Буровые прокладки с низким OPEX, снижение выбросов углекислого газа и повышенная безопасность

Буровые прокладки с низким OPEX, снижение выбросов углекислого газа и повышенная безопасность

Бурение площадок в течение более десяти лет на различных буровых площадках уже произвело революцию в буровых операциях, а в нефтегазовой отрасли в целом. Его первоначальные преимущества во избежание затрат, связанных с перемещением бурового оборудования, позднее были связаны с увеличением добычи углеводородов благодаря возможности бурения в пакетах. На сегодняшний день бурение площадок является нормой во многих буровых площадках.

Учитывая, как буровая накладная благоприятно повлияла на эксплуатационные расходы (OPEX) буровых подрядчиков и нефтегазовой промышленности, вы можете спросить себя: как могут еще больше снизить OPEX, но также повысить безопасность и устойчивость?

Ответ на этот вопрос исходит из применения проверенных технологий из других секторов нефтегазовой промышленности; Начнем с микросетей.

Буровые площадки с микросетями с двигателями сократили углеродный след

Микросети уже находятся в эксплуатации во многих установках, начиная с кампусов по здравоохранению и заканчивая горнодобывающими объектами. В двух словах, микросеть представляет собой местную энергетическую систему, способную производить (потенциально хранение), и распределять энергию по объектам и оборудованию внутри сети. <а> вы можете узнать, как работают микросети и каковы их преимущества в предыдущей статье .

На буровой площадке микросети могут помочь операторам интегрировать возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели и ветряные мельницы, в их смесь выработки электроэнергии. В этом сценарии Интеллектуальные системы регулирования отслеживают спрос на буровую площадку, осуществляют мониторинг производства электроэнергии за счет различных активов и делают разумный выбор, на котором питание для использования при использовании средств.

Микросети могут предоставить энергию, необходимую на буровой площадке за счет распределяемых энергетических ресурсов (Дерс)

Немедленная выгода микросетей на буровой площадке-это устойчивое развитие, что позволяет сократить использование ископаемых видов топлива. Вторичное преимущество микросетей на буровом участке — это экономика; Поскольку использование возобновляемых источников энергии, в то время как они доступны может снизить OPEX для буровых подрядчиков.

Подключенные площадки для бурения обеспечивают повышенную безопасность и финансовые преимущества

Многие отрасли уже развертываются с подключением для обеспечения возможностей, начиная от надежности и заканчивая поддержкой клиентов и продуктов. в нашей предыдущей статье <а> подробно о том, как подключение и оцифровка решают различные проблемы в зависимости от профиля использования энергосистем .

Для буровых площадок, подключение обеспечивает двусложенные преимущества. Первый имеет решающее значение для всех буровых подрядчик: безопасность. Благодаря новым цифровым продуктам, внедренным в оборудование, включая двигатели и энергетические системы, необходимость фактического бурильщика находиться на буровой установке во время бурения сводится к минимуму. Вместо этого, бурильщики могут управлять большинством работы из офиса. Второе пособие по финансам; при низком уровне риска достигается низкая стоимость, связанная с управлением этим риском, в виде нижнего ОПЭКС.

Эти решения для подключения различаются в зависимости от их возможностей. Системы начального уровня обеспечивают дистанционный мониторинг и диагностику; Например, давление масла в вашей энергетической системе невелико, и здесь возможны причины. В более передовых системах предлагаются условия, основанные на техническом обслуживании (МД) и прогностики. Эти системы могут уведомлять об этом операторов до того, как проблема поднимается, и даже могут рекомендовать способы смягчения прогнозного выпуска.

Для бурения на буровые площадки используется разнообразный набор топлив вместо того, чтобы работать на дизельном топливе.

На сегодняшний день дизельное топливо является основным топливом, используемым для проведения буровых работ, от буровых установок к близлежащим объектам и транспортным средствам. Между тем, две технологии становятся все более заметными для создания буровых площадок, на которых работает разнообразный набор видов топлива: двойное топливо и водород. Основное преимущество в двухтопливном топливе заключается в использовании газообразного топлива в дополнение к дизельному топливу; что приводит к снижению уровня OPEX и воздействия на окружающую среду. Использование водорода выводит устойчивость на новый уровень, поскольку выбросы парниковых газов резко снижаются.

Мы будем охватывать эти две технологии и e-ректификат более подробно в предстоящих статьях.

Нефтяная и газовая промышленность имеют хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами технологий, которые в последние годы увенчались успехом и в других секторах. Испытанное и звукоизоляция этих технологий минимизирует риск для отрасли. Между тем, их преимущества, начиная от снижения уровня OPEX и повышения безопасности до снижения углеродного следа, обеспечивают ощутимые результаты для отрасли.

Чтобы узнать больше о нефтяных и газовых энергетических решениях, посетите веб-страницу <а> .

Aytek Юсель-КАММИНЗ Inc.

Айтек Юссел

Aytek Юссел является лидером по маркетингу контента в компании КАММИНЗ Inc., уделяя основное внимание рынкам энергетических систем. Aytek присоединился к компании в 2008 году. С тех пор он работал на нескольких маркетинговых ролях и теперь дает вам знания от наших ключевых рынков, начиная от промышленных и жилых рынков. Aytek живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, вместе со своей женой и двумя детьми.

Научитесь преодолевать сбои в энергоснабжении благодаря успешному параллельному подключению генератора аварийных систем питания.

Централизованная энергосистем может не сработать, но ваша система резервного питания не должна. Благодаря изменяющемуся климату и устаревшей централизованной энергосети, значимость аварийных энергетических систем продолжает расти. Это, в свою очередь, повысило потребность в высоконадежной системе резервного энергоснабжения.

Присоединяйтесь к <а> <стронг> Free предстоящей веб-трансляции с помощью консалтинговой компании по разработке и консультированию, указав инженера, который состоится 17 февраля, чтобы получить всесторонний обзор основных функций управления, необходимых параллельно генераторам вместе с электрической энергосети. Традиционное параллельное управление распределительное оборудование рассматривается и сравнивается с интегрированной системой параллельной обработки, использующими архитектуру распределенной логики, которая поможет вам определить надежную систему параллельной обработки. Этот курс можно отнести к непрерывному обучению, поскольку участники имеют право на получение сертификата об окончании.

Этот информационный семинар будет проводиться нашим глобальным техническим советником Хассаном Обейтом. Хасан работает в КАММИНЗ с 2007 г. на различных должностях, включая разработку инженерных систем, проектирование и прикладной техники. Его стремление к решению широкого спектра сложных технических проблем привело его к разработке нескольких важнейших компонентов силовых систем, таких как распределительного устройства, управления, параллельной работы, коммутаторы, генераторные установки и цифровые решения для различных применений энергетической системы.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Партнеры Cummins в области STEM предоставляют стипендии и поддержку

Великие умы в области STEM — стипендии 2021

На протяжении более десяти лет, КАММИНЗ сотрудничает с великими умами в стволовых™ (ГМО), чтобы предоставить стипендии, которые поддерживают испаноязычных студентов, стремящихся к получению степеней в американских колледжах, помогая закрыть финансовые пробелы, чтобы они могли сосредоточиться на своем будущем. В этом году стипендиаты по стипендиям были признаны во время виртуальной конференции Организации, проходившей в прошлом месяце, наряду с более чем 80 другими выдающимися учеными по СТВОЛОВЫМ ученым со всей страны.

Великие умы ученых в области стволовых клеток
Стипендиаты по стипендиям этого года были признаны во время виртуальной конференции Организации.

"Расходы на образование в колледже продолжают расти из года в год, и для некоторых учащихся это сделало мечту о продолжении высшего образования недостижимой",-сказала Эрика Мургия, директор по науке и инновациям, качество аналитики, КАММИНЗ. «Благодаря нашему участию в программе «мы», компания КАММИНЗ стремится поддерживать и привлекать самые разнообразные таланты в области стволовых технологий, которые могут привнести в нашу компанию инновации, разнообразный опыт и знания».

Для того, чтобы иметь право на получение стипендии КАММИНЗ в сочетании с стипендиальной программой, студенты должны демонстрировать академические достижения, лидерство и участие в кампусе и/или общественной деятельности. Они должны быть зачислены в степень стволовых и имеют средний балл 3,0 или выше. Каждый ученый из Камминза получил $5 000 и возможность интервью с КАММИНЗ для стажировки или кооператив позиции во время 2022.

Во время проведения Конференции по повышению качества поставщика Камминза в этом году, Хесус Эскобар был удостоен награды светило прожектор, честь для тех, кто внес существенный вклад в испаноязычное техническое сообщество в качестве лидеров и моделей для подражания в области науки, техники, техники и математики.

Подробнее: <а> Misis светило прожектор: Хесус Эскобар из КАММИНЗ Inc.-Великие умы в системе стволовых

КАММИНЗ также участвовал и спонсировал несколько мероприятий на Конференции, включая <а> [Эл. адрес защищен] в области вычислительной техники, скорости сети, College Bowl, хакатона, вебинар, озаглавленный "вещи, которые ваши родители вам не сказали", и виртуальная карьера ярмарка.

Великие умы в™ стволовых клеток-это ворота для испаноязычных американцев в науке, технике, технике и математике. Основанная в 1989 году, как ХЕНАЦ, великие умы в СТВОЛЕ сосредоточены на стволовых образовательных программах повышения осведомленности для учащихся от детского сада до карьеры. Cummins сотрудничает с Great Minds in STEM почти на протяжении десятилетия.

Подробнее: стипендия гмам-<а> трем стипендиатам 2021 наградили стипендии Камминза-великие умы в
 

Кэтрин Моргенштерн-КАММИНЗ Inc.

Кэтрин Моргенштерн

Кэтрин Моргенстерн является брендом журналист для КАММИНЗ, охватывающих такие темы, как альтернативные силовые установки, цифровизация, инновации в производстве, автономии, устойчивого развития, и на рабочем месте тенденций. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в области корпоративных коммуникаций, занимая руководящие должности в последнее время в отрасли промышленных средств производства товаров для грузовых систем.

Екатерина начала свою карьеру в качестве маркетингового писателя для биотехнологической компании, где она научилась принимать сложную и весьма техническую информацию и сделать ее доступной для всех. Она считает, что концепция "повествования" является более модным словом и любит, чтобы ее читатели могли сделать личные связи с ее субъектами. Екатерина имеет страсть к технологиям и инновациям, и как ее пересечение может оказать влияние на всю нашу жизнь.

Кэтрин недавно переехала обратно в свой родной город в долине Гудзона, штат Нью-Йорк, после нескольких десятилетий в Лос-Анджелесе и Чикаго. Она является выпускником Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и любит заниматься садоводством и проводить время со своим мужем и тремя детьми.

Что такое водородная радуга?

Возможно, вы слышали о синем водороде, зеленом водороде или даже розовом водороде, но что означают эти разноцветные дескрипторы на самом деле? Цвета, из которых состоит водородная Радуга, рассказывают нам о том, как производится каждый определенный вид водорода, и какие эффекты он может иметь на нашей планете.

Водород может быть самым распространенным элементом во Вселенной, но он не существует сам по себе. Вместо этого, он выпускается в рамках ряда процессов, что каждый выход различных видов энергии, которые поставляются со своими собственными наборами преимуществ, побочных продуктов и использования. Метод производства-это то, что дает каждому виду водорода свое красочное прозвище-хотя нет универсальной конвенции о именовании, поэтому определения могут меняться с течением времени и варьироваться в разных странах.

Давайте сломаем текущий код цвета водорода и взглянем на то, как один оттенок водорода, в частности, является ведущим ученым и производителем к горшке золота — будущему с нулевым выбросом — в конце водородной радуги.

Серый водород

Серый водород создается из природного газа, чаще всего метана, через процесс, называемый реформированием паровой метана. Несмотря на то, что в настоящее время это наиболее распространенная форма производства водорода, парниковые газы, сделанные в процессе, не улавливается.

Синий водород

Синий водород опирается на традиционный процесс реформирования паровой метанового метана, но углекислый газ, полученный в качестве побочного продукта, улавливается и поглощается под землей. Это источник экологически чистых видов водорода с низким содержанием углерода.

Бирюзовый водород

Один из новых цветов для присоединения к водородным спектром, бирюзовый водород производится через процесс, называемый пиролиза метана. Основные выходы — водород и твердый углерод. В то время как бирюзовый водород не имеет никакого проверенного влияния на масштаб, он имеет потенциал в качестве решения с низким уровнем выбросов, если ученые могут найти способы энергоснабжения термического процесса с использованием возобновляемых источников энергии и надлежащим образом использовать или хранить побочный продукт углерода.

Розовый водород

Розовые краны водорода в ядерную энергию для подпитки электролиза, необходимого для его производства. Высокая температура ядерных реакторов обеспечивает дополнительное преимущество-экстремальное нагревание позволяет использовать для электролиза или для реформирования пара метана на основе ископаемого топлива и для других форм производства водорода.

Коричневый/черный водород

Если зеленый и синий водород имеют ключевое значение для более чистого производства водорода, коричневый или черный водород является абсолютно противоположным и самым опасным для окружающей среды. Этот процесс, опирающийся на газификацию угля для производства водорода, высвобождает вредные выбросы углекислого газа, которые могут оказывать длительное воздействие <а> на наши климатические .

Зеленый водород

Среди водорода Радуга, зеленый водород является единственным разнообразием производится с нулевым вредные выбросы парниковых газов. Он создается с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергетика для электролитизации воды. В результате реакция производит только водород и кислород, что означает, что нулевой углекислый газ выделяется в процессе.

Несмотря на то, что преимущества зеленого водорода являются значительными, его производство сегодня является более дорогостоящим. Следовательно, зеленый водород составляет всего лишь небольшой процент от текущей выработки водорода. Но по мере того как новые выдвижения и рационализаторства в зеленом водопоте сделаны, Цена придет вниз, и оно многообещающе будет общим во всем мире.

Будущее водорода-зеленое

Водород используется в качестве топлива в течение более двух столетий. На сегодняшний день тысячи автомобилей и машин по всему миру рассчитаны на питание от водородных топливных элементов. Акцент на сокращении выбросов углекислого газа и работе в направлении экологичного устойчивого будущего сместил внимание многих лидеров по вопросам энергетики, включая КАММИНЗ, на инвестиции и инновации в производство зеленого водорода. Это может оказаться золотом в конце водорода радуги.

Стоимость производства замедлила широкомасштабное внедрение водородных источников питания. Многие лидеры в энергетической отрасли в настоящее время уделяют основное внимание тому, чтобы водородные топливные элементы стали более доступными для потребителей. Компания КАММИНЗ строит свою <а> в отрасли по технологии электролизера для снижения стоимости водородных топливных элементов и упрощает получение <а> Green Power Solutions в руки наших клиентов.

Зеленый водород не просто занимает центральное место в частном секторе, либо. Правительства во всем мире ставят водородные стратегии и принятие законодательных норм для поощрения производства и использования этих зеленых технологий.

Захватывающие возможности зеленого водорода являются ориентиром для КАММИНЗ и других лидеров в области энергетики, но идея будущего с нулевым выбросом не может полностью зависеть от зеленого водорода. Мы используем все наши альтернативные энергетические технологии для дальнейшей декарбонизации и предлагаем правильные решения в нужный момент нашим клиентам, стремящимся к устойчивому развитию.

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Типы распределенных энергетических ресурсов

В течение последнего десятилетия стремительно расширялись распределяемые энергетические ресурсы или Дерс. Их расширение является одной из наиболее значимых изменений, которые за этот период испытал на себе сектор энергетики <а>.

Если Деры для вас не являются новыми, не забывайте проверять <а> о том, что представляют собой распределённые энергетические ресурсы и как они работают , прежде чем двигаться вперед.

Владельцы домов и предприятия устанавливают для сокращения своих счетов за электроэнергию и имеют резервные источники питания в случае отключения технического обслуживания.

Коммунальные предприятия и независимые производители электроэнергии (МФПС) устанавливают в качестве автономных средств для энергосети для предоставления различных энергосистем. В отрасли все больше внимания уделяется агрегированию жилых и коммерческих служб для предоставления услуг энергосети. Есть несколько преимуществ <а> распределенных энергетических ресурсов, в этих случаях использования, включая отсрочку передачи и балансировку генерации.

В число этих групп входят несколько категорий малых и модульных <а> по генерации электроэнергии Technologies. Основные из них:

Малые гидроэлектростанции как распределяемые энергетические ресурсы

Гидроэлектроэнергия остается одной из наиболее широко используемых форм <а> для возобновляемых источников энергии .

Гидроэлектростанции всех масштабов существуют, от огромных плотин администрации долины Теннесси, до мелких турбин, которые позволяют использовать несколько киловатт мощности. Малая гидро состоит из блоков более менее 5 МВт, хотя определения меняют. Небольшие гидро-установки обычно не связаны с плотиной, поэтому они имеют меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с крупными проектами, и могут быть построены с меньшим волоктом.

Небольшие гидро-установки производятся там, где имеются потоки, реки и другие водные ресурсы, что естественным образом приводит к высокораспределенной модели развития.

Солнечный как распределенный энергетический ресурс

Солнечные батареи являются одной из самых быстрорастущих технологий выработки электроэнергии.

В жилищном, коммерческом и промышленном секторах рост солнечной энергии был повышен в рамках политики льготных тарифов и чистых измерений, а также стремительно падающих цен на солнечные батареи. Согласно тарифным тарифам, коммунальные услуги, должны приобрести солнечную электроэнергию у домовладельцев и предприятий, как правило, по привлекательной цене.

Между тем, политика нетто-измерения позволяет производителям солнечной энергии кредитовать электроэнергию, произведенное ими в отношении их потребления, в счет их коммунальных услуг. В тех случаях, когда такая политика уже осуществляется, значительные объемы солнечных батарей интегрируются в более широкую электрическую сеть.

Реагирование на потребности в качестве распределенного энергетического ресурса

Системы реагирования на спрос также существовали в течение длительного времени.

Традиционно они состояли из договоров между коммунальными службами и промышленными площадками с крупными электрическими нагрузками. Когда эта утилита называется, фабрика будет выключать множество крупных машин или обогревателей, что облегчит нагрузку на энергосистему.

В последнее время схемы реагирования на потребности были направлены в еще более распределенную форму.

Изменения в нормативно-регулирующем окружении позволили домовладельцам и малым предприятиям стать участниками агрегированных агрегатов по реагированию на потребности. Нагрузка из одного дома не имеет существенного значения с точки зрения балансирования энергосети. Однако при агрегированном состоянии нагрузка в несколько тысяч домов представляет собой «DER», которое очень высоко ценится коммунальными службами.

Хранение энергии аккумуляторной батареи в качестве распределенного энергетического ресурса

Запас энергии аккумуляторной батареи растет быстрыми темпами с момента его появления в энергетическом секторе в качестве основной технологии в 2016 году.

Большинство стационарных аккумуляторных систем, находящихся в эксплуатации или в строительстве, используют литий-ионные батареи-такие же, что и силовые телефоны и электромобили, но и другие типы технологий хранения <а>, иногда используются в силовых приложениях. Аккумуляторные батареи, например, представляют собой новую категорию аккумуляторных батарей для хранения энергии, которые используют жидкий электролит, и могут длиться очень долгое время, преодолевая многие технологические проблемы литий-ионных батарей.

Системы хранения энергии аккумуляторной батареи всех масштабов существуют, от крупных централизованных систем с несколькими сотнями мегаватт-часов мощности до комплектов аккумуляторной батареи, рассчитанная на несколько киловатт-часов. Последние могут быть включены в скоплениях виртуальных электростанций, а также в контракты на соответствие спросу. В действительности, скопления аккумулирования энергии в жилых помещениях являются нововведением, которое только что было развернуто в масштабе времени.

Энергетические генераторы как распределяемые энергетические ресурсы

Автономная мощность генераторов <а> является популярным вариантом для многих предприятий и домовладельцев. Для обеспечения резервного питания используются коммерческие генераторы для жилых и <а> источников.

Типы распределенных энергетических ресурсов

Для центров обработки данных, больниц, центров управления воздушными движением и многих других видов деятельности отключение электроэнергии может привести к существенным негативным последствиям, поэтому резервные генераторы хранятся на объекте в случае отключения электросети.

Некоторые объекты также используют генераторы на объекте в обычное время, чтобы оптимизировать свой энергетический профиль. В большинстве случаев эти генераторы обслуживают собственные потребности предприятия и не связаны между собой в энергосети, что позволяет им экспортировать электроэнергию.

Тем не менее, все чаще менеджеры объектов могут заключать договоры купли-продажи электроэнергии с коммунальным предприятием или с частными пользователями, которым они поставляют электроэнергию через энергосистему. С экономической точки зрения, это имеет много смысла. Почему оставить резервные генераторы не делать ничего больше, чем 99% времени, когда они могут быть использованы, чтобы заработать деньги вместо этого?

Это не просто крупные промышленные генераторы, которые можно использовать для экспорта электроэнергии в энергосистему. Мелкие коммерческие и жилые генераторы также могут быть объединены в виртуальные электростанции таким же образом, как и требования к системам реагирования, и аккумуляторные системы.

Предстоящие технологии распределяемых энергетических ресурсов

Распределяемые энергетические ресурсы относятся к области, которая стремительно развивается.

Несколько предстоящих технологий, по всей вероятности, достигнут широкой привлекательности в ближайшие десятилетия или два. <а> топливные элементы , например, опираются на технологии, которые хорошо понятны. Несмотря на то, что их стоимость остается чрезмерно высокой для основных областей применения, многие компании и научно-исследовательские институты разрабатывают более доступные топливные элементы. В доме, топливный элемент может работать на природном газе или водороде и может предоставить электричество, тепло и горячую воду, все в том же пакете. Топливные элементы, подобно генераторам, также могут быть соединены между собой в энергосети и служить в качестве деров.

Некоторые рассматривают использование электрических транспортных средств для обеспечения хранения энергии в энергосети как своего рода Священный Грааль технологии DER. Электрические транспортные средства содержат литий-ионные аккумуляторные батареи, которые очень похожи на клетки аккумуляторной батареи, используемые в аккумуляторных пакетах для дома и в крупномасштабных системах для хранения энергии. При подключении их аккумуляторные батареи могут служить распределенными средствами аккумулирования энергии для энергосети. Существуют различные технические и практические препятствия для преодоления, прежде чем это может быть дело, но это область активных исследований и разработок.

<а> подписаться на Energy IQ для получения сфокусированной на энергии информации на рынках, начиная от центров обработки данных и медицинских учреждений, заканчивая школами и производственными мощностями, а также всем, что находится за ее пределами.

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!