Предприятия New Power в центре внимания: предприятие в г. Милтон-Кейнс создает новое поколение систем питания

Milton Keynes is building the next generation of power

От Китая до Европы и вплоть до западного побережья Соединенных Штатов, новые силовые сотрудники охватывают весь земной шар.

Благодаря своей окружающей среды, расположенному в разных странах мира, каждый сайт нацелен на построение будущего энергоснабжения. Независимо от того, что это сборка модулей аккумуляторной батареи, создание нового поколения стеки топливных элементов, инновационные электролисеры или разработка твердых оксидов, наши сайты и сотрудники-это сердцебиение, которое позволяет новым инновациям двигаться в направлении экологичного будущего. Что они делают на каждом сайте невероятное, и мы хотим, чтобы показать все, что они делают в нашем новом сайте центре внимания серии!

Первая остановка в центре внимания на наших новых энергетических объектах-Милтон-Кейнс, Англия.

Впервые приобретен у Джонсона Мэтью системы аккумуляторной батареи (JMBS) в январе 2018 года, Милтон-Кейнс на сайте теперь находится 80 сотрудников в области проектирования, строительства, финансов, качества, закупок, обслуживания, оборудования, управления объектами, управления проектами, управления продуктом, здравоохранения и безопасности, и электрохимии. С момента начала эксплуатации, Милтон Кейнс добился нескольких вех для инженерных батарей в рекордно кратчайшие сроки, несмотря на проблемы 2020 и продолжает продолжать продвигать КАММИНЗ как лидер в области инноваций и электрических источников питания.

Строительство следующей архитектуры Gen

Когда дело доходит до ведущих инноваций, мышление за пределами коробки является стандартным методом. В случае с Милтон Кейнсом они не думают ни внутри, ни вне коробки. они думают о коробке. В частности, "поле", о котором они думают, представляет собой новый недорогой комплект аккумуляторных батарей, который будет поддерживать аккумуляторные батареи высокого напряжения в будущем.

employees at the Milton Keynes facility

Благодаря инженерам Милтон-Кейнса, специализируясь на аккумуляторах нового поколения, расходы на производство были относительно низкими, не ставя под угрозу прочность архитектуры, что является обязательным. До создания архитектуры нового поколения, аккумуляторные батареи Камминза были изготовлены из смеси из алюминия и углеродного волокна. Несмотря на то, что углеродное волокно было легким, оно сделало смесь дорогостоящей и трудной для рециркуляции отходов.

Теперь, благодаря команде, использующим ключевые знания, взятые из техники конструкции кузова, корпус аккумуляторной батареи разработан с использованием чистого алюминия, который является сильным, легким и более удобным для рециркуляции.
 
С помощью конструкции платформы, несколько пакетов могут быть разработаны быстро и эффективно с одной модульной базовой конструкции с различными ячейками, возможностями ячейки и упаковкой. Аккумуляторные блоки можно строить с помощью подпакетов, что позволяет ему быть гибкими с точки зрения расположения упаковочной батареи. Компактная конструкция Super позволяет подразделить распределительного модуля по всему транспортному средству и быть соединены между собой в ряд и расфасованы между картечными рельсами транспортного средств.

Обеспечение быстрого прогресса

В начале 2020 команда спроектировали и создали первый комплект аккумуляторных батарей программ для батарей следующего поколения, и всего в 5 месяцах после запуска проекта они вступили в стадию испытаний альфа-1. Ранняя сборка и проверка данных позволили команде Мильтона Кейнса сделать обновления до второй альфа-1-й, которую они затем проверили перед передачей продукта клиенту для проведения первоначальных полевых испытаний.

Альфа-1-я сборка также включала в себя внедрение новой системы управления аккумулятором (СЭМС). Работая в тесном сотрудничестве с командой в области талантов, штат Орегон, команда Милтон-Кейнса применила новые СЭМС в 4 месяцах от начала проекта «СЭЗ-офф».

employees at the Milton Keynes facility

Эти поэтапные альфа-1 и альфа 1 процесс обеспечили, что команда поставляет качественный продукт, который является безопасным и надежным для наших клиентов силовых агрегатов, чтобы использовать менее чем через 12 месяцев с момента запуска проекта.

Наша команда по силовым агрегатам в Колумбусе теперь имеет полные системы аккумуляторных батарей в фазе испытаний. В ближайшем будущем эти системы будут установлены в автомобили демонстратора внешних клиентов.

Милтон-Кинс приносит инновации в жизнь. Устойчивость к работе группы по проектированию аккумуляторных батарей в г. Нью-КАММИНЗ в Милтон-кейнсе, Великобритания, штат Орегон и Колумбус, штат Индиана, позволили им работать на нежданных дорожных заграждениях прошлого года для планирования и доставки 5 проектов. Мы смотрим на лучшее будущее, и наши команды на новых энергетических площадках по всему миру лидируются в этом направлении.

Хотите узнать больше о различных новых сайтах по энергоснабжением по всему миру? Посмотрите на следующий новый сайт Power прожектор в этой текущей серии!

Предоставить общий доступ:

Оставайтесь в курсе новых новостей по энергоснабжением

От долгосрочных возможностей инноваций происходит сейчас, наш новый Power девять бюллетень приносит вам в первую девяти вещей, которые вы должны знать о низкоуглеродистой энергии каждый месяц. Подпишитесь сегодня, чтобы получить свой первый номер в папке "Входящие".

Cummins Office Building

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!