Широкомасштабные процессы водородного смешивания теперь происходят в Северной Америке благодаря проекту Cummins-Enbridge

Cummins-Enbridge project brings large-scale hydrogen blending to North America
КАММИНЗ и Энбридж приносят водород в дома

Зеленому природному газу можно будет скоро пристать к энергосети рядом с вами. С одобрения проекта компанией "КАММИНЗ" и "Энбридж-газ" для смешивания низкоуглеродного водорода в сети Онтарио на природном газе, в пределах досягаемости находится будущее, в котором используется природный газ с низким уровнем выбросов.

Благодаря этой смеси пилотный проект впервые в Северной Америке обеспечит более экологически чистый природный газ для рынка жилых домов в крупных масштабах.

Водород для этого проекта будет поставляться из существующего в Маркеме, провинция Онтарио, действующего на базе Электроэлектролизного оборудования "КАММИНЗ-Энбридж". Завод был разработан при поддержке канадского правительства, и он уже продемонстрировал возможность конвертировать излишки электроэнергии в провинции в водородных эффективно балансируя поставок и спроса на электроэнергию в Онтарио.

Электролизный объект мощностью 2,5 мегаватт, разработанный и построенный на платформе с масштабируемой платформой мощностью 5 мегаватт, представляет собой новое поколение электроэлектролизного оборудования нового поколения от Камминза. Электролизный двигатель "КАММИНЗ" имеет самую высокую удельную мощность, эффективность и наименьший отпечаток на любой такой системе в мире, что делает его идеальной силовой технологией для этого экспериментального проекта на переднем крае.

«Enbridge и партнерство Камминза в области инновационной технологии энергоснабжения и газа также подтверждается новостями о допущении, что они приступают к впрыскиванием в газовую сеть. Компания КАММИНЗ инвестируется и позиционируется для достижения успеха в качестве лидера в мировой энергетической трансформации в водородную экономику, и сегодняшнее заявление по-прежнему приводит к этому успеху».

- Эми Адамс, вице-президент по технологиям топливных элементов и водородных технологий при КАММИНЗ


Построение доверия клиентов

Благодаря экспериментальному проекту, Enbridge предоставит дистрибьюторную услугу для более чем 3 600 клиентов в Маркхэме, провинция Онтарио, в 2021 году, предотвращая попадание в атмосферу до 117 тонн выбросов углекислого газа в год.

При смешивании разрешается до двух процентов, этот проект будет составлять более 2% водорода в год. Такое повышение спроса в значительной степени повлияет на дальнейшее развитие экономики водородных генераторов, создавая прецедент для аналогичных масштабных проектов для подражания.

Смешивание водорода является новым, и у многих коммунальных клиентов есть вопросы по поводу того, что использование водорода-смешанного природного газа означает для их повседневной жизни. В конце концов, многие из нас зависят от природного газа, чтобы сохранить наши дома тепло, тепло нашей воды или электроэнергии общих бытовых приборов на ежедневной основе.

Для того, чтобы ответить на эти вопросы и обеспечить клиентов безопасностью и надежностью водородного смешивания, Enbridge завершил исследование по совместимости приборов в зоне распространения смешанных газов. Исследование показало, что смешанный газ не окажет негативного влияния на приборы.

Это хорошая новость, поскольку рынок отопления домов традиционно был сложной границей для решения проблем с низким уровнем выбросов. Этот пилотный проект помогает еще больше продемонстрировать, как водород может преодолеть разрыв между более экологичными решениями по энергоснабжением и медленными темпами развития рынков.

Успешная реализация проекта обеспечит поддержку в Энбридж-Газе в осуществлении дополнительной и масштабной деятельности по смешиванию водорода в других частях его системы сбыта, что позволяет провинции еще больше уменьшать свой углеродный след в значительной степени.

«Этот проект служит примером возможностей водорода, будь то для хранения энергии или для снижения уровня выбросов на рынках жилых домов. Это просто еще один пример того, как КАММИНЗ продолжает внедрять инновации, чтобы предоставить нашим клиентам необходимые энергетические решения».

- Эми Адамс, вице-президент по технологиям топливных элементов и водородных технологий при КАММИНЗ

Думая о более широкую картину

Ценность водорода как экологически более экологичного источника питания выходит далеко за пределы смешивания природного газа. Водород также является практическим решением для хранения возобновляемой энергии из непериодических источников питания, таких как ветровая или солнечная энергия, которые не имеют надежного выхода благодаря непредсказуемой погоде.

В этом процессе, мощность в Газе занимает дополнительное электричество из возобновляемых источников энергии и преобразует его в возобновляемый водород за счет электролиза (использование электроэнергии, чтобы вызвать химическую реакцию) для использования в будущем. Как и электричество, водород является энергоносителем со множеством применений.

Прогресс экспериментального проекта "Камминс-Энбридж" по смешиванию водорода демонстрирует лишь одно из множества целей, которые могут обслуживать электролоберы за пределами транспортного и промышленного секторов. Благодаря водороду, наиболее общему элементу в мире, мы имеем возможность держать дома теплыми, нагревать воду и даже готовить еду, показывая нашим планетам некоторую столь необходимую доброту.

Предоставить общий доступ:

Оставайтесь в курсе новых новостей по энергоснабжением

От долгосрочных возможностей инноваций происходит сейчас, наш новый Power девять бюллетень приносит вам в первую девяти вещей, которые вы должны знать о низкоуглеродистой энергии каждый месяц. Подпишитесь сегодня, чтобы получить свой первый номер в папке "Входящие".

Cummins Office Building

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Установка паруса на водороде с помощью гидроэнергетического движения

Setting sail on hydrogen with Hydro Motion

Команда 20 амбициозных студентов различных дисциплинарных профессий собрались вместе, чтобы сформировать ту команду по солнечной энергии TU Делфт 2021 и войти в неизведанные воды с движением гидро, лодкой, которая не только плывет, но и летает на водороде. После 15 лет строительных судов, успешно работающих на солнечном свете, команда 2021 решила, что пришло время поменять солнечные панели на топливный элемент, чтобы сделать следующий шаг в направлении создания более устойчивой морской отрасли.

Базирующаяся в Нидерландах группа провела последние девять месяцев, взяв свой новый летательный катер из концепции в реальность. С акцентом на строительство хорошо функционирующего водородного судна, они решили переоборудовать летающую солнечную лодку 2019 и использовать ее три удостоенных наград корпусов и мореходный тримаран. Солнечные панели были удалены, и была установлена водородная система.

A TU Delft Solar Team member working to  install the Cummins HyPM-HD30 fuel cell
Один из сотрудников TU Делфт Solar работает над установкой двигателя HD30 с топливной ячейкой КАММИНЗ

Судно оснащенное топливным ячейкой HD30, и оно преобразует 99,9% чистого водорода в электричество для питания Гидвелина лодки, электроники и других устройств. Водород хранится в газообразном состоянии в баке водородной системы, которая имеет 350-литровую емкость и может хранить более 8 кг газообразного водорода, что превышает мощность 265 кВт. с.

Топливный элемент генерирует электричество за счет химической реакции водорода и кислорода. Для питания лодки, газообразного водорода из бака для хранения пройдет через стек топливных элементов и смешать с атмосферным кислородом. В каждой клетке стека топливных элементов водород разделяется на два электрона, которые не могут пройти через протонообменную мембрану, отделяющую водород от атмосферного кислорода. Протоны водорода проходят через мембрану, чтобы соединиться с кислородом, образуя водяной пар, и два электрона путешествуют по мембране через провод, как электричество. Это электричество будет использовано для питания двигателя лодки.

Водород-это выгодный альтернативный источник питания для лодки, поскольку он не производит углекислого газа, обладает энергетической плотностью, большей, чем литий-ионные батареи, и имеет меньший вес, чем аккумуляторные батареи. Однако, большой размер судна делает его более сложным для маневра в водах Средиземного моря и в то время как он может плыть плавно на водороде, ему потребуется дополнительный импульс для достижения правильной скорости взлета, чтобы летать.

Дополнительным стимулом является небольшой аккумуляторная батарея, оптимизированная для обеспечения высокой удельной мощности. Комплект аккумуляторной батареи и HyPM-HD30 Power мощностью 70 л.с., трехфазного электрического безрукового двигателя, аналогично автомобилю Тойота-Ярис. Сочетание источников питания обеспечивает достаточную мощность для взлета. После того, как корпус судна вышел из воды, и лодка только пролетает на его подводных крыльях, топливный элемент 30-кВт снова достаточен для питания лодки. Процесс взлета происходит в 13,6 миль/ч. На данный момент, корпуса поднимаются из воды и летать 40 см над поверхностью со скоростью более чем 20 миль/ч.

Группа показала свою лодку публике через <а> 10 мая в морском музее Роттердама. Две недели спустя группа впервые поставила судно на открытой воде в порту Роттердама, чтобы провести свой первый мокрый испытательный срок. Результаты испытаний 1 показали, что лодка является водонепроницаемой, плывем на аккумуляторах и имеет скорость плавания 20 км/ч с частотой 2000 об/мин на пропеллерном двигателе. В течение следующих нескольких недель студенты продолжат испытания и усовершенствование лодки, чтобы увеличить скорость, плыть по водороду и проверить безопасность, эффективность и выносливость.

После того как тестирование завершится, три члена команды капитана лодку в Монако Солнечный и энергетический катер Challenge. Этот международный вызов приглашает студентов и специалистов со всего мира принять участие в трех классах: на энергетических, солнечных и открытых курсах по морскому морю. Команда TU Делфт Солнечная отправится в открытый океан и соревноваться в классе на свежем море.

Two TU Delft Solar Team members with Dutch politician, Jan Terlouw, at the christening of Hydro Motion
Два TU Делфт Солнечная команда с голландским политиком, Яном Терлуу, в крестины движения гидро

Оснащенный водородом, использующим топливный элемент Камминза и умы 20 студентов, первый летающий Водородный катер является двигателем мира еще одной Лиги в направлении нулевого углеродного будущего и более устойчивой морской промышленности. Как Солнечная лодка TU Делфт команда продолжает работать на <а> гидро Motion , чтобы получить его конкурс готов, мы с нетерпением ждем дня, когда они летают над финишной прямой по зеленой энергии.

Предоставить общий доступ:

Оставайтесь в курсе новых новостей по энергоснабжением

От долгосрочных возможностей инноваций происходит сейчас, наш новый Power девять бюллетень приносит вам в первую девяти вещей, которые вы должны знать о низкоуглеродистой энергии каждый месяц. Подпишитесь сегодня, чтобы получить свой первый номер в папке "Входящие".

Cummins Office Building

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Электролиз питания камминза впервые в своем роде станция заправки водородных машин

Порт Антверпен, Бельгия, станет домом для первой в мире заправочной станции, способной поставлять зеленый водород непосредственно на суда, автомобили, грузовики и промышленных заказчиков. Станция, созданная СМВ. TECH, использует HyLYZER®-250, 1,2 МВт электролизера, для производства водорода на сайте. Cmb. TECH-подразделение по экологически чистых технологий (СМВ). Компания является активным разработчиком и интегратором решений для водородных систем, уделяя основное внимание проектированию, производству водорода, промышленным и судовым приложениям.
 
Заправочная станция, расположенная в порту, между городом и портом, идеально подходит для обеспечения промышленного применения и судов в порту с водородом и быть легкодоступной для широкой публики. Компания КАММИНЗ Inc. уже поставила Электролизеры для более чем 60 водородных заправочных станций по всему миру, обеспечивая производство водорода на месте за счет электролиза. Система электролизера мощностью 1 МВт может генерировать более 400 кг водорода в день на основе чистоты в топливных элементах, что позволяет ему увеличить мощность 16 грузовых автомобилей до 600 миль (более чем 950 на 0 км) каждая. Эти системы уже успешно масштабируются до более чем 20 МВт.

Когда электролоберы рассчитаны на питание от возобновляемых источников энергии, таких как ветровая, солнечная или гидроэлектростанция, водород полностью зеленый, с нулевым выбросом углекислого газа.

В течение многих лет компания Камминс была сосредоточена на решениях, которые используют материалы и технологии, которые имеют меньшее влияние на планете, чтобы обеспечить ценность и процветание для наших клиентов и сообществ. В 2019 году компания опубликовала Планета 2050, амбициозный план, который включает в себя научно-поставленные задачи, соответствующие Парижским соглашениям по климату, и целью которого является углеродно-нейтральное решение, основанное на 2050.

Доступные заправочные станции на водороде являются важной частью путешествия по сокращению выбросов, поскольку они делают транспорт с водородным питанием реалистичным вариантом. Компания КАММИНЗ считает, что правительства по всему миру поддерживают внедрение водородных технологий различными способами и считают, что любая политика должна способствовать поддержке инфраструктуры.

Необходима инфраструктура для обеспечения того, чтобы системы Камминса могли обеспечивать использование водородных и топливных клеточных технологий в широком масштабе. Правительственные инвестиции в инфраструктуру являются сильным сигналом для отрасли, что этот переход происходит, и создают больше уверенности для инвестиций.

В Антверпене, заправка быстро и просто (дозирования в 700 бар для легковых автомобилей и 350 бар для автобусов и грузовых автомобилей). Помимо заправочной станции, на этом сайте будут также находиться два доков трейлеров, которые можно использовать для транспортировки избыточного зеленого водорода для промышленной и заправочной деятельности в других местах. Уже в самом разгаре, заправочная станция будет открыт для клиентов в 2021.
 

Предоставить общий доступ:

Оставайтесь в курсе новых новостей по энергоснабжением

От долгосрочных возможностей инноваций происходит сейчас, наш новый Power девять бюллетень приносит вам в первую девяти вещей, которые вы должны знать о низкоуглеродистой энергии каждый месяц. Подпишитесь сегодня, чтобы получить свой первый номер в папке "Входящие".

Cummins Office Building

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Компания КАММИНЗ отмечает приверженность охране окружающей среды во время европейской зеленой недели

Cummins celebrates commitment to the environment during European Green Week

Компания КАММИНЗ Inc. была на переднем крае в области экологической устойчивости на протяжении десятилетий. Как один из первых в отрасли, опубликовании отчета об устойчивом развитии, и первого, который охватывает более строгие стандарты выбросов в США, а также помогает странам во всем мире достичь аналогичных, более строгих стандартов, приверженность компании Камминсу окружающей среде непоколебима.

В течение нескольких лет компания Камминс была сосредоточена на решениях, которые используют материалы и технологии, которые имеют меньшее влияние на планете, чтобы обеспечить ценность и процветание для наших клиентов и сообществ. В 2019 КАММИНЗ опубликовал <а> PLANET 2050 , амбициозный план, который включает в себя научно-поставленные цели, соответствующие Парижскому соглашению, и цель, которая должна быть углеродно-нейтральным по 2050.

Когда мы празднуем европейскую зеленую неделю 2021 (Май 31-Июнь 4), мы оглядсмотрим назад на некоторые из успехов и достижений в Европе, начиная с политики и точки зрения продуктов и даем представление о том, что должно прибыть.

Зеленая Неделя Европы

Европейская Зеленая неделя 2021 посвящена нулевому стремлению к загрязнению. План действий ЕС в отношении стремления к нулевому загрязнению является ключевым действием Европейского зеленого соглашения <а> и поможет создать более чистую окружающую среду в странах ЕС путем более эффективного мониторинга, отчетности, предотвращения и устранения загрязнения из воздуха, воды, почвы и потребительских товаров. The EU Next Generation Funds, conceived as the instrument to recover for the COVID 19 crisis, will make € 672.5 billion in loans and grants available to support reforms and investments undertaken by Member States, mainly through the Recovery and Resilience Facility. Цель заключается в том, чтобы помочь в создании более устойчивой экономики и создании рабочих мест, посвятив по крайней мере 37% от общей суммы плана восстановления для зеленых инвестиций и реформ.

Лидирующий путь в Европе

В июле 2020 г. Европейская комиссия объявила о своей <а> стратегии по изучению потенциала экологически чистых видов водорода в декарбонизации экономики ЕС в экономически эффективным образом, в соответствие с 2050 климата нейтралитет цель, изложенные в Европейской зеленой сделки. С тех пор мы видели, как страны по всей Европе объявили о своих собственных стратегиях и планах по сокращению выбросов водорода, включая Великобританию. ЕС также достиг соглашения по законодательству ЕС по климату, которое направлено на снижение чистых выбросов парниковых газов, по крайней мере, на 55% к 2030 году, по сравнению с уровнями 1990, для достижения углеродной нейтральности к 2050.

КАММИНЗ также четко заявил о своей приверженности к водороду в регионе, <а> на новом предприятии по производству систем топливных элементов в Германии, а в последнее время объявляет о своих планах на один из крупнейших в мире электролизных заводов по производству зеленого водорода , который будет располагаться в Кастилии-Ла-Манче, Испания. Инвестиции в Испанию поступают вслед за решением иберы и Камминса о том, что они сотрудничают друг с другом в крупномасштабных проектах по производству водорода в Испании и Португалии.

Компания КАММИНЗ по-прежнему находится в авангарде технологии электролиззера, предлагая как набор для использования, так и щелочные решения. <а> HyBalance, Дания , является одним из самых передовых в Европе предприятий по производству водорода. С 2018 г. электролизер мощностью 1,2 мегаватта с PEM произвел 120 американских тонн водорода, что позволило обеспечить доставку 60 американских тонн для промышленного клиента в режиме 24/7 и продемонстрировало его способность создавать баланс в электросети. Оставшиеся 60 американских тонн были доставлены другим клиентам, в том числе и на водородные заправочные станции для работающих на топливных элементах такси в датской столице Копенгаген. В <а> Falkenхагене, Германия , были установлены щелочные электролобы 60, и они используются для преобразования ветровой энергии в водород. На момент ввода в эксплуатацию объект, расположенный в штате Бранденбург, был первым в мире демонстрационным проектом в масштабе мегаватт для хранения ветровой энергии в газовой сети. В первый год работы в газовую сеть было впитано более 2 000 000 киловатт-часов водорода.

Топливные элементы камминза также продолжают лидировать в области транспортировки без выбросов в Европе. Двигатели <а>, работающие на топливных элементах Камминза, теперь работают в Германии, Италии и Австрии, и список стран продолжает расти. В поездах используются бортовые топливные элементы для преобразования водорода и кислорода в электричество, излучающих только пар и воды, что снижает выбросы до нуля.

Блестящее будущее

Благодаря двум новым объектам на пути и самоотверженным сотрудникам в трех населенных пунктах в Европе, будущее водорода является ярким. Компания КАММИНЗ с радостью вносит свой вклад в развитие пути к нулю в Европе через все свои технологии. Для достижения этой цели необходимо найти правильный нормативный баланс между сроками поэтапного отказа от текущих технологий и развития инфраструктуры, для того, чтобы помочь отраслям адаптироваться и закрепить новые рынки и технологии, такие как зеленый водород и топливные элементы. Вместе с политикой, которая является нейтральной в технологическом отношении, это позволит обеспечить инвестиции в будущее и достижение целей ЕС в области климата. Перед <а> Fit для 55 пакета, правительства всех уровней должны сотрудничать с промышленностью для разработки правильных инвестиций в инфраструктуру, научных исследований и инновационных амбиций. Это проложило бы путь к ускорению зеленого перехода, созданию рабочих мест и укреплению промышленной деятельности в сочетании с умными рамками политики.  

Предоставить общий доступ:

Оставайтесь в курсе новых новостей по энергоснабжением

От долгосрочных возможностей инноваций происходит сейчас, наш новый Power девять бюллетень приносит вам в первую девяти вещей, которые вы должны знать о низкоуглеродистой энергии каждый месяц. Подпишитесь сегодня, чтобы получить свой первый номер в папке "Входящие".

Cummins Office Building

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Широкомасштабная роль электролиза в условиях глобального декарбонизации

Cummins - Electrolysis at scale - hero

Мир мчится на резкое снижение выбросов парниковых газов и ограничение потепления на земле до 1,5 градуса от доиндустриальных уровней. Для достижения этой цели, 189 Сторон, представляющих производителей 83 процента глобальных выбросов, ратифицировали Парижское соглашение по климату. Кроме того, 66 стран уже заявили о том, что они намерены быть нейтральными по углеродному отношению к 2050 году, а несколько таких целей будут введены в силу закона.

Как страны достигают этих амбициозных целей? Важной частью ответа является возобновляемый водород, полученный за счет электролиза из возобновляемых источников. Разработка и развертывание решений в отношении экологичным водородом является одной из важных стратегий.

Что такое крупномасштабная экологичная электролиза?

Электролиз — это высокоэффективная электрохимическая реакция, использующая электричество для того, чтобы сломать воду (H20) в ее составные элементы, водород (H2) и кислород (O2). Электролиз считается «зеленым», если используемая электроэнергия поступает из возобновляемых источников, таких как солнечная, гидро-и ветроэнергетические источники энергии. В этих случаях производство водорода не выделяет парниковые газы, что делает его зеленым водородом.

Cummins - Large scale electrolysis - infographic
Крупномасштабные системы электролизера можно напрямую оснащаться за счет использования возобновляемого электричества, как показано в приведенной выше инфографике. Это считается «зеленым» электролизом.

Крупномасштабные системы электролиззера могут работать непосредственно за счет использования возобновляемого электричества, что позволяет эффективно использовать экологически чистую энергию, несмотря на изменчивость, характерную для некоторых возобновляемых источников энергии. Например, когда производится избыток солнечной энергии (например, солнце светит, но спрос на электроэнергию меньше, чем производится), солнечная энергия может обеспечить электролизный двигатель для производства водорода, позволяя использовать энергию для длительных периодов времени.

В настоящее время система электролизного оборудования <а>, установленная на предприятии по производству водорода в Эр-Ликид в Беканторе (провинция Квебек), может ежегодно производить почти 3 000 тонн водорода с использованием экологически чистых гидроэлектростанций. Это крупнейший в эксплуатации электролизный двигатель с частотой 20 МВт; Тем не менее, в отрасли быстро растет до проектов мощностью 100 МВт, 200 МВт и более.

Почему важна широкомасштабная электролиза?

Увеличение масштабов проектов и возможностей электролиза имеет важное значение по нескольким причинам.

Снижение стоимости водорода

Сегодня водород стоит дорого. Стоимость водорода должна спуститься, чтобы обеспечить широкое внедрение. Благодаря экономии за счет масштаба, поскольку стоимость производства снижается, так же как и затраты для клиентов, прокладывая путь к внедрению на более рынках и в регионах. По мере того как использование водорода становится все более распространенным, инфраструктура будет следовать этому примеру.

Расширение декарбонизации 

Более дешевый водород позволит другим секторам, как, например, транспорту, осуществлять декарбонизации. Более дешевый водород облегчит более широкое внедрение транспортных средств на водородных топливных элементах.

Достижение глобальных целей в области климата

Во многих странах и городах имеются амбициозные цели в отношении климата. Использование зеленого водорода для систем, таких как производство химических веществ или газовых энергосистем для обогрева домов, снижает воздействие на окружающую среду.

Одной из стран, которые используют крупномасштабный электролиз для поддержки своей стратегии декарбонизации, является Испания. Компания КАММИНЗ находится в поиске одного из крупнейших в мире электролинторов в районе Ла-Манча в Кастиле и сотрудничает с испанским поставщиком коммунальных служб Ибердрола, чтобы помочь стране достичь своей цели по производству 4 ГВт установленных мощностей по производству водорода на 2030.

<а> Узнайте больше о проекте и партнерстве по добыче водорода в Испании .

Предоставить общий доступ:
Cummins Office Building

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!