Команда КАММИНЗ работает быстро для ремонта автобусов для федеральных ответных мер

Это фото группы в Алтуне, штат Пенсильвания, было принято прошлым летом, перед пандемией Кодий-19, обрушитой на США. В настоящее время группа практикует социальное дистанцирование и другие меры предосторожности для защиты сотрудников.
Это фото группы в Алтуне, штат Пенсильвания, было принято прошлым летом, перед пандемией Кодий-19, обрушитой на США. В настоящее время группа практикует социальное дистанцирование и другие меры предосторожности для защиты сотрудников.

Группа специалистов по продажам и обслуживанию в г. Алтуна, штат Пенсильвания, не колебалась, когда недавно оцененным клиентам было предложено предоставить 60 автобусов федеральным чиновникам для оказания помощи в реагировании на пандемию Кодий-19.

Несмотря на то, что транспортный парк еще не развернут, клиенту было предложено подготовить автобусы для развертывания. Altoona относительно близко к нескольким восточным побережьями городов, сильно пострадавших от кризиса.

Была только одна проблема. В 60-автобусном парке заказчика находилось восемь автобусов-фургонов ISX12, нуждающихся в замене воздушного компрессора, и еще четыре автобуса, которые должны были быть проверены и подготовлены к обслуживанию.

«Наши клиенты являются нашим приоритетом номер один, и мы гордимся тем, что помогаем им всегда, особенно в трудные времена»,-сказал Бренден Бейдл, Генеральный директор филиала Altoona.

Замена воздушного компрессора может быть непростой задачей. Они расположены глубоко в бухте двигателя, где доступ может быть очень трудным. Основная задача воздушного компрессора-поставлять воздух в тормозную систему и помогать в нескольких системах, для которых требуется, чтобы давление с воздухом было надлежащим образом работать. Без функционирующего воздушного системы, автобус просто не сможет двигаться.

На сегодняшний день филиал Altoona завершил ремонт на пяти автобусах, а остальные три-в ближайшее время. Автобусы будут готовы, как только они будут вызваны. В конечном итоге это означает, что ограниченные людские ресурсы доберятся туда, куда им нужно для удовлетворения растущего числа случаев коронавируса.

Beedle говорит, что его команда работает жесткий и умный, принимая все рекомендованные меры предосторожности, чтобы оставаться в безопасности, пока они выполняют свои основные рабочие задачи. Он говорит, что команда чувствует себя хорошо, чтобы делать свое участие в разгар национального кризиса.

«Полезно знать, что наш клиент доверяет нам, чтобы убедиться в том, что его автопарк и школьные автобусы готовы к обслуживанию»,-сказал Бедиль.

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

На мель: один из Tech в 40-дневный остров Одиссея в Индийском океане

Раджив Раи (справа) провел большую часть своего острова в помещении (слева), в котором он работал.
Раджив Раи (справа) провел большую часть своего острова в помещении (слева), в котором он работал.

Лакшадвик-это архипелаг, находящийся у юго-западного побережья Индии. Название переводится как «100 000 островов».

Несмотря на то, что название может показаться довольно великим, Общая площадь поверхности союза составляет всего 12 квадратных миль. Десять из этих островов заселены. Один из них посетил специалиста по продажам и обслуживанию компании в ходе пандемии «Кодий-19», которую он вскоре не забудет.

Килтан-Коралловый остров на архипелаге с населением чуть менее 4, 000. Остров использовался в качестве составной части международного торгового маршрута, поставляющей рыбу и кокосовые орехи, но его экономика расширилась и стала включать в себя правительственные рабочие задачи, такие как образование, правоохранительные органы и транспорт.

Для поддержки жителей острова, Отдел электрического управления Лакшадвиг (LED) оснащен тремя генераторами, обеспечивающими первичные источники питания. Сочетание генераторов из Камминза и двух других компаний обеспечивает электроэнергией все Килтан.

После нескольких проблем, разработанных с системой в конце прошлого года, технический специалист по Камминсу Раджив Раи был развернут с материка для установки нового насоса и инжекторов 17 марта.

ХОРОШО ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ

Раи завершил замену на 18 марта и провел испытания на нагрузку 22 марта. Будучи чрезвычайно удовлетворенной восстановленной мощностью, эта утилита написала доброе письмо, восхваляющем рай, как «трудолюбивый и очень продуктивный». Пришло время ему вернуться домой.

Тогда-то и начались неприятности.

Ближайший портовый город в Лакшадвиг-это Кочи, куда Раи должен был пойти, чтобы вернуться на материк. Но в марте 23 года, в связи с КОВАТОМ-19, была осуществлена блокировка, и все перевозки в/из Коти прекратились.

Рай не мог вернуться домой.

Не имея возможности путешествовать, рай оставался в сети питания и следил за генераторными наборами по мере необходимости. Проживая в мастерской по изготовлению коммунальных служб, он управлял несколькими предметами быта.

Рай имел доступ к Интернету, и он сумел принять участие в каждом вызове телеконференции в КАММИНЗ, который он мог.

НАКОНЕЦ-ТО ДОМОЙ

После 40 дней на острове Раи, наконец, смог вернуться домой.

Когда один из сотрудников соглашается работать в КАММИНЗ, нет никакой коробки, чтобы проверить, что говорит: "я сделаю все возможное". К счастью, это просто происходит естественным образом.

Люди, которые приносят продукты из Камминза в жизнь, олицетворяют целостность и совершенство с каждым днем. Приверженность Раи, безусловно, является то, что КАМС и ее клиенты в долгу перед.

Предоставление надежной мощности — это более чем высококачественные куски металла, великолепно спроектированные технологии и надежные области применения, которые позволят добиться выполнения этой задачи. Это кульминация культуры компании, инновационного лидерства и, что самое главное, исключительных людей.

Во всем мире сотрудники, такие как Раи, обещают поддерживать клиентов на каждом этапе работы: включая, в частности, архипелаг, находящийся в Индийском океане во время Всемирной пандемии.

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Первый ответчик хвалит ответ от КАММИНЗ

Мидлтаун пожарной службы в средствах массовой информации, штат Пенсильвания, знает жители рассчитывают на быстрое реагирование в любое время дня и ночи, особенно в такие времена, как эти.
Мидлтаун пожарной службы в средствах массовой информации, штат Пенсильвания, знает жители рассчитывают на быстрое реагирование в любое время дня и ночи, особенно в такие моменты.

Компания КАММИНЗ может добиться процветания в мире только в том случае, если наиболее важные функции общества будут процветать.

Больницы не могут избавиться от мощности, не могут распадаются полугрузовики, а транспортные средства первой необходимости должны быть готовы к любому вызову. Во всех этих сценариях клиенты зависят от продуктов, работающих на базе двигателей, для поддержания самых важных функций в мире. У вас нет времени на ошибку или неисправность.

Именно поэтому компания <стронг> <а> Care стоит на месте, готовая к поддержке любого запроса на обслуживание в любой момент. Главный инженер средней части города Fire Co. в Media, штат Пенсильвания, испытал это из первых рук, когда в конце марта у его отдела был двигатель E-One с механическими проблемами, поскольку тревога росла над Ковидом-19 в его сообществе.

Главный инженер пожарного департамента Мидлтаун Боб Талл (справа).
Главный инженер пожарного департамента Мидлтаун Боб Талл (справа).

Bob Tull был волонтером на отделе пожара городка на 50 лет и включился с приказывать и конструкцией аппарата с тех пор 1972. За десятилетия службы приходит много взаимодействий с поставщиками шасси, производителями двигателей и специалистами по обслуживанию.

Таким образом, голова-кивать от джентльмена с его богатым опытом означает только немного больше. Визит клиента, который приводит к любезному благодарности и призыв к продолжению партнерства – это то, о чем следует помнить.

В понедельник, 27 марта, некоторые незначительные ремонтные работы были завершены в средней части грузовика с одной лестницей в Мидлтауне. В ходе некоторых стандартных оценок технология заметила, что поддон транспортного автомобиля оказался необычайно мокрым.

Грузовик, который был приобретен в феврале 2019 года, по-прежнему находится в гарантии, так что Tull называется 1-800-КАММИНЗ. В течение часа на следующее утро с 7 по 8 часов работы в Департаменте был запланирован визит технического специалиста по продажам и обслуживанию.

Прибыв в 7:05 на следующий день, Карлос Окасио вскоре определил, что этот вопрос является более сложным, чем первоначально предполагалось. После быстрого вызова было принято решение отремонтировать транспортное средство сразу же, что потребовало замены деталей, доставленного на станцию в тот же день.

В письме Tull сказал, что обслуживание Окасио было завершено «в том, что воспринимается как рекордное время», добавив, что Окасио был «очень вежливым и осторожным» и «очень хорошо осведомлен о аппаратном аппарате». Кроме того, во время пандемии Кодий-19, он сказал, что Окасио был осторожен и внимателен в своем присутствии, нося маску, поддерживая дистанцию в шесть футов и вытирая все вниз.

Помимо выполнения техобслуживания грузовой автомобиль лестницы, было несколько ценных результатов, начиная с того дня, что Окасио провел в пожарной компании средней части города. Во-первых, и самое главное, автомобиль первого ответчика по-прежнему находится в Комиссии, чтобы ответить на любые важные потребности. Помощь по обслуживанию первого класса обеспечивает приоритетную работу в самых важных операциях сообществ.

Во-вторых, клиент был достаточно доволен своим опытом работы с сервисом Камминза. он был вынужден написать записку об этом. Талл упомянул в своем письме, что это был первый двигатель для его станции, и он «хотел сказать, насколько впечатлили члены Департамента (Окасио), а также ответ от Организации (КАММИНЗ)».

Чувствительное состояние мира сегодня призывает к своевременному, воспитанного и продуктивного служения. Не потому, что клиенты нетерпеливы, а потому, что есть жизни, в зависимости от продуктов компании по всему миру. Компания КАММИНЗ готова обеспечить надежность в течение всего времени, в котором она необходима в наибольшей мере.

Компания может только работать в более процветающем мире, если ее наиболее важные функции процветают. Это означает, что вы отвечаете на помощь и поддержку первого реагирования при помощи и поддержке, которую они заслуживают.
 

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Дух товарищества, даже виртуальный, является мощным инструментом

Виртуальный дух товарищества

Поскольку социальное дистанцирование и работа на дому стали новой нормой, возможность подключения является еще более важной частью наших повседневных процедур, которые помогут нам в борьбе с текущей пандемией.

«Чаще проверяйте друг друга, звоните или текст; а также Напомните друг другу, будьте осторожны», — говорит Ричард Эвелин, 24-летний ветеран продаж и сервисного обслуживания в КАММИНЗ.

Ричард живет в районе Нью-Джерси, и на протяжении последних 12 лет помогал близлежащим больницам, школам, центрам обработки данных и другим предприятиям обеспечивать, чтобы их резервные энергетические системы были в хорошем состоянии и были готовы работать в случае необходимости.

С момента начала пандемии «Кодий-19» Ричард проводил больше времени в местных центрах обработки данных. Возможность подключения стала еще более важной частью повседневной рутины, поскольку все больше людей должны оставаться дома. Эти центры обработки данных обеспечивают нам необходимые возможности для дистанционного обучения, проведения виртуальных собраний, взаимодействия с друзьями и семьей, потоковой передачи и развлечений.

"Все по-другому. Это все виртуальные сейчас. Мы получаем электронное разрешение на въезд в центр обработки данных, отсутствие бумажной документации и физические подписи. Как только я нахожусь в, я в значительной степени сам по себе, без одной из моих заинтересованных сторон заседании меня лично ", Ричард сказал о своих недавних визитов в центры обработки данных. "Я уведомляю своих заинтересованных лиц после того, как я закончу, и могу увидеть их издалека. Мы все очень осторожны».

Ричард также рад видеть, насколько его клиенты ценят усилия, которые прилагает каждый человек, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя и обеспечить безопасность каждого человека.

Помимо посещений центров обработки данных, повседневная рутина Ричарда в офисе также изменилась.

"Я скучаю по работе в тесном со своими товарищами. Я скучаю по сидя вместе на обед, говорить о наших дней и о том, как дети делают ", сказал Ричард, как он отражает обратно в свою старую рутину.

Дух товарищества-это то, что Ричард не попадает больше всего от его рутины перед пандемией Кодий-19, но у него есть сильное послание для всех нас. Сообщение, которое работало хорошо для него:

«Чаще проверяйте друг друга, звоните или текст; и напомните друг другу, чтобы они были осторожны».

В следующий раз у вас есть виртуальный притон, помните, специалистов в области обслуживания, таких как Ричард и многие другие, которые идут на милю в течение этих трудных времен, чтобы обеспечить центры обработки данных <а> имеют мощность, необходимую , чтобы держать вас на подключении. Для того, чтобы мы могли наслаждаться товарищества наших коллег, семей и друзей с помощью виртуальных средств.

Предоставить общий доступ:

Поднимите свой энергетический IQ

Профессионально Развивайте свои энергетические тренды и идеи, доставляемые на ваш почтовый ящик. Ознакомьтесь с энергетическими технологиями и тенденциями в области <а> Energy IQ Hub .

Aytek Юсель-КАММИНЗ Inc.

Айтек Юссел

Aytek Юссел является лидером по маркетингу контента в компании КАММИНЗ Inc., уделяя основное внимание рынкам энергетических систем. Aytek присоединился к компании в 2008 году. С тех пор он работал на нескольких маркетинговых ролях и теперь дает вам знания от наших ключевых рынков, начиная от промышленных и жилых рынков. Aytek живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, вместе со своей женой и двумя детьми.

Компания Cummins отмечает всемирный день заводской переборки

Компания Cummins выполняет заводскую переборку продукции на своих предприятиях в разных странах, что является одной из отличительных особенностей компании и ключевым методом обеспечения устойчивого развития предприятий во всем мире. Обладая более чем 50-летним опытом заводг, более чем 3 350 сотрудников и восемью производственными мощностями по всему миру, КАММИНЗ является лидером мирового класса в этом пространстве-и гордится этим отличием.

"Если вы думаете о том, что наша Организация на самом деле делает, это действительно очень невероятно", сказал Роб Enright, Генеральный менеджер КАММИНЗ, новые и восстановленные® детали. «Каждый день мы даем новую жизнь изделиям Камминза и держим их в работе для наших клиентов. Это один из многих способов, которыми мы можем добиться надежности в компании КАММИНЗ».

Новая и восстановленные детали (NRP) компании камминза специализируется на переизготовлении ранее проданных, использованных и изношенных деталей и двигателей-специально для коротких блоков, длинных блоков, тяжелых L10, M, N и ISX/QSX, а также платформ для среднечастотного уровня B, C и ПВ/QSX. Компания КАММИНЗ совершенствовал процесс регенерации на протяжении десятилетий; и заводские процессы, передовые инструменты и качественные системы возвращаются вновь изготовленные детали и двигатели для соответствия первоначальным техническим характеристикам или превышению их.

Новые двигатели компании КАММИНЗ также построены с учетом их заводного использования, что позволяет им иметь длительную и экономичную жизнь. До 85% двигателя может быть реконструироваться, и двигатели Камминза производятся в три раза.

"Глобальный Заводская Заводская работа-это день, когда мы чествуем людей, которые делают возможными наши усилия по регенерации в КАММИНЗ,-сказал Лурдес (Лулу) Лопес, директор камминса по глобальным производственным операциям в NRP. "Повторное изготовление-это интересный, но непростой бизнес в КАММИНЗ, и наши люди имеют опыт, энтузиазм и совершенство, необходимые для того, чтобы сделать КАММИНЗ мировым лидером в этом пространстве".

Мало того, что повторное изготовление наши продукты на рынке больше, он держит их из мусорных свалок дольше тоже. Повторное производство также требует гораздо меньше энергии и природных ресурсов для продления срока службы, чем для создания новых продуктов. Кроме того, повторное изготовление помогает Камминсу в реализации своих обещаний по обеспечению устойчивого развития следующим образом:

  • <стронг> 85% меньше энергии требуется для производства модернизироленного двигателя.
  • <стронг> 400 000 000 фунтов парниковых газов (ПГ) предотвращается
  • <стронг> 77 000 000 фунтов материала утилизирован
  • <стронг> 67% общих узлов, таких как турбокомпрессоры, топливные системы, насосы и т. д., снова производятся

Процесс Заводская Заводская Заводская процедура состоит из семи ключевых этапов, которые выделяются в <а> cummins.com/parts/recon . Во-первых, старая деталь (Core) является <стронг> принятым , что позволяет клиенту получать деньги обратно за обмен изношенного двигателя или детали. Далее, изделие <стронг> разобрано , готово к третьему этапу <стронг> очистки . После того, как из детали удаляется какой-либо мусор, он проверяется <стронг> и <стронг> восстанавливается до полной спецификации. Затем деталь тестируется <стронг> для обеспечения соответствия стандартам перед тем, как окончательно <стронг> повторно в поле.

В 2018 году двигатели NRP произвели около 18 700 двигателей, более 134 000 турбокомпрессоров, 141 000 насосов и 637 000 инжекторов, не говоря уже о тысячах дополнительных перепроизведенных деталей. Этот успех не был бы возможен без таланта и преданности со стороны глобальных сотрудников NRP по Камминсу.
 

Сотрудники компании КАММИНЗ делятся тем, почему они гордятся тем, что работают в заводном производстве двигателей
Прожектор в г. рейнман: Сан-Луис-Потоси, Мексика

Новый сборочный конвейер для двигателей большой мощности на заводе в г. КАММИНЗ в Сан-Луис-Потоси, Мексика является отличным примером инновационных и надежных процессов. Там, они заводят двигатели 26 000 в год для коротких блоков, длинных блоков и L10, ISM/QSM и ISX/QSM платформы двигателя, все на одной сборочной линии. Концепция паллептизированного конвейера обеспечивает высокую гибкость в управлении очень сложными продуктами и смешанной производственной моделью двигателя и включает в себя как автоматическое, так и полуавтоматическое оборудование. Настраиваемые возможности автоматического и полуавтоматического оборудования приводят к высокому качеству управления и новейшим методам изготовления.

Компания КАММИНЗ гордится тем, что она является членом организации-спонсора компании «рeман Дэй», Совета по воспроизводству отраслей промышленности (Рик). КДР-это стратегический альянс предприятий и академических институтов, которые работают в разных отраслях промышленности, для поддержки всей перерабатывающей промышленности за счет сочетания сотрудничества, образования, информационно-пропагандистской и научно-исследовательской.

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!