Шалини делится тем, что означает для нее Международный женский день

Шалини-Международный женский день-компания КАММИНЗ Inc.

Для инженера из Камминза Шалини Международный женский день-это празднование женщин в ее семье, которые вдохновляют ее каждый день.

В начале своей жизни, Шалини было предложено продолжить проектирование. Во время стажировки в машиностроительной компании в Индии она поняла, что Машиностроение-это карьера для нее. Шалини продолжил проектирование в государственном университете Уичито (США), где она получила степень магистра в области машиностроения.

Поиск ее пути в КАММИНЗ

Шалини работал в нескольких компаниях до КАММИНЗ, где она нашла благоприятную культуру работы, которую она описывает как уникальную; и ценит, как много Камминс помог ей расти и заботится о ее индивидуальной карьерном развитии. Она постоянно выражает энтузиазм по поводу того, что она должна приходить на работу каждый день и никогда не переворачивает новый вызов на работе.

«Благодаря воодушевляющей рабочей среде женщины могут преуспеть в любой сфере».

Расширение прав и возможностей девочек в СТВОЛЕ

Шалини ценит ресурсные группы сотрудников внутри Камминза, которые поощряют женщин к работе на СТВОЛЕ, и пользуется ее опытом в качестве активного участника программ по расширению прав и возможностей женщин компании. Шалини говорит, что в окружении столь многих влиятельных женщин, работающих на работе, побуждает ее учиться чему-то новому каждый день и укрепляет веру в то, что молодые женщины, заинтересованные в СТВОЛЕ, должны пойти на свои мечты. Шалини хочет видеть больше молодых женщин в СТВОЛЕ полей и знать, что они никогда не должны ограничивать себя в зависимости от их пола.

«Расширение прав и возможностей женщин является необходимостью не только для компании, но и для развития общества».

Международный женский день

Международный женский день-это день, когда мы подтверждаем уважение и любовь к женщинам в нашей жизни. Шалини был вдохновлен женщинами в ее семье и говорит, что она всегда была хорошим примером сильных мужественных женщин. В Международный женский день она делает замечание для того, чтобы рассказать всем женщинам в ее жизни, как сильно они вдохновляют ее каждый день.

"Я считаю, что день, чтобы сказать спасибо женщинам вокруг вас".
 

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Карьера в области новых источников питания для прамода подпитывается его страстью к новым технологиям.

Прамод Суреш Магади любит новые вещи. Он выполнил перспективу того, что может быть и будет подпитывается новыми технологиями. Благодаря своей карьере в области новых источников питания, он сотрудничает с клиентами по новой границе решений в области возобновляемых аккумуляторных батарей.

Меня всегда привлекала новизна. В детстве я хотел исследовать новейшие видеоигры; как взрослый, я переключил свои ноутбуки и другие устройства часто, потому что я хочу продолжать испытывать новые возможности; и как инженер, мне любопытно, как новые технологии могут изменить мир к лучшему.


Возможность встречается с страстью

Прамод присоединился к КАММИНЗ сразу же после окончания программы, и в течение последних шести лет он стал адепт управления для инженеров. Его путешествие началось в подразделении подразделения двигателей (ЕВС), где он разработал и сохранил программное обеспечение, которое обеспечивало надлежащее функционирование программ, используемых для обслуживания и изготовления двигателей. Он работал в ЕВС в течение трех лет до того, как его страсть к новым технологиям потянула его в новое подразделение по силовым делам.

«Я сказал своему менеджеру, что меня интересуют технологии аккумуляторной батареи, и когда команда планировала поставлять батарейки нашим клиентам из городских автобусов, нам была нужна Инженерная техника, и мой менеджер расширил эту возможность для меня».

В течение последних трех лет его обязанности в области новых полномочий развивались, и сегодня как инженер-специалист по управлению <а> Electric Bus , компания Прамод отвечает за интеграцию наших аккумуляторных батарей с электрическими транспортными средствами (EV).

«В основном, я работаю над сбором требований у клиентов и других источников, проверяю, соответствует ли продукт всем указанным требованиям перед поставкой, решая проблемы, которые сообщаются во время полевых испытаний, и настраивая калибровка для соответствия определенным потребностям».

Он и его команда работают с нашими клиентами, которые производят электромобилей, чтобы гарантировать, что мы предлагаем наилучшие решения для обеспечения успеха каждого клиента.


Работа в команде делает работу мечты

Прамод базируется в Колумбусе, штат Индиана, но работает с командой, которая простирается по всей территории Соединенных Штатов и по всему миру. В дополнение к своей прямой команде в Колумбусе, обязанности Прамода приводят его к интерфейсу с коллегами по талантам, штат Орегон (США); Милтон-Кейнс (Соединенное Королевство); и Индией. Четыре разных часовых пояса, и, тем не менее, ценности, в которых КАММИНЗ отличается превосходством, командной работой и заботой, являются общими потоками, которые выполняются в команде.

Я работаю с командой преданных своему народу людей, которые неустанно сплотятся вокруг нашей общей цели по разработке превосходного продукта для наших клиентов. Есть чувство общности и сотрудничества, поэтому мы работаем как единая команда, которая поддерживает других.


Очарование прамода новыми вещами помогает ему легко адаптироваться к переменам. После Кодий-19, как и большая часть мира, его рабочий механизм был изменен, но он по-прежнему не равнодушным.

«Наша команда имеет лицом к лицу культуру, в которой мы могли бы скорее подойти к товарищу по команде (если это возможно) и быстро обсудить вопрос, но теперь мы должны сделать это через компьютер или, возможно, даже виртуальную встречу. Тем не менее, моя команда и я больше, чем когда-либо, опирались на возможности онлайн-виртуальной коммуникации, доступные в компании, и мы продолжаем настаивать на этом. "


Культура любопытства

Для того, чтобы оставаться на месте с новыми и будущими возможностями, Прамод никогда не перестает учиться.

"Мой жизненный девиз-" Оставайтесь голодными; Оставайтесь глупыми, "который является цитатой из Стива Джобса. Я обнаружил, что лучший способ сделать это заключается в том, чтобы продолжать работать в направлении трудной работы и быть достаточно любопытны, чтобы добровольно проектов за пределами моей зоны комфорта, потому что они представляют собой лучшие награды для моего роста и обучения ".

Для него новая мощность — это благодатная почва для непрерывного обучения, позволяющая ему продолжать изучать новые возможности и работать над тем, что может быть возможно.


Новая энергия имеет пуско-среду, в которой люди готовы пробовать новые вещи. С технологией батарей, статус-кво меняется каждый день, поэтому, когда кто-то представляет новую позицию, подкрепленные точными данными, мы стараемся это сделать».


Когда его спросили о том, что мотивирует его, Прамод поделился тем, что он получает удовлетворение от завершения проекта и наблюдения за выполнением продукта в том виде, в каком он должен.


Я видел прохладный Дрон видео <а> автобус ГИЛЛИГ на склонах Юты
и я чувствовал себя настолько гордым, чтобы быть частью команды, которая работала, чтобы заставить его работать, как это делает. Увидев видео также напомнил мне, как это интересно, что Камминс позиционирует себя хорошо для потребностей рынка в будущем.

 

 

Хотите узнать больше о новых энергетических двигателях в КАММИНЗ? Откройте для себя наши карьеры. 

Хотите узнать больше от членов новой силовой группы компании "КАММИНЗ"?

Читать историю Райана

Предоставить общий доступ:

Лорен Коул

Лорен-старший специалист по цифровым коммуникациям в компании КАММИНЗ Inc., где она специализируется в социальных сетях, брендинге для работодателей и в цифровых средствах массовой информации. Лорен присоединилась к компании в начале 2017 г. и имеет степень бакалавра в области маркетинга в Индианском университете. В настоящее время она живет в штате Мэн со своей семьей.

Оливия интегрирует свою страсть с карьерой в КАММИНЗ

В детстве Оливия была воодушевлена интересом к стереотипным увлечениям и игрушкам, таким как балет, Черлидинг и куклы. Дело не в том, что ей не нравились эти вещи, а в том, что ее всегда тянуло к вещам, которые ее брат любил, как автомобили, квадроциклы и другие механические интересы. Как ребенок, она часто играла в игру, ожидая в автомобиле-кто мог назвать наиболее марок и моделей других автомобилей на стоянке? Когда она росла, ее родители воспитали эти нетрадиционные интересы и помогли страсти Оливии занять свое время.

Студенты в моей средней школе, как правило, обращается к искусству или спорту в отношении науки, что делает меня очень нетипичным. Когда я поступил в первый семестр в первом семестре во введении в технологии, ' класс из пяти студентов, я была единственной женщиной.

Этот вводный класс вызвал у нее интерес к науке и технике еще больше. Вскоре она подписала все и все технические факультативы, которые она могла бы получить-все, от компьютерных наук, до физики, чтобы остановить это. Но все же эти классы были маленькими, и она была почти всегда единственной девушкой в этой комнате. Один преподаватель из тех же технических классов был тверд в его поддержке Оливии. Он убеждал ее не сдаваться и не кормить своим любопытством. В сочетании с советником, они назначили Оливию в ее первое общество женской награды за выдающиеся заслуги в области женских инженерных наук. Эта номинация укрепила ее планы применять исключительно для механических инженерных программ в ее старший год средней школы.


Рост за счет све

Когда она начала свою программу по специальности «машиностроение» в университете Нью-Хейвена, она знала, что она хочет быть активной за пределы ее прямого задания класса. Она сделала это для того, чтобы присоединиться к ее местному главе общества женщин-инженеров (Швеция), где она позже занимала пост президента в течение своих младших и старших лет. Благодаря этой же сети, она была в состоянии получить свою первую стажировку с компанией Камминз Inc. после ее второго курса в качестве инженера по шоссейной техники в Северной Америке. Следующим летом она вернулась, чтобы сделать проектирование проверки продукции с группой по интеграции топливных систем в КАММИНЗ.


Длительная страсть к Камминсу

Оливия впервые была представлена в КАММИНЗ в раннем возрасте. Выросший со многими фанатиками дизельным и двигателем, она присутствовала на выставках и гонках на грузовиках в различных формах, включая такие мероприятия, как Национальный Дизель-парк в парке ипподроме в Нью-Джерси. На этом же мероприятии в 2016 г. она помнит, что видела большую палатку Камминса, демонстрируя X15 и собирая массивные толпы людей. Это пробудил у нее интерес еще больше, тем более, что студент колледжа думал о своем будущем. Услышав из первых уст сотрудников, добровольно работающих на Конференции СВЕ, в том же году, в частности, от других женщин-инженеров, она поняла, что это подходящее место для нее.

Когда я спросил реальных людей, реальных инженеров (которые были все женщины), об их опыте работы в КАММИНЗ, их ответы были окончательное влияние, которое заставило меня продолжить свою карьеру здесь.


Оливия была в приподнятом настроении, чтобы получить интервью вскоре после ее беседы в кабине КАММИНЗ. Существовал нет лучшего подарка на день рождения, чем предложение к интернировать с КАММИНЗ, что летом. Еще лучше, она отмечает отношения она сделала с другими практикантами в течение этого времени, многие из которых пошли на полный рабочий день ролей с КАММИНЗ как и она сама.


Ценности, которые #ShapeTheWorld

Для Оливии, 23 июня, Международный женский день (INWED)-это прекрасная возможность пролить свет на многие вклады и достижения женщин-инженеров.

Это день, чтобы отпраздновать вклад женщин инженеров сделали исторически и впредь делать сегодня. Для меня это означает, что мы можем праздновать, признавать и напоминать другим о многих проблемах, которые решают женщины-инженеры, о которых можно забыть в большинстве дней.


Она продолжает отмечать, что она верит в то, что она не перестает воспитывать себя на том положении, когда она является женщиной в технике; Она также считает важным уделять особое внимание просвещению других людей о том, каково это быть женщиной в отрасли, где доминируют мужчины, через открытые беседы с другими женщинами-инженерами в ее собственной сети, коллегами-мужчинами, неинженерами, родственниками и друзьями. Кроме того, она занимает несколько дней, как в качестве возможности для празднования, узнать больше и усилить голоса чернокожих, коренных народов, цветных (БИПОК) женщин в технической поддержке равенства. Она призывает других людей вести разговоры о женщинах, равенстве и содействии переменам.

 

Хотите узнать больше о карьере в КАММИНЗ? Нажмите «<а>», чтобы узнать больше от нашей команды или <а> Search для получения доступных возможностей.

Предоставить общий доступ:

Лорен Коул

Лорен-старший специалист по цифровым коммуникациям в компании КАММИНЗ Inc., где она специализируется в социальных сетях, брендинге для работодателей и в цифровых средствах массовой информации. Лорен присоединилась к компании в начале 2017 г. и имеет степень бакалавра в области маркетинга в Индианском университете. В настоящее время она живет в штате Мэн со своей семьей.

Райан использует свою роль в новой мощности для создания энергетических инноваций

Райан Соокху

Наш мир сегодня находится в эпоху беспрецедентных изменений, когда защита окружающей нас среды является мировой проблемой, а инженер по технологиям топливного элемента и водородных технологий Райан Соокху гордится тем, что находится на передовой. Райан является одним из многих новых инженеров присоединиться к КАМС через приобретение Гидриномии в 2019 году и в восторге от перспективы дальнейшего развития энергетического рынка водорода для удовлетворения растущих энергетических потребностей во всем мире в экологически устойчивой основе.


Мир вступает в энергетическую революцию. Есть много вариантов для питания и энергии, и помощь в обеспечении продуктивной перемены-это то, что я люблю.


Первый в своем роде

Райан любит взаимодействовать с обществом в целом и иметь возможность показать им реальные возможности использования автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Он любит работать в среде, где каждый день приложение или возможность может измениться, и возможность работать над чем-то новым всегда интересно. Райан гордится тем, что помогает вступить в новые типы проектов с водородными технологиями. Он был частью многих проектов «первый в своем роде», но он не делает это в одиночку.

 


Я поддерживаю командный подход в своей роли; Мы работаем вместе, чтобы добиться реальных изменений в отрасли. Мы очень поддерживаем глобальную перспективу при разработке возможностей, используя как наши знания в области технологий, так и состояние рынка.


Осязаемая технология

Райан приносит более 14 лет опыта работы с водородом для новой силовой командой. Начав свою карьеру в качестве инженера-электрика, работающего на силовых модулях топливных элементов, он затем перешел для управления крупномасштабными проектами. Его технический и практический опыт создал прочную основу, которая позволила ему воспользоваться своим опытом и применить его для развития бизнеса и продажи роль. Это был естественный прогресс для него в отрасли, что он является страстным о.

В настоящее время он несет ответственность за новые возможности роста бизнеса на различных рынках, включая транспорт, а также стационарные источники питания. Он работает с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы стать чемпионом по росту и идеям продукции, доводит клиентов через цикл продаж и помогает проектам по их проектированию и реализации. Это опыт Райана во множестве проектов, которые дают ему всесторонне перспективу в отрасли. Он любит взаимодействовать с энергетическим сообществом и иметь возможность показать им в реальном мире применение топливных элементов с нулевым уровнем выбросов.


Это интересно увидеть и испытать их осознание того, что эта технология не является неосязаемой. Мотивация заблуждений заключается в том, чтобы нарушить заблуждения. Не существует никаких серебряных пуль или идеальных решений для решения существующих проблем в области выбросов во всем мире, но найти то, что работает или что более важно, что не работает, мотивирует меня. Решение этих вопросов требует сочетания многих технологий, и это интересно быть частью.


Из-за его инженерного фона и характера его роли, он в значительной степени обусловлен результатами и считает, что «<ем>, если вы начнете что-то, вы закончите это» , когда дело доходит до его подхода к работе. «<ем> решения, которые мы разрабатываем для преодоления проблем, приближают нас к конечной цели. Мы не сдаемся, когда барьеры идут вверх, мы изобретаем и полны решимости закончить начатое. "


Создание эффектных результатов

Райан полагается на развитие и поддержание отношений внутри и вне Организации для достижения своих целей, поэтому практика открытого общения имеет ключевое значение. "Коммуникация не является одним из способов деятельности, и важность говорить через вопросы неоценима, выстраивая взаимопонимание и приводя нас к устойчивым и эффектным результатам".

Роль Райана позволила ему работать из дома во всем убежище в порядке, и адаптация к новому способу работы была второй натурой для него. Оставаться на связи с клиентами через видеовызовы имеет решающее значение и то, что Райан имеет большой опыт работы с.


Я работаю с клиентами в различных часовых поясах и странах в течение многих лет, поэтому использование технологий, чтобы держать меня подключен и поддерживать проекты, не является чем-то новым для меня. У нас есть инструменты для дистанционного развития бизнеса, и интерес к рынку по-прежнему остается сильным. Но я с нетерпением ожидаю встречи клиентов, перспективы и коллегаы в лицо еще раз. Что-то не так с лицом к лицу, которое не хватает в этой новой среде.


Райан <б> был добавив некоторые волнения на свой день, принимая совещаний и звонков со своей стороны крыльцо превратили офис в домашних условиях. "Там, где я работаю дома сейчас очень зависит от погоды, Обмен временем между моим внутренним офисом интерьера и моим крыльцом, или то, что я хотел бы сослаться в качестве моего внешнего домашнего офиса".

Помимо работы, Райан остается активным вместе со своей семьей, занимаясь туризмом и занимаясь рыбной ловлей, и любит играть в баскетбол или ходить в спортзал. Что больше времени на дому, он в последнее время работает над созданием зеленого пальца с неоднозначными результатами. В течение некоторого времени он не сомневается в том, что он создаст новый сад точно так же, как он помогал создавать новый энергетический рынок. Из семян он растет в своем саду, чтобы водородные проекты, которые он помогает развиваться, изменения прорастания вверх и во всем мире, и Райан счастлив быть его частью.

 

Хотите узнать больше о новых энергетических двигателях в КАММИНЗ? Откройте для себя наши карьеры. 

Хотите узнать больше от членов новой силовой группы компании "КАММИНЗ"?

Предоставить общий доступ:

Лорен Коул

Лорен-старший специалист по цифровым коммуникациям в компании КАММИНЗ Inc., где она специализируется в социальных сетях, брендинге для работодателей и в цифровых средствах массовой информации. Лорен присоединилась к компании в начале 2017 г. и имеет степень бакалавра в области маркетинга в Индианском университете. В настоящее время она живет в штате Мэн со своей семьей.

Саманта Трисслер находит ее в форме

В детстве Саманта всегда хотела быть детективом. Во время получения степени либерального искусства, Саманта не видела карьеру в нем на своем горизонте. Это быстро изменилось, когда она решила принять класс по разработке программного обеспечения во время своего старшего года в университете Пердью. С этого момента Саманта знала, что она открыла свою страсть и решила продолжить свою карьеру в «СТВОЛЕ». С новым путем и новыми идеями, она обнаружила, что она наслаждается созданием приложений и программ с нуля.


Женщины в СТВОЛЕ

Саманта раскрывает, что будучи женщиной в основном мужском поле, она периодически сталкивалась с комментариями по поводу своего пола или с сомнениями по поводу своих способностей. Несмотря на эти сомнения, она использует этот опыт в качестве мотиваторов для того, чтобы превзойти ожидания. Она помнит, когда ее менеджер принес ей сетевой переключатель и сказал ей, чтобы просто поиграть с устройством. Ее менеджер знал, что она была полностью в состоянии понять устройство и хотела, чтобы Саманта оспаривала ее навыки. Саманта не позволяет этим новым вызовам запугать ее-она приветствует их.

Любопытство и уверенность являются ключевыми факторами. Показ страсти и драйва открыл двери для возможностей для меня.


Месяц истории женщин

С тех пор как он начал свою карьеру в КАММИНЗ, Саманта с радостью делится своей историей и знаниями, особенно с девушками и молодыми женщинами. Она считает, что ее страсть к нему и захватывающие возможности карьеры в стволовых может предложить заинтересует молодых девушек и получить их возбужденных по поводу будущего. Саманта упоминает чтение рассказов из впечатляющие женщины в течение месяца истории женщин она всегда мотивирует ее и напоминает ей, что она не одинока. Работа еще не закончена, и она рада продолжать двигаться вперед как общество. Саманта настоятельно призывает молодых женщин, заинтересованных в стволовых дать ему попробовать, потому что принимая шанс может проложить путь для большего женщин в СТВОЛЕ.

Саманта делится тем, что стенд Камминза в карьере ее школы был последней кабинкой, на которую она решила провести расследование. После долгого ожидания и восторженного разговора с рекрутером, Саманта приняла стажировку по информационным технологиям в КАММИНЗ. Саманта процветала на этой стажировке и работала над проектами с высокой отдачей, выставляя ее на широкую сеть людей. Вскоре после прохождения стажировки она получила свое официальное письмо и без колебаний приняла это предложение.

"Мой опыт стажировки был инклюзивным, разнообразным и подчеркнутым командной работой. Я процветал в этой среде».


Моделирование пути к успеху

Саманта размышляет о своем путешествии в него и говорит, что у нее не было недостатка в моделях для подражания на этом пути. Она нежно помнит поддержку, которую она получила от профессора колледжа в качестве причины, она пользуется информационно-пропагандистских программ и имеет страсть к обучению других о нем. Это всего лишь один из примеров мотивации и поддержки, которые получила Саманта, чтобы помочь ей добиться успеха в мире кибербезопасности. Каждый день Саманта выражает благодарность за те моменты, которые мы учим и делимся мудростью среди своей команды.

"Для меня, образцы для подражания есть во всем мире. Есть всегда новые вещи, чтобы узнать, и кто-нибудь, что помогает мне узнать что-то может быть новым образцом для подражания ".


Хотите узнать больше о карьере в КАММИНЗ? Нажмите здесь.

 

 

Предоставить общий доступ:

Лорен Коул

Лорен-старший специалист по цифровым коммуникациям в компании КАММИНЗ Inc., где она специализируется в социальных сетях, брендинге для работодателей и в цифровых средствах массовой информации. Лорен присоединилась к компании в начале 2017 г. и имеет степень бакалавра в области маркетинга в Индианском университете. В настоящее время она живет в штате Мэн со своей семьей.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!