Праздник инженера камминза не входит в этот мир

Группа Университета Пердью провела около двух недель в научно-исследовательском центре по исследованию пустынных обществ Марса, который имитирует жизнь, которая была бы похожа на Марс.
Группа Университета Пердью провела около двух недель в научно-исследовательском центре по исследованию пустынных обществ Марса, который имитирует жизнь, которая была бы похожа на Марс.

Инженер КАММИНЗ Шешали рана провел каникулы в Юте, не для катания на лыжах или похода, а для того, чтобы работать в пустыне, живя в крайне узких кварталах, и питаясь в основном сублимированной едой. И она не могла быть более возбужденной по этому поводу.

Это потому, что она отправилась на марсианскую научно-исследовательскую станцию на Марсе (MDRS) для изучения жизни на красной планете или, по крайней мере, настолько близко, насколько вы можете добраться до нее на земле.

"Я очень заинтересован в пространстве, и это может быть моим лучшим шансом для изучения и имитации жизни и работе астронавта для будущих пилотируемых экспедиций на Марс аналог и изучить проблемы, связанные с ним", сказал рана, который был частью шести человек команда состоит из студентов Университета Пердью, выпускников и преподавателей, посещающих DDR для двухнедельного пребывания.

Марс общество называет себя «крупнейшей и самой влиятельной организацией в мире по пропаганде космического пространства», посвященной исследованию Марса. Он создал исследовательскую станцию около 18 лет назад, чтобы позволить посетителям испытать то, что жизнь может быть, как на Марсе, а также проводить исследования, которые могут быть полезны, если человечество пересечь 140 000 000 или около того миль на планету.

Инженер по камминсу Шешвали рана исследует область за пределами исследовательского центра.
Инженер по камминсу Шешвали рана исследует область за пределами научно-исследовательской станции.

Общество поддерживает пустыню Юта напоминает Марс, от бесплодной пейзаж, чтобы опыт изоляции исследователей в шести строительных комплекса, который, казалось бы, поднимается из середины нигде.

ЖИЗНЬ НА СТАНЦИИ

Группы на станции, примерно в четырех часах к югу от Солт-Лейк-Сити, штат Юта, должны соблюдать строгий протокол, только выходя за пределы в скафандрах моделирования, что было бы необходимо, чтобы защитить их от суровых условиях Марса. Марс имеет среднюю температуру около минус 80 градусы по Фаренгейту (минус 60 градуса Цельсия), треть тяжести Земли и солнечного дня Марса, именуемый Sol, составляет 24 часов 39 минут.

Большинство зданий комплекса, включая научный купол и солнечную обсерваторию, связаны крытыми проходами, имитирующими закрытые туннели, которые были бы необходимы, если бы команды действительно сделали поездку на Марс с пятью-до 10 месячными.

Рана, разработчик нового инженера по эмиссионным решениям по выбросам, был частью группы, спонсируемой главой Пердью из марсианского общества и школой аэронавтики и астронавтики университета. Она сказала, что она всегда была заинтересована в космосе, которая была повышена после того, как космическая программа в ее родной Индии начал проводить посадку беспилотного космического аппарата на Луне.

Группа Пердью провела широкий спектр исследований, в том числе исследования глиняных почв, аналогичных найденным на Марсе, с использованием радара для оценки свойств основополагающих слоев, процессов принятия решений астронавтами, когда они не контактируют с научно-исследовательской станцией, и влияние факторов окружающей среды на производительность астронавтов.

Программа Mars Пердью стремится получить сочетание студентов, в том числе мужчин и женщин, а также старшекурсников и послевыпускники. Д-р Чезаре Гуриньелло, научный сотрудник в школе машиностроения, совершил свою третью поездку в г. и стал командиром миссии.

В дополнение к тому, что команда стоит перед задачей, поддерживая протоколы, он видит свою роль в том, чтобы помочь членам группы адаптироваться к работе в небольшом пространстве и приспособиться к изоляции.

Шешали рана исследует местность за пределами научно-исследовательской станции.
Члены группы, находящиеся вне научно-исследовательской станции, должны быть одеты в костюмы, смоделированные после того, что потребуется для выживания во враждебной среде Марса.

«Я знаю, что изоляция-это самая большая регулировка, и вы не можете полностью оценить ее до тех пор, пока не закончится работа, и вы не вернетесь домой»,-сказал он. "Просто проходя через ближайшие небольшие города чувствует себя есть так много людей".

В течение первых нескольких дней после посещения группы в результате сильного снегопада группа находилась рядом с исследовательской станцией. В верхних слоях атмосферы Марса обнаруживается снег, но он будет испаряться до того, как он достигнет поверхности планеты.

Снег на научно-исследовательской станции, возможно, умаляют какие-либо визуальные сравнения с красной планеты, но он, вероятно, сделать для более достоверного опыта, по крайней мере в одном отношении. Посетители на Марс, вероятно, будут находиться рядом с домом, учитывая экстремальные температуры, бурные пыльные бури, радиацию и другие смертельные опасности.

ОБЩАЯ МЕЧТА

Рана и д-р Гуейниелло, уроженец Италии, будут рады возможности путешествовать в космос когда-нибудь, и они надеются, что этот опыт может помочь им стать еще более сильными, если они когда-нибудь приблизитесь к этому. Но они знают, что возможности крайне ограничены, и шансы против них.

«Если бы представилась возможность, я бы с удовольствием пошел»,-сказал рана. «Я надеюсь, что наша работа повышает уровень знаний для устойчивого исследования, поскольку мы отмечаем 50-летие Apollo 11 и готовимся к миссиям Артемиды и Ганыаян».

Нил Армстронг и Базз Олдрин были первыми людьми, которые высадились на Луне в 1969 году в составе Apollo 11. Миссия НАСА "Артемис" запланирована на посадку первой женщины и следующего человека на Луне в 2024 году. Гаганьяан-это пилотируемый космический полет, планируемый космической программой Индии в 2021 году.

Команда Пердью на научно-исследовательской станции в пустыне
Группа Пердью представляет собой на марсианской исследовательской станции в штате Юта. Второй слева от него-Шешали-рана.

 

Предоставить общий доступ:
Блэр Клафлин директор по устойчивому коммуникаций

Блэр Клафлин

Блэр Клафлин является директором по устойчивому коммуникаций для КАММИНЗ Inc. Блэр присоединился к компании в 2008 году в качестве директора по коммуникациям по разнообразию. Блэр родом из газетного фона. Ранее он работал в Индианаполис-звезде (2002-2008) и в регистре Де-Мойн (1997-2002) до этого. [защищенный адрес эл. почты]

 

Сотрудники приводы готовят поезд, чтобы накормить работников здравоохранения на передовой линии.

Еда и десерты из пищевого поезда стали большим хитом среди работников здравоохранения первой линии в Колумбусе, штат Индиана.
Еда и десерты из пищевого поезда стали большим хитом среди работников здравоохранения первой линии в Колумбусе, штат Индиана.

Работники здравоохранения находятся на передовой линии с тех пор, как появился Кодий-19. Бухгалтер по налогам и бывший сотрудник регионального здравоохранения г. Колумбус (ЦРБ) Кортни Имлей знает лучше, чем большинство того, что они переживают во время этой пандемии, и считает, что ей приходится помогать.

Имлей думал о руководстве и молился о том, чтобы оказать влияние на ее родную общину Колумбус (штат Индиана) и помочь ее бывшим коллегам в областной больнице г. Колумбус. На ее молитвы были даны ответы, когда она услышала о поезде, который проходит в Индианаполис (штат Индиана).

«Я слышал в новостях, что человек в Индианаполис создал поезд, чтобы обеспечить питание для основных сотрудников больниц в Индианаполис»,-сказал Имлей. "Я думал, что это так! Я мог бы создать один, чтобы обеспечить питание для основных сотрудников в Колумбусе областной больницы в критических потребностей департаментов ".

<б> <а> питание Train -это платформа для поиска толпы, основанная в Берлингтоне, штат Вермонт, которая была создана в 2010 году после того, как пара организовала питание для поддержки соседской семьи, у которой был ребенок. Сайт позволяет членам сообщества подписаться на оплату питания от сообществ ресторанов, которые затем доставляются получателям и в настоящее время используется людьми во всем мире.

ВВОД В ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

Будучи бывшим сотрудником компании, Имлей знала, к кому она должна была обратиться для того, чтобы сделать поезд на питание, и обратилась к директору РБ по волонтерским услугам, чтобы получить все, что происходит.

"После подключения к Ревекке (Уолш), чтобы убедиться, что все было хорошо, я разместил о еде поезд на моей персональной странице Facebook, протянул по церкви в общине, и попросил их разместить на своих социальных медиа, и попросил РБ поделиться в своих социальных медиа".

Реакция сообщества была незамедлительной; несколько человек, семей и небольших групп зарегистрировались для заполнения имеющихся слотов для приема пищи. Кроме того, несколько человек пожертвовали деньги на эти цели. Ответ позволил поезду выйти за пределы сотрудников на передовой, и распространить его на две клиники в этом районе, в клинику PromtMed и семью и внутреннюю медицину «Кодий».

Во время обеда и ужина на заводе inlay был предоставлен обед и ужин для 30 человек, обед для 18 сотрудников в клинике «Уидтмед КОВИД» и обед для 18 сотрудников в семейной и внутренней медицине клиники «КОВИД».

«Мы смогли обеспечить питание в течение целых двух недель перед открытием больницы 4 мая»,-сказал Имлей. «4 мая, когда больница открылась для резервного копирования, которая позволяла процедурам происходить, у нас было 500 мороженое, доставленное в ЦРБ и 18, доставлено в каждую клинику Кодий молочной королевой, с возвращением и поблагодарить рабочих за все, что они сделали во время этой пандемии».

ПРОСТЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ

У Имлея не запланировано никаких дополнительных блюд из еды на поезде, однако она продолжала помогать во время пандемии, вырезая ткань, чтобы сделать маски и магазины для покупок для членов семьи с высоким риском развития вируса. Она также имеет несколько советов для других, которые хотят помочь, но которые не знают, как это сделать.

«Простые добрые поступки могут пройти долгий путь»,-сказал Имлей. "Есть так много способов вы можете вернуть даже из вашего дома, будь то вырезать из ткани для домашних масок, швейные домашние маски, покупка продуктов для пожилых людей, делая карточки для отправки в дома престарелых или запорные детали и т. д. Просто поделиться улыбкой с кем-то пойдет долгий путь ".
 

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Создание более разнообразного и инклюзивного общества

СКОТУС

Следующее было автором которого была <а> Мария Роуз, вице-президент и главный административный сотрудник , компания КАММИНЗ Inc.

На этой неделе Верховный суд США вынес два постановления, которые ознаменуют позитивные шаги в совместных усилиях по созданию более разнообразного и инклюзивного общества.

В понедельник (15 июня 2020 г.) суд постановил, что ключевой Федеральный закон, запрещающий дискриминацию на рабочем месте, также защищает геев, лесбиянок или транссексуалов от дисциплины или увольнения в соответствии с их сексуальной ориентацией. Мы рады тому, что суд постановил дать ясно понять, что такого рода дискриминация является незаконным, и мы будем продолжать отстаивать энергично на правах наших сотрудников ЛГБТ + и их семей.

Сегодня Верховный суд поддержал программу отложенного действия в отношении детей (Дака), которую администрация Трампа пыталась аннулировать в 2017 году.

Постановление защищает более 800 000 человек, которые были доставлены в США в качестве детей, часто называют мечтателями, и в значительной степени проживал здесь в течение десятилетий. Мечтатели, в том числе многие из наших коллег по Каммингу, создали карьеры, подняли семьи и внесли вклад в компании США, университеты и сообщества. Они как американские, как и любой из нас, и заслуживают того, чтобы продолжать жить и процветать в США, и это важное постановление защищает их от депортации.

Эти постановления обнадеживают, однако предстоит еще многое сделать на обоих фронтах.

Наша иммиграционная система в США не работает, и нам необходимы более системные изменения, чтобы сделать его более справедливым. Мы должны иметь возможность нанимать и размещать самых талантливых работников в мире, в которых мы нуждаемся, если мы хотим продолжать конкурировать на глобальном уровне. И мы должны продолжать выступать за обеспечение равной защиты для всех людей, ЛГБТ +.

Мечтатели и сообщество ЛГБТ +-это наши коллеги, наши друзья и наши соседи. На этой неделе Высший суд нашей страны предпринял два важных шага, чтобы признать, что каждый человек заслуживает уважения и равенства.

Наша страна по-прежнему сталкивается со многими другими проблемами, когда речь заходит о разнообразии и инклюзивности. Мы стремимся к тому, чтобы быть агентом положительных изменений, будь то на рабочем месте, в общине или на всех уровнях нашего правительства, и я призываю всех вас сделать то же самое.

Мария Роуз
Вице-президент и директор по административным вопросам
Cummins Inc. 

Предоставить общий доступ:
Мария Роуз-КАММИНЗ Inc.

Мария Роуз

Марья Роуз - начальник административной службы Cummins Inc., подчиняющаяся главному исполнительному директору. Она отвечает за восемь глобальных функций, включая коммуникации, маркетинг, правительственные отношения, соответствие, объекты, безопасность, корпоративную ответственность и глобальную организацию общих служб Cummins; управляя бюджетом примерно в 685 млн долл. и более чем 2000 сотрудниками. Роуз является членом руководящей команды компании.

Роуз была назначена начальником административной службы в 2011, после того как она проработала генеральным юрисконсультом и корпоративным секретарем в течение десяти лет.

Шарон Барнер: "я черный. Я мать».

Шарон Барнер-КАММИНЗ Inc.

Следующее первоначально появилось в июне 19, 2020 издание <а> . Автором этой публикации стал <а> Шарон Барнер, вице-президент и главный юрисконсульт , компания КАММИНЗ Inc.

Шарон Барнер — Индианаполис-рекордер
"Говори. Говори вслух. Принять меры. Голосовать». Нажмите на картинку для просмотра рекламного объявления.

Мы видим наших сыновей и дочерей в Джордж Флойд, Drecджон Рид, Бреонна Тейлор и многие другие. С другой стороны нашего горя, гнева и отчаяния мы глубоко Копаем в своих неустанных обязательствах по борьбе с несправедливостью, рассказываем свои истории и строим союзники.

Я знаю, что это нечестно. Я знаю, что мы устали. Но мы не можем сдаваться. Наша жизнь и жизнь наших детей зависят от нас. В духе наших предков, мы должны быть непоколебимы и не испугавшись в наших усилиях по нейтрализации системного расизма.

Говори. Говори вслух. Принять меры. Голосовать!

#BlackWomenInCharge | #WeWillNotBreak

Шарон Барнер
Вице-президент и главный юрисконсульт
Cummins Inc. 

Сопутствующим контентом

Председатель и главный исполнительный директор, том Лайнбаргер: "<а> выступая, выступая вне. "

Op-Ed: «<а> мы должны говорить о том, чтобы покончить с расовым неравенством».

Предоставить общий доступ:
Шархорн Барнер-КАММИНЗ Inc.

Шарон Барнер

Шарон Барнер - вице-президент и главный юрисконсульт Cummins Inc., отвечающая за международные правовые вопросы и контролирующая группу юристов, адвокатов и других специалистов. Обладая более чем 30-летним опытом работы в юридической профессии,

Шарон специализируется в первую очередь на законодательстве в области интеллектуальной собственности. До прихода в Cummins она занимала должность помощника заместителя министра торговли по интеллектуальной собственности и заместителя директора Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO). В течение двух лет работы на этой должности Шарон руководила 15 иностранными миссиями и встречалась с представителями правительства, а также лидерами в академических кругах и промышленности с целью повышения осведомленности о влиянии интеллектуальной собственности на бизнес и инновации.

Филиал в Камлупс поддерживает питание для дальнобойщиков

грузовик для шоссейной техники

Отдел продаж и сервисного обслуживания Камлупс филиал недавно спонсировал питание водителя грузовика от местного продовольственного грузовика, тягу Кукшака, в рамках инициативы «питание для водителей грузовиков» в г. Камлупс, Британская Колумбия, Канада.Продовольственный грузовик для кормления дальнобойщиков

Питание для водителей грузовиков существует для того, чтобы обеспечить питание и наличие оборудования для дальнобойщиков по всей Канаде во время пандемии «Кодий-19». Водители грузовиков, считающиеся важными поставщиками услуг, прилагают все усилия, чтобы обеспечить все необходимое-продовольствие, медикаменты, медицинские принадлежности. В то же время, многие рестораны были закрыты, в результате чего водители с ограниченным доступом к продовольствию и туалетам. Эта программа была создана группой владельцев бизнеса и автотранспортной отрасли Британской Колумбии. Программа также мобилизует отрасль продовольственного грузового автомобиля, оказывая влияние на отрасль, сильно повлиявенную на снижение доходов.

сотрудники помогают кормить водителей грузовиков«Сотрудники камлупов ухватились за возможность продемонстрировать поддержку для дальнобойщиков, которые напряженно работали для поддержания критических поставок в наших сообществах во время пандемии»,-сказал Эхтишам Анвер, Генеральный директор филиала в Камлупс. «Дальнобойщики были очень благодарны за нашу щедрость и были рады узнать о новом сервисном центре камминса, который находится в самом центре штата».

Пристрастия кукшак также поблагодарили Камминпс за ее спонсорство.

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!