Надежное энергоснабжение, комплексное сопровождение продукта

Базирующийся в Карачи коронный Текстиль обратился к Камсу с целью обеспечения его абсолютной надежности.
Базирующийся в Карачи коронный Текстиль обратился к Камсу с целью обеспечения его абсолютной надежности.

Когда бизнес инвестирует в резервные источники питания, это инвестиции в обеспечение непрерывности бизнеса даже за счет возможных перебоев в энергоснабжении.

Текстильная КоронаПоэтому, когда текстильное производство в Карачи, Пакистан получил меньше, чем адекватной поддержки продуктов от своих местных дилеров крупного генератора бренда, они были готовы к изменениям.

Это изменение было в КАММИНЗ. С компанией "КАММИНЗ" Корона текстиль не только получила мощную, надежную и долговечную систему энергоснабжения, но и невероятно отзывчивую команду по обслуживанию клиентов, которая всегда включается, а именно, авторизованную дистрибьюторскую энергосистему (Орио). Будучи полностью поддержанную компанией Камминз, оно является местным пакистанским дилером по генерации электроэнергии, способным предложить непревзойденный уровень обслуживания и поддержки клиентов, которых ожидают от камминза.

Текстильная Корона«Цель клиента состояла в том, чтобы получить надежное энергоснабжение и полностью поддерживать продукт»,-сказал старший менеджер по продажам Саид Имран Али. «Согласно нашим непрерывным последующим стартапам и разработке очень хороших отношений с клиентом, мы убедили клиента в том, что у нас есть одна концепция™, репутация двигателя и превосходная поддержка продуктов Востока».

ОИС оказали полную проектно-конструкторскую поддержку системы энергоснабжения компании КАММИНЗ, насчитывающей 1 x C700D5 и 1 x C1400D5 для обеспечения общей мощности резервного энергоснабжения, рассчитанная на поставку около 1 800 кВА.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <а> cummins.com .
 

Предоставить общий доступ:

Аниша Джордж

Как специалист по маркетинговым коммуникациям, Аниша поддерживает маркетинг, коммуникации и управление событиями в регионах Африки и Ближнего Востока. До прихода в компанию КАММИНЗ в 2011 г. она получила опыт работы в отрасли в области управления событиями. [защищенный адрес эл. почты] 

Q & a: осведомленность о безопасности тепла

В то время как лето обычно приносит много удовольствия на солнце, это также означает, что семьи должны быть готовы к опасности экстремального тепла.

10 июля, 1913, Соединенные Штаты испытали самую горячую температуру, когда-либо зарегистрированное в 134.1 °F в долине смерти, штат Калифорния. Хотя большинство из нас никогда не испытает такую высокую температуру в нашей жизни, Экстремальная жара по-прежнему призывает к жизненно важным мерам безопасности в течение лета. В КАММИНЗ мы хотим, чтобы у вас была доступная информация, чтобы вы могли в течение всего сезона оставаться в безопасности.

В чем опасность экстремального нагрева?

Симптомы теплового истощения

  • Потливость, липко, бледная кожа
  • Слабый, быстрый пульс
  • Головная боль, мышечные спазмы
  • Слабость, усталость, головокружение
  • Тошнота или рвота

Действия, которые следует предпринять:

  • Перейти в прохладное место с помощью A/C
  • Лечь и отдохнуть с приподнятыми ногами
  • Не увлажненная вода
  • Охладите свое тело холодными мокрыми тканями.
  • Ослабьте одежду
  • Обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения рвоты или ухудшения симптомов.

Симптомы теплового удара:

  • Лихорадка 103 или выше
  • Сухая, красная и горячая кожа без потоотделения
  • Быстрый, мощный импульс
  • Головокружение, тошнота, пульсирующая головная боль
  • Потеря сознания или захват

Действия, которые следует предпринять:

  • Позвоните по телефону 911 немедленно
  • Переместить человека в прохладное место
  • Температура тела нижней части лица с холодной водой, мокрыми тканями и фаннингом
  • Поместите пакеты со льдом на шею, ямы для рук и пах.
  • При отсутствии лечения возможна смерть

Каковы некоторые советы по безопасности во время тепловой волны?

  • Не оставляйте детей или домашних животных в одиночестве в горячих автомобилях
  • Оставайтесь внутри в самый жаркий момент дня (10 утра до 4 вечера) и Ограничьте время на улице на солнце
  • Если двигатель отсутствует, оставайтесь в закрытом помещении на самом низком этаже в хорошо проветриваемом помещении с вентиляторами.
  • Держите шторы и жалюзи закрытыми
  • Не увлажняется с большим количеством воды
  • Избегайте употребления алкоголя и соды, поскольку они делают обезвоживание еще хуже.
  • Ограничьте напряженную деятельность и отложите игры на открытом воздухе и мероприятия
  • Часто наносите солнцезащитный крем, носите шляпу и светлую одежду.
  • Развлекайтесь в общественных местах, таких как торговые центры, кинотеатры или библиотеки с кондиционированным воздухом.
  • Проверьте семьи и друзей с особыми потребностями, тех, кто может не иметь/C или жить в одиночестве
  • Держите домашних животных в закрытом помещении и убедитесь, что они находятся в прохладном месте и имеют большое количество воды
  • Прослушать информацию о погоде от национальной метеорологической службы на метеорологической радиостанции NOAA.
  • Идите в назначенный общественный приют, если ваш дом теряет свою мощность в периоды сильной жары. Текст УКРЫТИЕ + ваш почтовый индекс до 43362 (4FEMA), чтобы найти ближайший приют в вашем регионе (например, укрытие 12345) и прислушиваться к местным должностным лицам для расположения убежищ.

Генератор для домашней резервной компании КАММИНЗКак подготовиться к экстремальном нагреванию?

Как генератор может держать меня в безопасности во время тепловой волны?

Получите бесплатную оценку <а> на дому сейчас или найдите местного дилера.

Предоставить общий доступ:
Шерил Нельсон, сертифицированный метеоролог вещания

Шерил Нельсон

Шерил Нельсон является Эмми назначенных и AP наградами сертифицированный метеоролог вещания, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, МЧС сертифицированных инструкторов и погодных условий и советник по обеспечению готовности к КАММИНЗ. Вы можете посетить веб-сайт Шерил по адресу: <а> www.PrepareWithCher.com и следуйте за ней в @CherylNelsonTV Twitter и Facebook.

Судовые силы для авантюристов вокруг большой петли

Билл и Эми Денисон
Bill and Amy Denison complete the 6,500-mile journey around the Great Loop

Многие мореплаватели имеют большой петли на их ведро список, но лишь немногие из них посчастливилось выполнить задачу. Билл и Эми Денисон являются одними из тех немногих. С большой гордостью они смогли пройти 6, 500-мильную поездку вниз по восточному побережью, вверх по внутренним рекам и обратно через Великие озера.

Их путешествие началось в водах Мэйна и Новой Шотландии. Билл и Эми курсировали вдоль побережья и посетили удаленные острова в их лодке, Мар-кат-задняя бухта 41 названа в честь их дочерей, Маргарет и Кэтлин. Они решили, что они хотят пойти дальше и присоединились к Американской ассоциации большого крейсерского круиза (AGДМС).

После шести месяцев исследований и планирования, пара попрощалась с друзьями и семьей отправились на их пути к решению большой петли. Отправляясь в 15 июня 2018 года, из Альбемарл-саунд в Северной Каролине они направились на Юг. Мар-кат питается от судового дизельного двигателя мощностью 710 л. с. и 9 кВт судового генератора из камминза.Судовой двигатель с двигателями КАММИНЗ

В ходе своего путешествия Билл и Эми путешествовали по 13 Штатам и провинции Онтарио, пройдя через 100 замки и почти 500 часов на своей лодке. Завершив цикл в направлении против часовой стрелки, они смогли воспользоваться быстрыми речными течениями.

Билл сказал, что двигатель QSM11 работал безупречно на протяжении всего пути и требовал лишь нескольких изменений масла. Когда требовалось сервисное обслуживание, супруги связались со своим местным дистрибьютором и «получили хорошую поддержку со стороны команды штат Вирджиния КАММИНЗ».

Благодаря уникальным элементам конструкции большой мощности, небольшие дизельные двигатели имеют увеличенный срок службы двигателя и имеют проверенную производительность ускорения и крутящего момента. Этим надежным четырехклапанным судовым двигателю доверяют сотни производителей, и его можно найти в машинных залах прогулочных катеров по всему миру. Кроме того, с более чем 8 000 дилеров и дистрибьюторов, продукт КАММИНЗ дает клиентам душевное спокойствие, в котором они нуждаются, независимо от того, где их маршрут их доставит.

После успешного завершения большого цикла в 10 месяцев, Билл и Эми теперь планируют свое очередное приключение вместе с Мар-Кэт, возможно, исследуя Флориду или южные Багамские острова. Независимо от того, где они возглавляют следующий, КАММИНЗ предоставит мощность, инновации и надежность для того, чтобы вести свое плавание.

Откройте для себя морскую гамму <а> cummins.com/marine , чтобы увидеть, как наши двигатели и генераторы могут обеспечить ваше путешествие, на море или на суше.

Вам нужна помощь в выборе правильного решения для вашего судна? Найти местного представителя по КАММИНЗ

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Ориентир для Австралии гибридный возобновляемый энергетический микросеть, дополненный тепловой энергией, от производства электроэнергии компании КАММИНЗ

Газовые генераторы QSV91G и дизельные агрегаты QSK60 поддерживают микросеть золоторудных шахт Нью-Майон.
Газовые генераторы QSV91G и дизельные агрегаты QSK60 поддерживают микросеть золоторудных шахт Нью-Майон.

С установленной мощностью 56 МВт, Эгнью гибридный возобновляемая электростанция стала крупнейшей в Австралии гибридной микросети возобновляемых источников энергии-и первым, чтобы использовать ветровой генерации на шахте. Производимая энергия эквивалентна энергоснабжение 11 500 домов и в первый год не сможет уменьшить количество выбросов углекислого газа на 46 400 тонн.

Эгнью Гибридная возобновляемая электростанция, АвстралияС установленной мощностью 56 МВт, Эгнью гибридный возобновляемая электростанция стала крупнейшей в Австралии гибридной микросети возобновляемых источников энергии-и первым, чтобы использовать ветровой генерации на шахте. Производимая энергия эквивалентна энергоснабжение 11 500 домов и в первый год не сможет уменьшить количество выбросов углекислого газа на 46 400 тонн.

"Возобновляемые источники энергии технологии ЭДЛ в Агню Гибридная возобновляемая электростанция дополняется тепловой генерации из газовых и дизельных генераторов КАММИНЗ," сказал Джейсон Дифос, ЭДЛ начальник роста. "Мы рады работать с компанией" КАММИНЗ "для предоставления этого эпохального проекта, который обеспечит Золотонью-рудник с более чем 50% возобновляемой энергией в долгосрочной перспективе, без снижения качества питания и надежности."

Гибридное решение для возобновляемых источников энергии на руднике золотых полей в Западной Австралии состоит из новой электрической электростанции мощностью 23 МВт, включающей в себя газовые, фотоэлектрические солнечные и дизельные генераторы, за которыми следует генерация ветра мощностью 18 МВт, аккумуляторная батарея мощностью 13 МВт и усовершенствованная система управления микросетями. Важным требованием было то, что генераторы должны были обеспечить постоянную и надежную мощность при температуре до 45 °C. Модель генератора QSV91G для газовых генераторов была выбрана благодаря своей способности работать в условиях повышенной окружающей среды, помимо обеспечения высоких нагрузок на этапе работы и быстрых ставок рампы при сохранении качества питания, а дизельные агрегаты QSK60 обеспечивают дополнительную мощность в пиковые периоды и имеют черный стартовый потенциал в случае отключения электроэнергии.

Узнайте больше о микросети Агню в этом исследовании <а> case .

Предоставить общий доступ:

Анжела Папагеоргиу

Анжела Папагеоргиу-старший специалист по маркетинговым коммуникациям в сегменте управления энергопотреблением в компании КАММИНЗ Inc. до прихода в 2014 г. Анжела работала в агентствах маркетинговых коммуникаций, поддерживающих разработку и выполнение проектов кампании B2C и B2B. <а> [Эл. адрес защищен]

Энергетический IQ: три ситуации, которые максимизируют преимущества применения электроэнергии.

Три ситуации, которые максимизируют преимущества применения электрической и электрической генерации.
Три ситуации, которые максимизируют преимущества применения электрической и электрической генерации.

Теплицы, больницы, промышленные производители и владельцы коммерческих зданий являются одними из многих, которые обращаются за когенерация, также известная как комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ). Они пользуются преимуществами, начиная от улучшения финансовых характеристик и заканчивая снижением экологического воздействия. В основе этих преимуществ — высокая эффективность использования генераторного оборудования в области преобразования энергии на исходном топливе в полезную энергию.

Эти преимущества использования электрической и электрической генерации еще больше усиливаются в определенных ситуациях. Давайте рассмотрим эти ситуации и связанные с ними примеры применения электрической и электрической электроэнергии.

No 1: некоторые аспекты вашего бизнеса работают с 24/7

Наиболее экономичные системы комбинированного производства электрической энергии работают на полноприводном двигателе 24/7.

Это не означает, что весь ваш бизнес должен работать 24/7. Вместо этого, вы можете определить аспекты вашего бизнеса, которые работают 24/7, и предоставить их в систему комбинированного питания. Между тем, вы по-прежнему можете иметь связь с электросвязью и бойлеров на месте. Они полезны для работы на остальной части вашей деловой деятельности и для управления потенциальными пиками электроэнергии или тепловых энергетических потребностей. Еще одно преимущество использования комбинированного питания и энергоснабжения заключается в том, что вокруг мероприятий по техническому сопровождением. Такое сочетание позволяет вам осуществлять техобслуживание и обслуживание в системе энергоснабжения, не прерывая доступ к электричеству для вашего предприятия.

Больницы являются хорошим примером применения электрической и электрической электроэнергии для данного сценария. Контроль температуры, управление качеством воздуха, поддержание работоспособности медицинского оборудования и многие другие виды деятельности требуют электричества и тепловой энергии в течение всего дня.

No 2: потребность в тепловой энергии соответствует; Это также одновременно с необходимостью для электроэнергии несколько месяцев в году

Многие предприятия используют системы совместного использования электроэнергии с растущей популярностью на протяжении многих лет.
Многие предприятия используют системы совместного использования электроэнергии с растущей популярностью на протяжении многих лет.

Продажа или хранение избыточной тепловой энергии зачастую непрактична. Избыточное тепло обычно выделяется как бессточная теплота, что снижает общую эффективность и финансовые преимущества применения электроэнергии. Эффективность системы когенерации возрастает в том случае, если тепловые потребности (пара, горячая вода или охлажденная вода) находятся на неизменном уровне. То же самое относится не столько к потребностям в электричестве, поскольку избыток электроэнергии часто можно было бы продать обратно в электрическую утилиту.

Чем дольше одновременная потребность в электричестве и тепловой энергии, тем выгоднее используется топливная генерация. На самом деле, хорошим руководством является возможность рассмотрения заявок на получение электрической энергии, если у вашего предприятия есть одновременные потребности в электричестве и подогревании/охлаждении около половины года или более <суп> 1 . Есть исключения из этого, и некоторые области применения возможны даже тогда, когда одновременная потребность составляет 2 000 часов в год, около трех месяцев.

Промышленное производство представляет собой хороший пример применения системы когенерации для данного сценария. Тепловая энергия, необходимая для промышленной переработки, как правило, постоянна в ходе работы установки. Кроме того, тепловая энергия и электричество, как правило, требуется одновременно в течение всего года на этих объектах.

No 3: цены на электроэнергию являются высокими по сравнению с затратами на природный газ

Вы финансово лучше, если производство электроэнергии на месте дешевле, чем покупка электроэнергии от коммунальных служб. Многие системы энергоснабжения, производящие электроэнергию на месте, используют природный газ в качестве топлива, и именно в этой области в игру вступает искровой спрэд.

Искровое распространение представляет собой метрику для оценки прибыльности электрических генераторов, выпущенных на природном газе. Это разница между ценой на электроэнергию и затратами на природный газ, необходимых для производства этой электроэнергии <суп> 2 . По мере увеличения распространения искрового двигателя увеличивается и экономия, оказываемый системой комбинированного производства электроэнергии. Спрэд по искровым показателям является показателем финансовой состоятельности, но он не является точным показателем прибыльности.

Условия, в которых стоимость электроэнергии является высокой, а также природный газ в качестве топлива, являются хорошими примерами применения в этом сценарии согенераций.

Помимо вышеперечисленных факторов, <а> оценивает когенерацией в вашем предприятии белую бумагу и описывает другие аспекты, которые следует учитывать при изучении когенерации в качестве опции.

Подпишитесь ниже, чтобы энергетический IQ получил сфокусированное на энергии понимание на рынках, начиная от центров обработки данных и медицинских учреждений и заканчивая производственными объектами и всем, что находится за ее пределами. Чтобы узнать больше о генерационных и тригенерационных энергетических решениях КАММИНЗ Inc., посетите веб-страницу <а> .

Считаете, что ваши друзья и коллеги хотели бы, чтобы это содержание? Делитесь информацией в LinkedIn и Facebook.

Ссылки:
<суп> 1 Гамильтон, Дж. (н.д.). Оценка производства электроэнергии для вашего предприятия [бюллетень]. Компания Камминс Inc. получена от https://www.cummins.com
<суп> 2 Управление по вопросам энергетики США (2013 февраля). Введение в спреды зажигания. Получена от https://www.eia.gov/
 

Предоставить общий доступ:

Поднимите свой энергетический IQ

Профессионально Развивайте свои энергетические тренды и идеи, доставляемые на ваш почтовый ящик. Ознакомьтесь с энергетическими технологиями и тенденциями в области <а> Energy IQ Hub .

Aytek Юсель-КАММИНЗ Inc.

Айтек Юссел

Aytek Юссел является лидером по маркетингу контента в компании КАММИНЗ Inc., уделяя основное внимание рынкам энергетических систем. Aytek присоединился к компании в 2008 году. С тех пор он работал на нескольких маркетинговых ролях и теперь дает вам знания от наших ключевых рынков, начиная от промышленных и жилых рынков. Aytek живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, вместе со своей женой и двумя детьми.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!