Программа анализа жидкости генератора

Анализ жидкостей камминса представляет собой средство техподдержки, которое обеспечивает изображение состояния как жидкости, так и внутреннего состояния компонентов или системы без разборки. Представьте себе возможность увидеть именно то, что происходит внутри двигателя, коробки передач или гидравлической системы.

Высококачественное тестирование жидкостей

Вы можете быть уверены в том, что вы тестируете в лаборатории, которая знает ваше оборудование лучше, чем кто-либо другой. Партнеры по продажам и сервисному обслуживанию с независимой испытательной лабораторией, аккредитованная ISO 17025 A2LA-самый высокий уровень качества, достижимый в испытательной лаборатории при поддержке самого строгого аккредитованного органа в отрасли. Это означает, что программа анализа жидкостей поддерживается документально подтвержденной системой качества, на которую вы можете положиться, чтобы обеспечить превосходное тестирование, аналитическое наблюдение и обслуживание клиентов.

Образцы отслеживания

Пробы следует принимать на регулярной основе и каждый раз из одной и той же точки отбора проб. Несмотря на то, что рекомендации производителя оборудования являются хорошей отправной точкой для разработки планового технического обеспечения, интервалы отбора проб могут быть легко различными. Основным фактором, определяющим частоту выборки, является то, насколько важным для вашей работы является оборудование. Важное значение имеют также факторы окружающей среды, такие как горячие, Грязные условия эксплуатации, кратковременные поездки с большими нагрузками и чрезмерное время простоя.

Тест-пакетные жидкости

Тест на анализ жидкостей может быть заказан через Отдел продаж и обслуживания, или как часть вашего договора о плановом техническом обслуживании. Тесты в любой программе предусматривают передовую диагностику, техосмотр, тестирование, разработанное для оценки смазочного состояния, износа компонентов и загрязнения. Оба представляют отчет о тестировании независимой лабораторией для каждого представленного образца.

  • Топливный тест: анализ топлива может определить потенциальные причины отключения топливного фильтра, курения, потери мощности, плохой инжектор, Неисправность датчиков положения дросселированного двигателя и наклеивания клапанов. Тестирование также подтверждает содержание серы в дизельном топливе, содержание биодизельного топлива и соответствие техническим характеристикам производителя и стандартам чистоты, что может повлиять на требования к гарантии на оборудование.
  • Масляный тест-пакет: масло является «источником жизненной силы» для машин и оборудования. Плановое тестирование и анализ могут показать, как состояние конкретного смазочного материала может повлиять на производительность и, в конечном счете, на надежность ваших активов.
  • Испытательный набор охлаждающей жидкости: взятие образцов через регулярные интервалы работы позволяет обнаруживать и предотвращать дисбаланс между водой, гликолем и различными добавками, которые содержатся в охлаждающих охладках.

Рекомендации

После проверки образца задача аналитика данных заключается в том, чтобы объяснить и, в случае необходимости, рекомендовать действия по исправлению существенных изменений в смазочном или в состоянии установки. Просмотр комментариев перед рассмотрением фактических результатов испытаний предоставит дорожную карту для наиболее важной информации отчета. Любые действия, которые должны быть предприняты, перечислены сначала в порядке серьезности. Обоснования для вынесения рекомендаций по этим действиям сразу же следуют за ним. Кроме того, весь серьезность кодекса 3 или 4 докладов рассматриваются советник по обслуживанию клиентов. Вам будет необходимо связаться с вами, чтобы определить, хотите ли вы ремонт.

Чтобы воспользоваться преимуществами программы анализа жидкостей компании камминса, свяжитесь с местным представителем по продаже и обслуживанию с планового технического обслуживания, свяжитесь с нами бесплатно: <а> 1-800- или запланируйте обслуживание онлайн.

Плановое обслуживание

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!