История Cummins-RAM

Cummins engines have been an option in RAM pickups since 1989. For more than 30 years, we've worked with RAM to provide drivers the toughest, most reliable trucks on the road.

Сегодня наша линейка двигателей для пикапов RAM начинается с 5,9-литрового двигателя на 160 лс и заканчивается 6,7-литровым двигателем на 400 лс. Вот почему можно сказать, что Cummins и RAM лидируют в сфере инноваций, мощности и долговечности.

Компания Chrysler запустила модель RAM в 1981 г. В условиях ожесточенной конкуренции с Ford и General Motors, необходимо было применить в RAM какое-то уникальное решение, чтобы модель смогла занять свою нишу на рынке.

Официальные лица Cummins и Chrysler сразу увидели взаимную выгоду от внедрения нового двигателя Cummins B-series в пикапы RAM. Компания Cummins была известным лидером в коммерческом секторе автомобилестроения, а B-series стал «пробой пера» на рынке пикапов средней грузоподъемности.

Dodge masterfully engineered the RAM to accommodate the size and power of the Cummins turbo diesel engine, and the first Cummins-powered RAM hit the streets in 1989. With 400 pounds-feet of torque, it roared past the competition. Так началось это крайне эффективное сотрудничество, еще более укрепившееся с годами.

Основные ключевые этапы

  • 1989 г.: представлен первый RAM с двигателем Cummins
  • 1996 г.: мощность превысила 200 лс
  • 2001 г.: крутящий момент превысил 500 фунт-фут
  • 2007 г.: запущен 6,7-литровый двигатель мощностью 350 лс
  • 2013 г.: двигатель достиг 385 лс и 850 фунт-фут крутящего момента
  • 2019: достигнут крутящий момент 1 000 фунт-фут
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!