Двигатели для двигателей КАММИНЗ

Новаторские решения для горнодобывающей промышленности

Трудности, которые возникают в горнодобывающей промышленности, являются настолько же разнообразными, что и районы и экстремальные условия, в которых вы работаете. Мы предоставляем энергию для инноваций, роста устойчивого развития и снижения затрат. В этом мощь продукции Cummins для горнодобывающей промышленности.

Посмотреть видео

Наша глобальная сеть обслуживания и поддержки означает, что мы всегда будем там, где вы.

0 центры капитального ремонта двигателей высокой мощности по всему миру

0 + дистрибьюторские центры по всему миру

0 двигателей высокой мощности ремонтируется в год

0 + сертифицированных техников по двигателям высокой мощности по всему миру

Поднимите производство, сбросьте издержки

Несравненная мощь

Наш самый мощный на сегодняшний день двигатель. QSK95 снижает производственные затраты, но не производительность.

Подробнее о QSK95

Смотреть видеоролик

Серьезная мощь для серьезной работы

Двигатель qsk78

Специально подобранные двигатели

QSK78

Эволюция. Постоянное совершенствование. These are the forces that have shaped the QSK78 Tier 4. We've taken the QSK78 to new levels with a whole suite of smart design and technology upgrades. Это означает большую мощность и еще более прочную конструкцию.

Подробнее о QSK78
Двигатель qsk60

Специально подобранные двигатели

QSK60

Вы понимаете насколько сильно вы полагаетесь на свои экскаваторы, карьерные самосвалы и колесные погрузчики, потому что знаете какой ущерб они приносят, когда подводят вас. Именно поэтому время безотказной работы и производительность QSK60 являются по-настоящему революционными. Модель QSK60 создана для обеспечения повышенной экономии топлива, более низкого уровня выбросов и более низких эксплуатационных затрат, а ее надежность и износостойкость проверены и доказаны в ходе использования в шахтах по всему миру, во время которого двигатель не терял ни мощности, ни крутящего момента. Двигатель QSK60 — мощность в сочетании с ответственностью.

Узнать больше о QSK60

Большие двигатели дают энергию для вашей работы.

Пришла пора больших массивов данных для их оптимизации.

+

PrevenTech

Каждый момент каждого дня PrevenTech® оценивает работу каждого подключенного двигателя и безопасно передает выводы, советы по решению проблем, как срочных, так и приближающихся.

Раскопайте больше с помощью PrevenTech
+

PrevenTech в действии

PrevenTech® открыл для вас возможность выявлять риски для ваших операций и помочь нам разрабатывать решения специально для вашей шахты.

Максимизируйте время безотказной работы с помощью PrevenTech

Первопроходчество

Расширьте свои знания о горнодобывающей промышленности. Подпишитесь на периодическое получение ценной информации, информации о тенденциях и новостей, подстроенных под горнодобывающую промышленность.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!