Как работает турбокомпрессор

Существенное различие между дизельным двигателем с турбонаддувом и традиционным атмосферным бензиновым двигателем заключается в том, что воздух, поступающий в дизельный двигатель, сжимается перед впрыском топлива. Поэтому турбокомпрессор имеет решающее значение для мощности и эффективности дизельного двигателя.

Задача турбокомпрессора - сжать больше воздуха, поступающего в цилиндр двигателя. Когда воздух сжат, молекулы кислорода располагаются ближе друг к другу. Это увеличение объема воздуха означает, что в атмосферный двигатель того же объема может быть подано больше топлива. Это приводит к увеличению механической мощности и повышению эффективности процесса сгорания. Поэтому размер двигателя с турбонаддувом может быть уменьшен, что обеспечивает лучшую компоновку, экономию веса и общую повышенную экономию топлива.

Как работает турбокомпрессор?

Турбокомпрессор состоит из двух основных частей: турбины и компрессора. Турбина состоит из турбинного колеса (1) и корпуса турбины (2). Назначение корпуса турбины состоит в том, чтобы направлять выхлопные газы (3) на турбинное колесо. Энергия выхлопных газов вращает турбинное колесо, а затем газ выходит из корпуса турбины через зону выхлопного отверстия (4).

Компрессор также состоит из двух частей: the компрессорного колеса (5) и корпуса компрессора (6). Режим работы компрессора отличается от режима работы турбины. Компрессорное колесо прикреплено к турбине с помощью кованого стального вала (7), и когда турбина вращает компрессорное колесо, его высокоскоростное вращение всасывает воздух и сжимает его. Затем корпус компрессора преобразует высокоскоростной воздушный поток низкого давления в воздушный поток высокого давления с низкой скоростью потока с помощью процесса, называемого диффузией. Сжатый воздух (8) подается в двигатель, позволяя двигателю сжигать больше топлива и создавать большую мощность.

how-a-turbocharger-works.png

 

  1. Турбинное колесо
  2. Корпус турбины
  3. Выхлопные газы
  4. Зона выхлопного отверстия
  5. Компрессорное колесо
  6. Корпус компрессора
  7. Кованый стальной вал
  8. Сжатый воздух

 

Learn How Turbo Works

Как-работает-турбокомпрессор
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!