УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Cummins имеет широкий подход к устойчивому развитию, работая над защитой окружающей среды, участием в жизни сообществ, здравоохранением и безопасностью, разнообразием и инклюзивностью, управлением и многим другим. Подход компании прост: устойчивое развитие способствует выполнению миссии Cummins по улучшению жизни людей путем предоставления энергии для создания более процветающего мира. Компания верит в прозрачность и ответственность и начиная с 2003 г. ежегодно предоставляет отчет об устойчивом развитии.

Мы стремимся поддерживать нашу миссию в рамках устойчивого развития, работая в различных сферах...

Новости об устойчивом развитии Знаки признания Видео

 

Знаете ли вы?

Cummins вошел в индексы Доу-Джонса "Самые высокоустойчивые компании Северной Америки" 14-й год подряд.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Cummins предлагает клиентам широкий спектр решений для энергетики, что позволяет им выбрать именно то, что подходит для их целей по устойчивому развитию. Компания всегда стремится снизить объем выбросов, вырабатываемых ее продукцией, работающей на дизеле и природном газе, и в то же время разрабатывает технологии, которые почти или совсем не вырабатывают углекислого газа, например, электрификацию и водородные топливные элементы, по мере того, как инфраструктура развивается для их поддержки.

Компания также вносит свою лепту в этот процесс. Cummins производит электролизеры для отделения водорода от воды, что увеличивает запасы этого перспективного источника экологически чистой энергии. Компания также увеличивает объем возобновляемой энергии, поступающей в энергосистему, поддерживая расширение ветряной электростанции шт. Индиана при помощи виртуального соглашения о закупке электроэнергии. Это расширение успешно компенсирует почти всю электроэнергию из традиционных источников, которую Cummins использует на своих предприятиях в шт. Индиана.

Это только два из множества различных способов, которыми Cummins пытается снизить свое негативное влияние на окружающую среду. В 2019 г. компания утвердила новую экологическую стратегию под названием PLANET 2050, которая включает в себя научно-обоснованные цели для продукции и предприятий Cummins, а также выполнение обязательств по поддержке циркулярной экономики и действий, соответствующих срокам эксплуатации. Каждый год Cummins оповещает о прогрессе в достижении своих целей по защите окружающей среды в Отчете о прогрессе в области устойчивого развития, который является одним из многих документов, подтверждающих приверженность компании прозрачности и ответственности.

 

Earth icon white.pngЗнаете ли вы?

Компания Cummins работала вместе со своими клиентами для достижения ежегодного расчетного показателя по снижению углекислого газа в объеме 4,5 млн метрических тонн в 2018 г. Этого удалось добиться за два года до установленного срока, то есть до 2020 г.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Cummins верит, что сотрудники являются самой ценной частью компании. Компания Cummins разработала широкомасштабную инициативу по руководству трудовым капиталом, чтобы помочь преуспеть сотрудникам всех уровней. Инициатива включает в себя широкий спектр возможностей для обучения и интенсивную систему управления эффективностью, которые помогут сотрудникам получить те навыки и отзывы, которые необходимо для построения карьеры в Cummins, а не просто для временного трудоустройства в компании.

Компания привержена идеям разнообразия и инклюзивности и уделяет особое внимание подбору и удержанию сотрудников, которые являются частью недостаточно представленных групп, например, женщин и национальных меньшинств. Компания Cummins также содействует развитию здравоохранения и безопасности (страница 37 Отчета о прогрессе в области устойчивого развития за 2020 г.) как для защиты ценной части компании, так и для создания такой обстановки, при которой сотрудники могут с уверенностью каждый день отдавать всего себя, работая в динамичной рабочей атмосфере.

Cummins давно верит в то, что силу компании можно определить, взглянув на силу тех местных сообществ, с которыми работает компания и в которых живут и работают ее сотрудники. Поэтому компания также мотивирует как сотрудников, так и лидеров участвовать в жизни своих местных сообществ при помощи популярной программы Cummins по корпоративной ответственности. Опыт Cummins показал, что сотрудники, которые хотят изменить жизнь своих местных сообществ к лучшему, часто также хотят изменить к лучшему и компанию, в которой они работают.

 

Earth icon white.pngЗнаете ли вы?

55 % членов Руководящей группы Cummins, состоящей из лидеров, направляющих стратегию компании, являются женщинами. Компания предпринимает серьезные шаги для того, чтобы принимать на работу и развивать женщин на руководящих должностях.

УПРАВЛЕНИЕ

 

Cummins придерживается той идеи, что устойчивое развитие основывается на этическом поведении и эффективном руководстве. Совет директоров также является воплощением идеи разнообразия, поскольку в него входят три женщины и три представителя разных национальностей. Десять из 11 членов не принадлежат к определенной политической партии и являются представителями разных профессий, включая бывшего астронавта и бывшего министра труда США.

Функциональный отдел этики и соблюдения норм обеспечивает контроль над широкомасштабной инициативой обязательного обучения сотрудников по таким вопросам, как борьба с коррупцией, борьба с монополиями, защита прав человека в рамках цепочек поставок, взаимоотношения между сотрудниками и т. п.

Подробная информация о совете директоров и этическим нормам предоставлена в Отчете о прогрессе в области устойчивого развития, правомочном извещении 2019 г. и разделе "Регламентирующие документы" на странице "Связи с инвесторами".

 

Earth icon white.png

Знаете ли вы?

Cummins вошел в список Ethisphere Institute "Самые этичные компании мира" 13-й год подряд.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

 

Cummins поддерживает прозрачность и ответственность. Посетив раздел "Архив отчетов об устойчивом развитии", вы сможете найти Отчеты о прогрессе в области устойчивого развития, Индекс содержимого и сборник данных по глобальной инициативе Cummins по отчетности, отчеты компании для CDP (Carbon Disclosure Project), связанные с климатом и водой, а также специальные отчеты по Управлению продуктами Cummins и сценарному планированию.

В 2020 г. компания предоставила свой первый отчет в соответствии с требованиями Управления по стандартам отчетности об устойчивом развитии (SASB), основанный на данных 2019 г. На сайте также представлено определенное количество принципов, являющихся критически важными для устойчивого развития Cummins, а также раскрытые компанией сведения о REACH и положения компании об отработанных аккумуляторах и электронном оборудовании.

Компания не может действовать в рамках устойчивого развития без финансовых ресурсов, дающих такую возможность. Ежегодный отчет Cummins по форме 10-K, доступный на странице "Связи с инвесторами" на веб-сайте Cummins, является исчерпывающим источником финансовой информации о компании.

 

Посетить наш Архив отчетов об устойчивом развитии

 

Отчет Cummins о прогрессе в области устойчивого развития за 2020 - 2021 гг.

 

2020-sustainability-report-thumbnail.JPG

Ознакомиться с отчетом

НОВОСТИ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Cummins регулярно публикует актуальную информацию о работе компании над устойчивым развитием в разделе "Редакция новостей" на cummins.com. Эти статьи также можно увидеть здесь.

В них может даваться информация о любых из ключевых тем, связанных с работой компании над устойчивым развитием. Целью Cummins является публикация по меньшей мере двух статей, связанных с устойчивым развитием, в месяц.

Посетить Редакцию новостей Cummins

Знаки признания

Компания Cummins за последнее время получила несколько наград и знаков признания, включая следующие шесть:

  • #17

    Первый список "Самые ответственные компании Америки" за 2019 г. журнала Newsweek

  • #27

    Список "100 лучших социально ответственных компаний" за 2019 г. журнала Corporate Responsibility

  • #46

    Список "100 лучших мест работы" за 2019 г. веб-сайта Glassdoor

  • #48

    Список "50 лучших компаний по достижениям в сферах проблем окружающей среды, а также социальных и управленческих проблем" за 2019 г. издания Investor's Business Daily

  • #50

    Список "100 самых высокоустойчивых компаний Америки" за 2020 г. журнала Barron's

  • #88

    Список "250 лучших компаний по руководству" за 2019 г. журнала Wall Street Journal

Видеоролики

 

Задумка низкоуглеродного рабочего объекта будущего

Клиенты могут положиться на Cummins в вопросе предоставления выбранного ими вида энергии, что позволяет строительным компаниям выбирать оптимальные комбинации технологий для выполнения своей работы и соответствия своим целям устойчивого развития. Узнайте о наших идеях, посмотрев это видео от 2020 апреля.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!