Šta je obnovljivi prirodni gas?
Obnovljivi prirodni gas, ili RNG, ponekad je poznat kao biometan ili nadograđeni biogas. Anaerobno varenje, proces u kojem bakterije lome organske materije, proizvodi biogas. Biogas može da proizvede toplotu i električnu energiju samo sa manjim čišćenjem. Dodatno prečišćavanje uklanja zagađivače kao što su CO2 i azot. U tom trenutku biogas postaje obnovljivi prirodni gas- skoro čist metan. Za mnoge primene RNG je funkcionalno identičan kao standardni prirodni gas. Većina distributivnih mreža prirodnog gasa omogućava mešanje obnovljivih biogasa i motori na prirodni gas ga koriste.
Evo nekih od glavnih izvora organske materije koji se koriste za ishranu bakterija koje proizvode biogas:
Organska materija koja se baci na deponije spontano traje. Rezultat emisije biogasa predstavlja skoro petinu emisije metana uzrokovanih čovekom u Sjedinjenim Državama, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine. Metan zapravo proizvodi 25 puta više emisija gasova staklene bašte u poređenju sa CO2. Ne samo da je to odličan izvor goriva, već hvatanje metana na deponijama sprečava i emisije moćnih gasova staklene bašte.
Stočne farme i farme kokosova imaju tendenciju da proizvedu velike količine đubriva- velika užina za bakterije odgovorne za anaerobno varenje. Proizvodnja industrijskog biogasa potiče od đubriva koji koriste, na primer, velike rezervoare za fermentaciju vazduha poznate kao digestatori.
Postrojenja za preradu otpadnih voda proizvode mnogo mulja. To je u osnovi ono što ostaje iz otpadnih voda nakon uklanjanja većine čiste vode. Kancerogeni mulj se obično kamioni na deponijsku deponiji ili se ponekad koriste kao đubrivo; ali, zbog visokog sadržaja u organskim materijama, takođe može služiti kao feedstock za proizvodnju biogasa. Mnogo otpadnih voda to radi i sami koriste biogas, na primer, za fermentaciju toplote.
Koje su prednosti obnovljivog prirodnog gasa kod motora na prirodni gas?
Kada se koristi u motoru, prirodni gas ima slične karakteristike performansi u poređenju sa dizelom, ali je tiši i mnogo čistiji. Njegovi pojednostavljeni sistemi za prečišćavanje izduvnih gasova rezultiraju skoro nultim nivoima NOx. Natural gas, however, remains a fossil fuel and its use always results in CO2 emissions. Ovde se dobijaju dodatne prednosti RNG-a.
Sa druge strane, sadržaj ugljenika RNG-a nije fosil. Sagorevanja RNG je tako ugljenično neutralno jer ne dodaje ugljenik u atmosferu. Kada se računa ukupna emisija ugljenika na točkovima, upotreba RNG ostaje izuzetno niska emisija ugljenika. U nekim slučajevima, kao što je upotreba deponijskog gasa, može biti čak i negativni ugljenik, kao što je prethodno navedeno.
Bez obzira da li se koristi za proizvodnju toplote i električne energije ili za napajanje vašeg voznog parka, RNG pomaže u smanjenju emisije ugljenika. RNG je klasifikovan kao napredni biogoriva prema standardu obnovljivog goriva u Sjedinjenim Državama, doprinoseći ulozi motora na prirodni gas u našoj obnovljivoj budućnosti.
Takođe postoje i druge prednosti proizvodnje biogasa. Nakon što se bakterije uklone i voda se odstrani, čvrstoća koja je ostala u digesterima može se koristiti kao đubrivo, mleč ili životinjski postolje. Istraživači čak procenjuju upotrebu ovih čvrstoće za proizvodnju etanola - načina za dobijanje još više energije iz originalnog skladišta.
Ruralna područja sada mogu da raznoliče svoje ekonomije izvan poljoprivrede samo proizvodnjom biogasa i digestata. Mnogi poljoprivrednici su investirali u digesatore i na ovaj način su sposobni da proizvode i prodaju biogas i obnovljivi prirodni gas. U ruralnim područjima do kojih ne dođu distributivne mreže prirodnog gasa, to može učiniti RNG dostupnim za transport i druge svrhe. Na farmi Fair Oaks, velikoj operaciji za daleke u Indijani, RNG se proizvodi na licu mesta. RNG se zatim koristi za gorivo koje kamioni koriste na farmi za isporuku mleka koje proizvodi svojim kupcima. Mlečni kamioni sadrže Cummins 9-litarski ISL G motore na prirodni gas. RNG se takođe koristi u drugim primenama kao što su profesionalni kamioni, tranzitni i školski autobusi i srednje teški kamioni.
Kako se RNG može uporediti sa drugim gorivima?
Vozila na prirodni gas su čistija, tiše i zahtevaju manje održavanja od dizel vozila između ostalih pogodnosti. RNG vozila imaju nisku emisiju ugljenika, čak i ponekad i negativnih ugljenika. U komercijalnim primenama RNG može biti najzaslužnije alternativno gorivo. NGVAmerica, a trade association promoting the use of natural gas in vehicles, reports that RNG accounted to 64% of on-highway natural gas use in 2021. Siguran je, efikasan i relativno pristupačan, ali menadžeri voznih parkova koji žele da prebace na motore na prirodni gas moraju dodatno razmotriti.
Jedno pitanje sa RNG je da li imamo dovoljno RNG-a da ispunimo potrebe komercijalne mobilnosti. Iako RNG ne može da zadovolji sve energetske potrebe ljudske vrste, on ima sposobnost da igra ulogu u dekarbonizovanju odabranih komercijalnih aplikacija za mobilnost. Poslednjih nekoliko godina ima rast proizvodnje RNG-a, za koji se očekuje da će se nastaviti sa jednom od najbržih stopa rasta goriva u ovom segmentu. Prema međunarodnoj agenciji za energiju, RNG je prešao 1% proizvodnje biogoriva u 2020. i očekuje se da će se povećati na 20% do 2050.
Pročitajte više o tome kako RNG upoređuje druga alternativna goriva.
Nikada ne propuštaj najnovije i ostanite u prednosti. Prijavite se u nastavku da biste dobijali najnovije vesti o tehnologijama, proizvodima, vestima o industriji i još mnogo toga.