Cinci câștiguri de putere nouă

Pe măsură ce aproape de sfârșitul anului 2022 sărbătorim unele dintre realizările care au făcut din acesta un an palpitant și inovator pentru New Power. În ultimele 12 luni, ne-am extins tehnologiile, am crescut ca o afacere și am continuat să urmărim calea către un viitor cu emisii zero. Alăturați-vă nouă, deoarece reflectăm asupra a cinci câștiguri ale unității noastre de business New Power, care au făcut ca acest an să fie cu adevărat spectaculos.

Bun venit în familia noastră de baterii, LFP
Cel mai nou membru al familiei noastre de baterii este bateria cu fosfat litiu-fier (LFP), care ne extinde sprijinul pentru aplicațiile vehiculelor comerciale electrificate. LFP-urile sunt baterii de încărcare mai rapide și cu durată mai lungă de viață și sunt utilizate în piețele de camioane de tonaj mediu și autobuze școlare. LFP-urile nu necesită nichel sau cobalt, făcându-le mai accesibile și durabile. Cu încărcare mai rapidă, putere mai mare și o speranță de viață cu 10% mai mare, bateriile Cummins LFP sunt proiectate pentru a satisface cerințele de funcționare continuă și au un cost total de proprietate mai mic.
Călătoria verde este pe calea cea bună: sistemele noastre de celule de combustibil alimentează prima flotă de trenuri de pasageri cu hidrogen de 100% din lume
Planuri de vacanță? Vizitați-ne în Europa, unde alimentăm prima flotă mondială de trenuri pe bază de hidrogen. Trenurile Alstom Coradia iLint sunt echipate cu sisteme de celule de combustibil Cummins și funcționează pe prima rută de tren de pasageri alimentată cu hidrogen din lume, de 100%. Trenurile transformă hidrogenul în energie și transformă infrastructura existentă, neelectorificată în linii feroviare cu emisii zero. Aceste trenuri emit numai abur și apă condensată în timpul operării și funcționează cu niveluri scăzute de zgomot, care îmbunătățesc atât confortul operatorului, cât și cel al pasagerilor.
Sistemele de celule de combustibil cu hidrogen utilizate în trenuri sunt asamblate la Centrul de producție a sistemelor de celule de combustibil cu hidrogen Cummins din Herten, Germania. Instalația a fost complet operațională în 2022, permițând adoptarea accelerată a tehnologiilor pe bază de hidrogen în Europa și în lume.
America de Nord? Verificaţi. Europa? Verificaţi. Ne-am extins amprenta de putere nouă pe tot globul
Anul acesta, am propulsat economia ecologică pe hidrogen în întreaga lume prin sprijinirea noilor proiecte de infrastructură și avansarea obiectivelor guvernamentale de decarbonizare.
Am dat peste cap noua noastră fabrică de electrolizoare PEM de gigawați din Guadalajara, Castilla-La Mancha, Spania. Construcția este programată să fie finalizată la sfârșitul anului 2023. Instalația de 200.000 metri pătrați va avea capacitatea de a produce 500 MW pe an, scalabilă la peste 1GW pe an.
Unitatea noastră de producție electrolizoare Oevel, Belgia, și-a extins capacitatea la 1GW grație programului Hy2Tech Important Project of Common European Interest (IPCEI). IPCEI va ajuta Compania Cummins să dezvolte o nouă generație de stive de celule electrolizoare PEM pentru a alimenta sistemele de producere a hidrogenului la scară largă. Operațiunea a început la noul nostru centru de producție a sistemelor de celule de combustibil cu hidrogen din Herten, Germania, anul acesta, ceea ce permite adoptarea în continuare a tehnologiilor pe bază de hidrogen în Europa.
Ne-am extins campusul Mississauga, Ontario, Canada, prin adăugarea unei a treia unități dedicate tehnologiei hidrogenului. Noua unitate găzduiește personalul în creștere al companiei, capacitatea de producție de hidrogen și dezvoltarea de produse noi, punând Compania Cummins într-o poziție mai bună pentru a sprijini dezvoltarea pieței hidrogenului din America de Nord.
Așteptarea s-a terminat - sistemele noastre de propulsie electrificate și-au făcut debutul oficial
Am prezentat meritorul 17Xe ePowertrain integrat cu un sistem de baterii Cummins. 17Xe este proiectat pentru camioane grele cu capacitatea de a susține 44 tone de greutate combinată brută. Ansamblul are, de asemenea, noul pachet de baterii Cummins cu fosfat litiu-fier (LFP).
Opțiunile noastre de sistem de propulsie curat oferă avantaje de performanță și ambalare pentru diverse aplicații din întreaga lume.
Electrolizatoarele sunt de stat: Începem producția în S.U.A.
Am anunțat că vom începe să producem electrolizoare în S.U.A. pentru prima dată la fabrica noastră Fridley, Minnesota. Pentru a propulsa economia internă de hidrogen verde, vom începe de la 500 megawați (MW) de capacitate de producție anual, scalabilă la 1 gigawați (GW) în viitor.