Generatoarele standby de uz casnic sunt o tehnologie inteligentă și o alegere inteligentă

ilustrație a casei cu generator

Acest articol a fost scris de Către Chuck McClaugherty, Bear Electric, un comerciant autorizat Cummins.

Telefoane inteligente, televizoare inteligente, asistenți virtuali, termostate inteligente, încuietoare inteligente și sonete. Locuințele noastre sunt acum pline de dispozitive inteligente. Din păcate, majoritatea devin inutile fără putere de funcționare sau reîncărcare. Acesta este motivul pentru care proprietarii de case ar trebui să ia în considerare instalarea unui dispozitiv inteligent mai presus de toate: un generator de intervenție de uz casnic.

În calitate de distribuitor autorizat Cummins, instalez o mulțime de generatoare de intervenție Cummins QuietConnect™ de uz casnic în întreaga Oregon. Cu vreme din ce în ce mai severă, întreruperi de curent și rețele electrice îmbătrânitoare, vă pot spune fără nicio îndoială că un generator de rezervă este o investiție care merită.

Cea mai bună parte a deținerii unuia dintre aceste dispozitive inteligente? Nu trebuie să-i spuneți când să porniți și să opriți. O face automat.

Pe scurt, iată procesul:

Când instaleazăm un generator cummins de intervenție de uz casnic, instalați, de asemenea, un comutator automat Cummins. Acest comutator de transfer monitorizează constant puterea utilitară electrică care intră în casă. Dacă detectează o pauză de funcționare, va deconecta automat casa de la linia de utilități electrice într-o fracțiune de secundă și va porni generatorul Cummins pentru a alimenta casa în schimb. Generatorul este alimentat fie de o conductă de gaz natural, fie de un rezervor de propan.

În timp ce generatorul Cummins alimentează casa, comutatorul de transfer va continua să monitorizeze linia de utilități electrice. Odată ce detectează că puterea a fost restabilită, va deconecta automat generatorul de la sistemul electric al casei și va reconecta utilitatea electrică.

Nu trebuie să faci nimic. Năda. Zilch. Generatorul și comutatorul de transfer fac toată treaba. În unele cazuri, este posibil să nu vă dați seama că există o pană de curent până când nu priviți pe fereastră și vedeți că toate casele vecinilor dvs. sunt în întuneric.

La fel de important ca un distribuitor autorizat Cummins să vă instaleze profesional generatorul de rezervă, iar comutatorul de transfer să vă asigurați că alegeți generatorul de dimensiune potrivită pentru casa dvs. Dacă este prea mic, sarcina nu va putea alimenta totul din casă. Dacă este prea mare, veți consuma gaz natural suplimentar sau propan atunci când îl utilizați.

Cel mai simplu mod de a vă asigura că selectați generatorul de mărime potrivită este să-l puneți pe comerciant să o facă pentru dvs. Dar dacă doriți să vă simțiți cât de mult generator veți avea nevoie, Cummins are un blog excelent pe baza calculului puterii generatorului de care aveți nevoie sau puteți folosi calculatorul de dimensionare a generatorului la Cummins.com.

Trăim într-o lume plină de dispozitive inteligente. Asigurați-vă că îl puteți ține pe al dvs. în funcțiune în timpul penelor de curent cu un generator de intervenție Cummins QuietConnect de uz casnic. Pentru a găsi un comerciant în apropierea dvs., utilizați localizatorul de dealeri Cummins. Sau, dacă locuiți în Oregon, contactați-mă la (503) 678-3417 sau [email protected]

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc.

Cummins, un lider global în domeniul tehnologiei energetice, este o corporație de segmente comerciale complementare care proiectează, fabrică, distribuie și service un portofoliu amplu de soluții de alimentare. Produsele companiei variază de la combustie internă, soluții și componente de alimentare electrice și hibride integrate, inclusiv filtrare, post-tratare, turbocompresoare, sisteme de alimentare cu combustibil, sisteme de comandă, sisteme de tratare a aerului, transmisii automate, sisteme electrice de generare a energiei, comenzi microrețea, baterii, electrolizoare și produse cu celule de combustibil.

Actualizare software Cummins 1-800

Camioane de vânzări și service parcate lângă pod

Cummins Inc. (NYSE: CMI) este încântat să anunțe că 1-800-CUMMINS va oferi vânzări de software ca o caracteristică suplimentară. Suita de software suportată de această nouă caracteristică include INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL și Guidanz IA. Punerea la dispoziție a acestui lucru prin 1-800-CUMMINS va eficientiza predarea clienților, va reduce timpul de nefuncționare și va asigura clienților noștri asistență de vânzări software receptivă și proactivă, de fiecare dată.

Ce se schimbă?

• Noua opțiune de vânzări software pe 1-800-CUMMINS™
• Toate apelurile către numerele vechi vor fi redirecționate la 1-800-CUMMINS™

Ce rămâne la fel?

• Clienții pot apela în continuare 1-800-CUMMINS™ pentru asistență pentru piese, întrebări generale despre produse și servicii și asistență tehnică a furnizorului de servicii pentru motoare, generatoare și produse digitale Cummins.

Când a avut loc schimbarea?

• Luni, Octombrie 10, 2022

"Sunt încântată de această nouă ofertă pe care o oferim clienților noștri. Acest lucru nu numai că îi va ajuta să obțină mai rapid asistența de care au nevoie, dar ajută și la reducerea complexității clienților", a adăugat Greg Ehlinger, director executiv, Soluții centralizate. "Clienții noștri depind de noi pentru a-și alimenta afacerea și pentru a avea soluții de încredere furnizate cu ușurință și accesibile de experți cărora le pasă este o modalitate prin care facem acest lucru."

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc.

Cummins, un lider global în domeniul tehnologiei energetice, este o corporație de segmente comerciale complementare care proiectează, fabrică, distribuie și service un portofoliu amplu de soluții de alimentare. Produsele companiei variază de la combustie internă, soluții și componente de alimentare electrice și hibride integrate, inclusiv filtrare, post-tratare, turbocompresoare, sisteme de alimentare cu combustibil, sisteme de comandă, sisteme de tratare a aerului, transmisii automate, sisteme electrice de generare a energiei, comenzi microrețea, baterii, electrolizoare și produse cu celule de combustibil.

Cummins Inc. și EDF Renewables încheie un acord de achiziționare de energie fotovoltaică distribuită

ceremonie de semnare a contractului

Acoperirea a șapte entități de producție cu o capacitate totală instalată de 16,5 MWp, reducând semnificativ emisiile de carbon din unități și operațiuni.

Cummins China și EDF Renewables au semnat un acord de furnizare de energie electrică fotovoltaică distribuită la Beijing, cu scopul de a reduce consumul de energie electrică din rețelele tradiționale și de a reduce emisiile de carbon în unitățile și operațiunile Cummins. Cummins va oferi spațiul de acoperiș și sol și va consuma energia solară generată, EDF Renewables va fi responsabil pentru investiția, instalarea și operarea echipamentelor solare de generare a fotovoltaice. WANG Ning, vicepreședinte al Cummins, și Erwann Debos, CEO al EDF Renewables China, au finalizat semnarea contractului în numele ambelor părți.

EDF este un lider global în domeniul energiei regenerabile, inclusiv eoliană și solară. EDF Renewables are capacități tehnice profunde și experiență de service în domeniul generării de energie fotovoltaică. Parteneriatul va instala sistem distribuit de generare a energiei fotovoltaice la 7 unități de producție din Beijing, Wuxi, Wuhan, Chongqing și Liuzhou. Cu o capacitate totală instalată de 16.5 MW, proiectul poate oferi aproximativ 280 milioane kWh de generare a energiei în 20 ani, economisind aproximativ 158.000 tone de emisii de carbon.

"Ne bucurăm că Cummins și EDF colaborează în domeniul fotovoltaicelor distribuite pentru a oferi Noi oportunități pentru Cummins de a extinde consumul de energie verde și de a reduce emisiile generate de operațiunile centralelor. Acesta va ajuta Compania Cummins să obțină utilizarea energiei electrice regenerabile, reprezentând peste 10% din consumul total de energie electrică până în 2023 în regiunea Chinei. Acest proiect ne va permite și mai mult capacitatea de producție și operare ecologică și ne va poziționa bine pentru o dezvoltare durabilă", a declarat WANG Ning.

În prezent, utilizarea acoperișului clădirii pentru a instala sistem fotovoltaic este o modalitate foarte eficientă pentru clienții corporatiste de a-și reduce emisiile de carbon. Cummins și EDF au semnat un contract de achiziție de energie electrică pe 20 ani, care poate atinge în același timp ținte privind reducerea emisiilor de carbon și economii de costuri cu electricitatea.

Erwann Debos a declarat în cadrul ceremoniei de semnare: "Suntem onorați să oferim Cummins soluții distribuite de energie regenerabilă fotovoltaică pentru a ajuta Cummins să-și atingă obiectivele strategice PLANETA 2050. EDF Renewables își propune să lucreze mână în mână cu clienții pentru a oferi cele mai avansate soluții integrate de gestionare a energiei în jurul transformării întreprinderilor cu emisii reduse de dioxid de carbon și pentru a propulsa tranziția energetică globală."

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc.

Cummins, un lider global în domeniul tehnologiei energetice, este o corporație de segmente comerciale complementare care proiectează, fabrică, distribuie și service un portofoliu amplu de soluții de alimentare. Produsele companiei variază de la combustie internă, soluții și componente de alimentare electrice și hibride integrate, inclusiv filtrare, post-tratare, turbocompresoare, sisteme de alimentare cu combustibil, sisteme de comandă, sisteme de tratare a aerului, transmisii automate, sisteme electrice de generare a energiei, comenzi microrețea, baterii, electrolizoare și produse cu celule de combustibil.

5 de afaceri care pot beneficia de pe urma vânzării generatoarelor Cummins

Distribuitor Cummins ce discută despre generatorul de casă

Nouăzeci la sută din afacerile americane sunt mici și mijlocii. Acestea sunt adevăratele motoare ale economiei noastre, care angajează milioane de lucrători. Cu mulți dintre ei care caută noi modalități de a-și extinde serviciile, de a genera venituri și de a-și dezvolta afacerile, generatoarele Cummins de intervenție de uz casnic și portabile ar putea fi o nouă sursă de venituri.

O căptușeală de argint în nori negri

Potrivit Associated Press, pene de curent de pe vremea severă s-au dublat în ultimele două decenii, ceea ce a tensionat rețeaua de energie a țării noastre, care îmbătrânește. Acest lucru a crescut frecvența și durata pene de curent. Aceste pene frecvente de curent creează necesitatea unei alimentări fiabile de rezervă pentru gospodării și alte companii. Iar pentru firmele întreprinzătore, mici și mijlocii, satisfacerea acestei nevoi cu generatoarele Cummins este o oportunitate uriașă.

Ce firme ar putea beneficia cel mai mult de pe urma devenirii distribuitorilor autorizați Cummins? Iată topul nostru cinci:

1. Contractori generali - Atunci când dezastre naturale, cum ar fi furtunile de gheață, uraganele, vânturile puternice, incendiile de pădure sau cutremurele lovite, puterea pierdută nu este singura provocare cu care se confruntă clienții. Adesea, proprietatea este deteriorată fizic și trebuie reparată. Atunci când aceștia ajută clienții să reconstruiască, contractorii generali au ocazia de a estima nevoile de energie ale locuinței sau ale firmei și pot recomanda adăugarea unui generator cummins QuietConnect™ home standby. În cazul în care clientul este de acord, contractorul general nu numai că profită din vânzarea generatorului, ci și din munca de a-l instala.

2. Electricieni - Un electrician bun este o sursă de informații de încredere. Nu numai că sunt experți cu fluxul de electroni, dar cunosc adesea configurațiile electrice specifice ale clientului. După o pană de curent prelungită, mulți sunt întrebați adesea "Există ceva ce puteți face pentru a-mi păstra electricitatea la următoarea întrerupere a alimentării?" Electricienii care vând și instalează generatoare de intervenție Cummins QuietConnect de uz casnic pot spune, "Da, da, există." Instalarea generatoarelor de intervenție de uz casnic poate fi un alt serviciu valoros pe care electricienii îl oferă.

3. Contractori în domeniul încălzirii și răcirii - În timpul unei pene de curent, unul dintre cele mai critice sisteme oprite pentru proprietarii de locuințe și firme este sistemul central de încălzire și răcire. Să mergi fără căldură sau aer rece pentru o perioadă lungă de timp nu este doar neplăcut, dar poate fi periculos dacă temperaturile sunt extreme în exterior. Așadar, în mod natural, odată ce puterea este restabilită, găsirea unei căi de a menține sistemul HVAC pornit în timpul următoarei pene de curent devine maximă. Având în vedere că contractorii în domeniul încălzirii și răcirii sunt experți în instalarea de sisteme mari în locuințe și firme, adăugarea generatoarelor de intervenție Cummins QuietConnect la locuințe și firme este o modalitate firească de a adăuga un alt centru de profit la afacerile lor.

4. Retaileri online - Până acum, am discutat despre generatoare auxiliare. Pentru firmele care nu sunt specializate în instalarea permanentă a generatoarelor, generatoarele portabile Cummins pot fi un moneymaker. În timp ce generatoarele portabile pot fi utilizate în timpul pene de curent, acestea sunt mai potrivite pentru sarcini mai mici datorită portabilității lor. Acest lucru le face ideale pentru camping, hayon, șantiere de construcții și multe altele. Cu reputația robustă și fiabilă a Cummins, generatoarele noastre portabile sunt ideale pentru comercianții cu amănuntul concentrați pe aceste segmente de piață.

5. Instalatori de panouri solare - Majoritatea panourilor solare de uz casnic sunt conectate direct la rețeaua electrică. Așadar, atunci când puterea se oprește, panourile solare nu mai furnizează energie. Pentru o sursă de energie electrică de rezervă, instalatorii de panouri solare pot instala fie o baterie solară de rezervă, care este încărcată de panourile solare, fie un generator de intervenție de uz casnic. De obicei, bateriile solare de rezervă pot alimenta o casă doar pentru câteva ore, deci dacă o zonă este predispusă la pene legate de intemperii, un generator de intervenție de uz casnic, cum ar fi Cummins QuietConnect, este alegerea mai bună.

Timpul este acum

Cu mai mulți oameni decât oricând în căutarea unei generări de energie de rezervă, acum este momentul potrivit pentru a extinde ofertele companiei dvs., devenind un comerciant autorizat Cummins. Pentru a afla mai multe despre vizite, cummins.com/partners/dealers.

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc.

Cummins, un lider global în domeniul tehnologiei energetice, este o corporație de segmente comerciale complementare care proiectează, fabrică, distribuie și service un portofoliu amplu de soluții de alimentare. Produsele companiei variază de la combustie internă, soluții și componente de alimentare electrice și hibride integrate, inclusiv filtrare, post-tratare, turbocompresoare, sisteme de alimentare cu combustibil, sisteme de comandă, sisteme de tratare a aerului, transmisii automate, sisteme electrice de generare a energiei, comenzi microrețea, baterii, electrolizoare și produse cu celule de combustibil.

Zece moduri de a vă pregăti pentru întreruperi de curent

Cutia de deconectare a serviciului Cummins montată pe partea laterală a casei

Valuri de căldură care provoacă cerere excesivă de energie electrică... secete care fac hidroenergia mai puțin disponibilă... rețele electrice în apropierea incendiilor de vegetație active oprite pentru siguranță... rețele electrice înaintate, suprasolicitate... vânturi puternice care rup liniile de alimentare... acestea sunt toate motivele pentru care unele părți ale țării se pot confrunta cu pene de curent planificată în acest an.

Dacă locuiți într-o zonă predispusă la pene de curent, iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să vă pregătiți familia pentru acestea:

  • Înscrieți-vă pentru notificări de la utilitarul local de energie electrică - Dacă acest serviciu este disponibil de la serviciul dvs. local, vă poate oferi un avertisment pentru a începe pregătirea înainte de a se stinge curentul.
  • Descărcați lista de verificare Ultimate Power Outage - Aceasta oferă informații detaliate despre ce trebuie să faceți înainte, în timpul și după o pană de curent. Vă arată chiar și ce trebuie să faceți pentru copii, animale de companie și membri ai familiei cu nevoi medicale. Îl puteți descărca aici.
  • Alimente și apă neperishabile din stoc - Asigurați-vă că aveți și un deschizator manual de conserve. Planificați să aveți suficient pentru toată lumea, astfel încât familia dvs. să poată rămâne hidratată și hrănită în timpul întreruperii de curent.
  • Faceți sau achiziționați gheață și răcitoare - Dacă aveți suficientă avertizare, faceți sau achiziționați gheață, astfel încât să puteți împacheta o parte din alimentele perisabile în răcitoare pentru a o păstra. (Un frigider își va menține temperatura internă doar aproximativ patru ore, un congelator timp de aproximativ 48 ore.)
  • Cumpărați lanterne și baterii suplimentare - Blackout-urile pot fi, bine, negre. Lanternele pot fi folosite pentru siguranță dacă trebuie să vă deplasați pe timp de noapte, dar le utilizați cu moderare. Asigurați-vă că aveți destule pentru fiecare membru al familiei.
  • Păstrați telefoanele mobile încărcate și rezervoarele de gaz pline - telefoanele și vehiculele dvs. sunt liniile de salvare pentru lumea de afară. Dacă aveți un EV, asigurați-vă că este încărcat complet.
  • Practicați deschiderea manuală a ușilor de garaj - Dacă trebuie să conduceți undeva, trebuie mai întâi să vă puteți scoate mașina din garaj.
  • Plan pentru medicamente care necesită refrigerare - Este posibil să fie necesar să le depozitați într-un răcitor, cum ar fi alimentele răcite, până când puterea revine.
  • Investiți într-un generator de intervenție de uz casnic - Pentru cea mai mare liniște sufletească, luați în considerare unul dintre generatoarele de intervenție Cummins QuietConnect™ de uz casnic. În cazul unei pene de curent, generatorul dvs. va porni automat și vă va menține casa alimentată.
  • Instalați detectoare de monoxid de carbon cu baterii de rezervă - Puneți-le în locații centrale pe fiecare etaj, astfel încât, dacă intră monoxid de carbon în casă, sunteți imediat avertizat.

Întreruperile de curent par să devină din ce în ce mai frecvente. Din fericire, există modalități de a-ți planifica planurile și de a nu-ți întrerupe complet viața. Pentru a vedea diferitele modalități prin care Cummins vă poate ajuta familia să păstreze alimentarea în timpul acestor pene de curent planificată, vizitați-ne la cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable sau găsiți un distribuitor local la cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer.

Clădire de birouri Cummins

Cummins Inc.

Cummins, un lider global în domeniul tehnologiei energetice, este o corporație de segmente comerciale complementare care proiectează, fabrică, distribuie și service un portofoliu amplu de soluții de alimentare. Produsele companiei variază de la combustie internă, soluții și componente de alimentare electrice și hibride integrate, inclusiv filtrare, post-tratare, turbocompresoare, sisteme de alimentare cu combustibil, sisteme de comandă, sisteme de tratare a aerului, transmisii automate, sisteme electrice de generare a energiei, comenzi microrețea, baterii, electrolizoare și produse cu celule de combustibil.

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.