Motoare pe hidrogen

Aveți întrebări legate de despre motoarele pe hidrogen? Începeți aici pentru răspunsuri simple și căutați mai amănunțit pentru perspective suplimentare legate de motoare pe hidrogen.

Interese mari în motoare pe hidrogen

Hidrogenul și motoarele pe hidrogen au primit destul de multă atenție în cercurile de afaceri, în media și de partea guvernului. Pe bună dreptate, nevoia de a rduce emisiile globale de gaze cu efect de seră și atingerea unei destinații lipsă, este mai mare ca oricând. Orice combustibil pe bază de hidrogen este una dintre cele mai promițătoare sarfcini promițătare de energie non-fosilă.

În domeniul electricității, tehnologiile putere pentru hidrogen și hidrogen pentru putere, precum turbine pe bază de ardere hidrogen, se dezvoltă rapid. În domeniul transporturilor, o atenție inițială a fost acordată vehiculelor electrice pe celule de hidrogen sau FCE. Mai recent, vehiculele pe hidrogen propulsate de motoare cu ardere internă primesc, de asemenea, o atenție sporită, în special în rândul aplicațiilor de transport de camioane cu sarcini medii și grele.

Motoarele cu hidrogen vă pot permite călătoria către destinația zero folosind combustibil cu hidrogen fără carbon ca FCEV și pot să utilizeze tehnologie familiară producătorilor de vehicule, flotelor și șoferilor.

Beneficiile motoarelor pe hidrogen asupra mediului

Vehiculele cu motoare cu ardere internă pe hidrogen pot funcționa fără emisii de CO2 provenite de la combustibilul cu hidrogen, directe sau indirecte, în funcție de sursa de hidrogen utilizată.

Hidrogenul produs prin electroliză folosind elctricitatea ce provine de la panouri solare sau turbine eoliene, de exemplu, permite condusul fără emisii CO2. În plus, combustibilii cu hidrogen nu eliberează particule, monoxid de carbon sau compuși organici volatili.

Motoarele cu hidrogen au, totuși, potențialul de a elibera NOx, un poluant atmosferic care poate contribui la ceața observată uneori deasupra orașelor mari în timpul lunilor de vară. Sistemele de post-tratare sunt folosite pentru a elimina majoritatea emisiilor de NOx.

În Statele Unite, transformarea camioanelor medii și grele în hidrogen curat ar elimina aproximativ un sfert din toate emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor.

 

diagramă motoare pe hidrogen

 

Rolul motoarelor pe hidrogen în destinația spre zero emisii

Hidrogenul, obținut din surse regenerabile, este unul dintre combustibilii cu emisii zero pentru alimentarea vehiculelor.

Motoarele pe hidrogen oferă un beneficiu unic producătorilor de vehicule și flote printre diferitele tehnologii cu emisii scăzute până la zero. Motoarele pe hidrogen sunt construite pe baza motoarelor moderne și fiabile cu ardere internă. Pentru producătorii de vehicule, este o tehnologie familiară de utilizat în proiectarea și producția de vehicule. În mod similar, pentru flote, este o tehnologie familiară de operare, întreținere, depanare și service.

Nu ratați niciodată cel mai recent

Fiți alături de cele mai noi tehnologii, produse, tendințe din industrie și știri.

Trimiteți-mi cele mai recente știri (verificați toate cele care se aplică):
CAPTCHA
Această întrebare este pentru a testa dacă sunteți sau nu un vizitator uman și pentru a preveni trimiterile automate de spam.

Trecerea la motoarele cu ardere internă pe hidrogen

Motoarele cu hidrogen sunt fiabile, au tehnologie familiară și oferă beneficii pentru mediu. Acestea fac tranziția către motoarele pe hidrogen viabile din punct de vedere operațional și economic.

Între timp, două domenii vin adesea în minte ca potențiale provocări în tranziția la motoarele pe hidrogen.

Prima este stocarea la bord. Vehiculele pe hidrogen cer modalități economice pentru a stoca hidrogen la bord Cummins Inc. a format recent o societate mixtă cu NPROXX, lider în stocarea și transportul hidrogenului pentru rezervoarele de stocare a hidrogenului. Socitatea va furniza hidrogen și produse de compresie de gaz pentru aplicații de autostradă și feroviar.

Al doilea este infrastructura de combustibil Mașinile și camioanele cu hidrogen pot fi conduse numai în măsura în care hidrogenul este disponibil. Aici autocamionul devine un caz de utilizare inițial excelent pentru motoarele pe hidrogen - mai multe despre acest lucru în secțiunea următoare.

Destinația Zero

A zero-emissions future starts now

Werner Enterprises will begin the validation and integration of Cummins' recently announced 15-L Hydrogen ICE and 15-L Natural Gas Engines in its vehicles

Citiți comunicatul de presă

Aplicații cu motoare pe hidrogen mai întâi

Ce tip de vehicul ar trebui să ne așteptăm să adopte motoare pe hidrogen în număr mare?

Spre deosebire de ceea ce s-a crezut de zeci de ani, este puțin probabil să fie mașini personale - tehnologia electrică cu baterii pare să fie alegerea mai bună pentru acea aplicație.

Aplicațiile cu sarcini medii și grele sunt mult mai probabil să se transforme în celule de combustibil pe bază de hidrogen sau motoare pe hidrogen. Este probabil că în următorul deceniu, autobuzele și camioanele pe distanțe lungi care funcționează pe hidrogen vor deveni o vedere comună. Acestea vin complementare autobuzelor și camioanelor electrice cu baterie, care sunt viabile din punct de vedere economic și operațional pe anumite profiluri și aplicații de misiune.

Echipamentele off-road și de construcții, mașinile agricole și chiar și navele care au un motor pe hidrogen sunt, de asemenea, probabil să devină comune. Acestea vor fi cel mai probabil aplicațiile care sunt greu de electrificat din cauza cazurilor de utilizare și a profilurilor de misiune.

Aplicațiile de generare a energiei electrice sunt un alt caz de utilizare pentru aplicația pe termen scurt a motoarelor pe hidrogen pentru a produce energie electrică.

Motoare pe hidrogem în transporturi

Cu motoarele cu hidrogen chiar după colț, consultați exemple de motoare pe hidrogen din sectorul transporturilor.

Exemple de motoare pe hidrogen

Economia de hidrogen va fi pornită de motoarele cu hidrogen

Economia cu hidrogen este o soluție la nivel de societate pentru încălzirea globală și pentru epuizarea combustibililor fosili.

În economia cu hidrogen, combustibilii fosili sunt înlocuiți cu hidrogen produs din surse regenerabile.

Una dintre principalele provocări care împiedică progresul în această direcție este de natură circulară. Utilizarea curentă a hidrogenului poate începe o dată ce combustibilul pe hidrogen este disponibil pe scară largă; și combustibilul pe bază de hidrogen va fi disponibil pe scară largă odată ce acesta va fi utilizat în general.

Vești bune; există aplicații în care utilizarea motoarelor pe hidrogen este viabilă în absența unei rețele extinse de stații de alimentare cu combustibil pe hidrogen.

Transportul pe distanțe lungi alimentat de motoare pe hidrogen, de exemplu, este posibil cu doar câteva stații de hidrogen amplasate de-a lungul rutelor maritime principale. Este posibil să vedem că aplicațiile motoarelor pe hidrogen inițiază un ciclu virtuos care duce la o disponibilitate mai mare a hidrogenului și, prin urmare, la mai multe aplicații pe hidrogen.

Motoare pe hidorogen și celule de combustibil

Motoarele pe hidrogen și celulele de combustibil sunt tehnologii foarte diferite care care realizează o funcție similară - alimentarea unui vehicul folosind hidrogen.

Sunt două tehnologii complementare care servesc aplicații diferite și răspund diferitelor cerințe ale utilizatorilor finali.

Celulele de combustibil reprezintă o tehnologie nouă și avansată.

Motoarele pe hidrogen sunt doar motoare cu ardre internă modificate. Infrastructura de alimentare cu hidrogen dezvoltată pentru aplicațiile unuia poate servi aplicațiilor celuilalt. Și, orice dezvoltare către stocarea mai economică a hidrogenului la bord este în totalitate aplicabilă ambelor.

Motoare pe hidrogen și celule de combustibil: Similarități și diferențe

De la modalitatea de funcționare la cazuri de utilizare și emisii. Similarități și diferențe între motoare pe hidrogen și celule pe combustibil subliniate.

Citește acum
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.