Cummins se mândrește cu angajamentul său de lungă durată față de integritate și cele mai înalte standarde etice.
Toți membrii familiei Cummins - de la membri ai consiliului de administrație, funcționari și angajați la distribuitori, filiale și afiliați - depun eforturi continue pentru a dezvolta și proteja acest angajament de a derula activități comerciale într-o manieră etică. Angajamentul companiei față de aceste standarde și valori este definit în Codul de conduită în afaceri.
Cummins consideră că o companie sustenabilă se clădește pe baza unei bune guvernanțe, care promovează comportamentul etic la toate palierele. Departamentul de Etică și Conformitate ajută compania Cummins să-și păstreze tradiția de companie etică pe măsură ce se extinde la nivel global.
Cele 10 principii etice ale noastre
Inițiativele Cummins în materie de etică și guvernanță sunt elaborate în jurul celor 10 declarații de principii etice din Codul de conduită în afaceri:
- Respectăm legea - peste tot.
- Îmbrățișăm diverse perspective și medii și tratăm toți oamenii cu demnitate și respect.
- Concurăm corect și onest.
- Evităm conflictele de interese.
- Cerem ca tot ceea ce facem să ducă la un mediu mai curat, mai sănătos și mai sigur.
- Ne protejăm tehnologia, informațiile și proprietatea intelectuală.
- Cerem ca registrele și procedurile noastre financiare să fie clare și inteligibile.
- Ne străduim să îmbunătățim comunitățile noastre.
- Comunicăm cu onestitate și integritate.
- Creăm o cultură în care toți angajații își asumă responsabilitatea pentru un comportament etic.
Cummins pune în practică aceste principii printr-un program comprehensiv de formare în domeniul conformității, care vizează grupuri corespunzătoare de angajați în vederea promovării comportamentului etic.
Etică și conformitate pentru furnizori și distribuitori
Cummins promovează comportamentul etic în rândul furnizorilor și distribuitorilor săi.
Codul de conduită pentru furnizori
Cummins obligă furnizorii să respecte un standard mai înalt, nu doar respectarea legislației locale. Codul nostru de conduită pentru furnizori este valabil pentru toate firmele care furnizează produse sau servicii pentru Cummins, inclusiv filiale, societăți mixte, divizii sau firme afiliate. Disponibil în 15 limbi, codul pentru furnizori este conceput în jurul a 7 principii și ajută compania Cummins să se asigure că derulează relații comerciale cu alte companii din lume, care îi împărtășesc valorile pentru practici sustenabile. Codul cuprinde prevederi cu privire la interzicerea muncii copiilor sau a muncii forțate, respectarea drepturilor salariaților și asigurarea unui loc de muncă sigur pentru salariați.
Toți noii furnizori primesc un exemplar din Codul Cummins de conduită în afaceri iar compania îi încurajează să-l adopte. Furnizorii de top ai companiei Cummins sunt obligați să-și certifice intenția de a respecta Codul Cummins de conduită pentru furnizori. Dacă sunteți furnizor Cummins sau doriți informații despre cum să deveniți furnizor, vizitați Portalul furnizorilor.
Distribuitori
Distribuitorii reprezintă o componentă esențială a operațiunilor noastre comerciale și dau posibilitatea companiei Cummins de a crește pătrunderea pe piețe în întreaga lume. Compania ia măsuri adecvate pentru a se asigura că distribuitorii noștri împărtășesc aceleași valori Cummins indiferent dacă distribuitorul este unul independent sau un partener de canal existent. Mulți dintre distribuitorii noștri beneficiază de cursuri de instruire în materie de conformitate și au acces la materiale de unde pot afla despre inițiativele și politicile cu privire la etică și conformitate.
Confidențialitatea datelor
Cummins se angajează să respecte confidențialitatea datelor și reglementările privind protecția acestora. Cummins se asigură că datele cu caracter personal sunt deținute și prelucrate în conformitate cu reglementările relevante.
Confidențialitatea datelor se referă la dreptul unei persoane prin care informațiile sau datele sale cu caracter personal să fie protejate împotriva altor persoane sau organizații, precum și dreptul acesteia de a solicita organizațiilor să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, pierderii, utilizării abuzive, distrugerii sau modificării. Confidențialitatea datelor afectează toate sectoarele de activitate ale companiei Cummins, inclusiv: datele angajaților și ale solicitanților de locuri de muncă, datele clienților, furnizorilor, distribuitorilor și partenerilor comerciali, precum și cele ale acționarilor.
Toți angajații Cummins, inclusiv angajații temporari, contractorii și partenerii comerciali, care administrează date cu caracter personal în numele nostru, sunt obligați să respecte cerințele privind protecția datelor incluse în politicile și procedurile Cummins.
Dacă aveți întrebări sau aveți cunoștință de o acțiune care nu respectă politica Cummins sau legea, îi puteți contacta pe cei de la Etică și Conformitate pentru asistență. Trimiteți un e-mail la [email protected] și veți fi contactat de persoana corespunzătoare.