Guvernanță

Vremurile grele necesită o supraveghere critică. Consiliul de administrație Cummins continuă să ofere orientarea corporativă necesară pentru a depăși provocările globale.

Guvernanța în cifre

0 membri CA de sex feminin și 4 membri cu origini etnice diverse

0 principii etice directoare

0 + 2021 finalizarea cursului de etică în mii de către angajați cu privire la 10 diferite subiecte

0 din cei 14 membri ai consiliului de administrație sunt independenți

jennifer rumsey întâmpină oaspeți în dbuhq

Schimbări de leadership

Apoi, președintele și directorul general de operațiuni, Jennifer Rumsey, s-a alăturat Consiliului de administrație al Cummins în februarie 2022, iar șase luni mai târziu a fost numită președinte și director general executiv, în timp ce Tom Linebarger și-a încheiat mandatul de zece ani ca CEO Cummins. Linebarger va continua în calitate de președinte al consiliului de administrație și va ocupa funcția de președinte executiv al companiei.

Citiți povestea
Consiliul de administrație

Istorie

Etica: O tradiție de durată

Sustenabilitatea companiei Cummins are la bază un comportament etic care datează de la înființarea companiei cu mai bine de 100 de ani în urmă. În prezent, principiile de guvernanță ale companiei respectă acea tradiție, precum și viziunea, misiunea și valorile Cummins. Compania este recunoscută de mult timp ca un lider în etica de afaceri.

Vezi ratingul nostru pe Ethisphere
Documente de guvernanță

Documente de guvernanță

Cu toții suntem responsabili

O guvernanță eficientă necesită un mecanism care să asigure aplicarea codurilor etice. Angajații de la toate palierele companiei Cummins au posibilitatea de a contribui la identificarea eventualelor încălcări ale Codului Cummins de conduită în afaceri prin intermediul liniei telefonice de etică. Atunci când este vorba de menținerea eticii, toată lumea din cadrul Cummins face parte din soluție.

Consultă documente de guvernanță ale consiliului
imagine din exterior a dbuhq în Indianapolis

Unde se află Cummins

Pentru a construi o lume mai prosperă, trebuie să iei atitudine cu privire la probleme care afectează compania și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea și în care angajații noștri trăiesc și muncesc. Cummins a luat atitudine cu privire la o serie de probleme, de la schimbările climatice la drepturile LGBTQ+.

Consultați poziția politică Cummins

Cummins în acțiune

Cummins în acțiune

Conducere

Martin Luther King Jr. l-a descris ca „cel mai progresist om de afaceri din America.”

J. Irwin Miller (1909-2004), fostul nostru președinte, a fost cel care a avut cea mai mare influență asupra culturii corporatiste Cummins, în special în ceea ce privește etica și responsabilitatea. Faceți cunoștință cu omul care continuă să ofere inspirație în tot ceea ce facem.

Vizionează videoclipul
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.