Protecția Mediului, de Numbers
0 % reducere a GES de la uzinele și unitățile Cummins începând cu 2018
0 mld. economie în urma proiectelor de economisire a combustibilului derulate cu clienți începând cu 2014
0 mil. de pounzi reducere la deșeurile metalice realizată de Cummins în 2021
0 mld. de galoane sub formă de indemnizații anuale pentru apă suportate de Cummins Water Works în primul său an
Parteneriat pentru progres în schimbarea climatului
O achiziție cheie pentru viitorul
Achiziționarea în 2022 de către Cummins a companiei Meritor, un furnizor global de top de soluții de grupuri propulsoare electrice, poziționează compania ca lider în aplicațiile de propulsie electrică, pe măsură ce cererea de soluții decarbonizate se accelerează. Se așteaptă ca grupurile propulsoare electrice să fie un punct critic de integrare în sistemele de propulsie hibride și electrice.

Încă un început pentru celulele de combustibil Cummins din Europa
Tehnologia Cummins alimentează cu energie prima flotă mondială de trenuri pentru pasageri alimentată cu hidrogen din Germania. Tenurile Alstom Coradia sunt echipate cu sisteme cu celule de combustibil și vor funcționa pe prima rută mondială de 100%-hidrogen, aflată în funcțiune. Primele trenuri cu zero emisii din flota 14-au ajuns în 2022.

Progres în obiectivele legate de mediu
Cummins face progres în ceea ce privește 2030 obiective din PLANET 2050, strategia de sustenabilitate a companiei cu privire la mediu. Compania a raportat reducere în utilizarea de apă, producția de deșeuri și mai multe în 2021 comparațiv cu anul 2018. Cummins continuă să beneficieze de sprijinul acordat pentru extinderea 2018 de către un parc eolian din nord-vestul Indianei.

Altă cale de reducere a carbonului
În 2022, Cummins a anunțat că își va extinde platformele cele mai importante din industrie pentru sistemele de propulsie cu primele motoare unificate din industrie, agnostice de combustibil. Aceste platforme vor folosi blocuri de motor și componente cheie care împărtășesc arhitecturi comune, care pot fi optimizate pentru utilizarea combustibililor cu emisii reduse de carbon. Noile modele vor permite utilizatorilor motoarelor cu ardere internă să reducă emisiile de carbon pe măsură ce infrastructura se dezvoltă pentru soluții fără carbon.

Schimbări climatice
În parteneriat cu regalitatea pe tema schimbărilor climatice
Compania Cummins este încântată că a fost printre primii 45 primitori ai Sigiliului Terra Carta al printului Charles, recunoscând activitățile pentru angajamentul lor față de sustenabilitate și decarbonizare. Decernarea a fost anunțată pe 3 noiembrie 2021, nu departe de reuniunea globală COP26 privind clima de la Glasgow. Inițiativa privind piețele durabile se aliniază îndeaproape cu multe dintre acțiunile pe care le susținem.

Tăierea carbonului
Punerea în acțiune a abilităților noastre tehnice
Schimbările clmatice la nivel global impactează vieți. Regatul Unit investește în munca Cummins pentru a alimenta motoarele cu ardere internă cu hidrogen, doar o tehnologie ecologică la care lucrăm. Acest lucru echilibrează puterea și responsabilitatea.

Acțiunea
Un tren pentru azi și mâine
tehnologia cu celule pe bază de combustibil Cummins va susține primul tren de pasageri din lume alimentat cu hidrogen. Costuri reduse cu mentenanță redusă, acesta este programat pentru primul service în Germania în 2022. Cummins este mândru că tehnologia noastră joacă un rol cheie în această inițiativă importantă.

Reducerea apei
În căutarea stilului de viață circular
Prioritățile Cummins reduc emisiile de gaze cu efect de seră, emisiile de compuși organici volatili, consumul de apă și deșeurile de toate tipurile. Creăm un plan circular pentru ciclul de viață al fiecărei piese fabricate pentru a folosi mai putin, mai bine și pentru a refolosi. Setăm obiective ambițioase care duc la reduceri semnificative și economisiri substanțiale în acele zone cheie - misiunea noastr? Fără emisii.