Recondicionamentos de motor de alta potência da Cummins?
Por que escolher um recondicionamento da Cummins?
Você quer obter o máximo do seu motor Cummins em todo o ciclo de vida. Você tem interesse em atualizações e modificações de desempenho do motor que podem melhorar a manutenção e a economia de combustível.
É por isso que investimos na construção de uma rede de instalações modernas, atendidas por especialistas altamente treinados, tendo como único foco o fornecimento de recondicionamentos de motores de alta potência com qualidade inigualável.
Qualidade com certificação e experiência
- Os centros de recondicionamento master possuem certificação ISO 9001
- Uso de peças originais novas e ReCon® da Cummins, para melhor efetividade e padrões de qualidade.
- Qualidade de recondicionamento superior por meio de processos predefinidos com melhor eficiência usando equipamentos modernos
- Executado pelo técnicos certificados da Cummins
- Mesmos processos/padrões de controle de qualidade de motores novos da Cummins
- Garantia oferecida de um ano completo/horas ilimitadas
Sinais de que você precisa de um recondicionamento Cummins
- Galões totais de combustível excedem as faixas normais
- Potência não cumpre mais as especificações
- A análise do óleo de motor mostra consumo excessivo
- Histórico de reparo e manutenção indica uma necessidade
- Condições de operação exigem maior potência
Está vendo alguns desses sinais?
Processo de recondicionamento em 6 etapas
Cada motor que chega ao nosso centro de recondicionamento HHP passa por um processo de seis etapas que assegura seu funcionamento "como novo" antes do envio aos nossos clientes.

Etapa 1
Desmontagem
Cada núcleo é desmontado até a última porca e parafuso com o uso de equipamentos automáticos, como chaves de impacto pneumático, dispositivos de rotação, entre outros. As peças são classificadas e as que não podem ser recuperadas são removidas, enquanto as que podem ser recuperadas são encaminhadas para limpeza.

Etapa 2
Limpeza
Os componentes passam por limpeza individualmente com o uso de métodos de limpeza não abrasiva automatizados e modernos, que asseguram que não haverá danos ao metal ao mesmo tempo que todos os resíduos no motor são removidos. Isso assegura que todos os componentes cumpram os padrões de qualidade para reúso no processo.

Etapa 3
Inspeção
Processos de garantia de qualidade rígidos são seguidos para verificar se o motor cumpre as especificações originais de fábrica. Cada parte é inspecionada com o uso de sistemas sofisticados. Por exemplo, a inspeção de partículas magnéticas é usada para detectar rachaduras que são invisíveis a olho nu. Qualquer peça que falhar na inspeção será descartada.

Etapa 4
Componentes
As peças fora de especificação passam por reusinagem em equipamentos de precisão para eliminar erros humanos, assegurando qualidade constante e precisão dimensional com cada peça. As tolerâncias de produção são mensuradas com o uso de aferição eletrônica para obter precisão sem precedentes. Todas as aferições na oficina são monitoradas em nosso sofisticado laboratório de aferição e eletrônico, assegurando a calibragem precisa.

Etapa 5
Remontagem
O motor é remontado com o uso de peças novas e ReCon em uma esteira controlada por computador que usa sistemas sofisticados, como torquímetros, manipuladores, entre outros. Peças de desgaste críticas, como pistões, anéis, rolamentos, buchas, vedações, filtros e juntas, são substituídas por peças originais Cummins. O motor é construído em uma linha de montagem de recondicionamento única e supervisionada por técnicos treinados na fábrica com 150 verificações minuciosas de qualidade.

Etapa 6
Testes
Todos os motores passam por uma série de testes de qualidade rigorosos que incluem teste de potência, torque e 25 outras funções vitais. O equipamento de teste em nosso centro de recondicionamento usa a mesma tecnologia e equipamentos que testa motores novos Cummins. Os motores são então revestidos com impermeabilização e pintados segundo a aplicação ou as solicitações do cliente.
A diferença genuína
A Cummins recondiciona seu motor em um ambiente controlado de nível internacional, desmontando-o até o último componente, limpando, inspecionando e então integrando peças originais Cummins para assegurar uma qualidade de produto incomparável.
Seguindo os processos de fabricação de qualidade da Cummins, os motores são testados por técnicos altamente treinados para cumprir ou exceder os padrões originais de fábrica, assegurando que você receberá a qualidade e a confiabilidade que espera.
Pedir um orçamento para um recondicionamento original Cummins
Para pedir um orçamento para recondicionar seu motor de alta potência Cummins, entre em contato com o distribuidor local da Cummins ou clique no link abaixo para pedir um orçamento on-line.
Conte com o serviço Cummins
0 + locais de serviço
0 + revendedores
0 + países