POR QUE ESCOLHER PEÇAS ORIGINAIS? OS BENEFÍCIOS

Por que você deve considerar as peças originais da Cummins?

Às vezes, pode ser difícil ver a diferença entre as peças originais da Cummins e peças não originais. Peças não originais podem servir em um produto Cummins, mas não são construídas ou remanufaturadas usando os mesmos procedimentos ou materiais de acordo com as especificações exatas da Cummins.

Usar em peças originais Cummins é a melhor forma de garantir uma vida longa para o seu motor. Veja por quê:

less downtime

A Cummins testou mais de 237 componentes não originais, incluindo pistões, anéis, válvulas, camisas de cilindro, bielas e pinos, bem como itens ainda menores, como molas e clipes de retenção. Os resultados foram reveladores, para dizer o mínimo. Siga esta série em que analisamos a diferença.
 

Saiba mais

gear

Muitos fabricantes de peças da concorrência tentam fazer engenharia reversa nas peças Cummins e construir algo razoavelmente próximo a um preço mais barato. O problema é que essas peças não originais geralmente não atendem às especificações críticas em termos de dimensões ou dos materiais utilizados.

Saiba mais

Measurement

Hoje, os fornecedores de peças não originais desenvolvem peças que eles acham que se encaixarão em seu motor Cummins. Embora a economia inicial possa ser atraente, muitas vezes há diferenças em comparação com a peça original Cummins QSK que você pode ou não conseguir ver a olho nu. Sua peça original executará a mesma ou melhor do que a original.

Saiba mais

DPFs

Em um estudo recente, comparamos DPF originais Cummins e DPF compatíveis em veículos equipados com motores 2007 ISX15, em condições reais de operação. A diferença em desempenho foi surpreendente.

Saiba mais

Holset

A substituição correta do turbocompressor Holset significa menos tempo de inatividade, melhor desempenho de potência e mais economia de combustível nos próximos anos. Colocamos a Holset à prova para confirmar os riscos de turbos compatíveis, recondicionados, reparados ou remanufaturados. Não arrisque apostar em turbocompressores não originais.

Saiba mais

HÁ UMA DIFERENÇA

O uso de peças não originais faz mais do que comprometer o desempenho de seu motor de alta potência. Ele prejudica seu negócio e torna mais difícil atender às expectativas dos clientes. As peças originais Cummins vêm com garantia do fabricante, o que assegura sua proteção financeira e tranquilidade. O valor que você economiza inicialmente usando peças não originais provavelmente sairá muito mais caro no futuro. Quando sua lucratividade e reputação estiverem em jogo, use peças originais Cummins para garantir desempenho contínuo em um mundo que está sempre ligado.

Saiba mais

MOTORES CUMMINS RECON®

Os motores Cummins ReCon ® e peças originais fornecem uma solução econômica, ecológica e sem surpresas que rapidamente coloca seu equipamento com motor Cummins de volta em atividade. Mas não acredite apenas na nossa palavra, observe e ouça o que aconteceu quando um dos principais portos da Malásia repotenciou sua frota de equipamentos com motores Cummins ReCon®.

Saiba mais

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.