A estratégia Rumo a zero da Cummins Inc. ganha vida na ACT EXPO

Esta semana, a Cummins Inc. (NYSE: CMI) compartilhará sua estratégia de destino zero para os principais mercados rodoviários na ACT EXPO. Este é o plano da empresa de ir mais longe, mais rápido para reduzir os impactos de gases de efeito estufa (GEE) e efeitos de qualidade do ar de seus produtos e alcançar emissões líquidas-zero até 2050 de uma forma que atende a todas as partes interessadas e é sustentável para os negócios da Cummins.
"As mudanças climáticas são a crise existencial de nosso tempo, e devemos trabalhar juntos para resolvê-lo", disse Tom Linebarger, presidente e CEO da Cummins Inc. "Nossa capacidade de cumprir nossa missão de melhorar a vida das pessoas ao alimentar um mundo mais próspero é ameaçada pelos desafios climáticos do mundo."
A Cummins está adotando a oportunidade de fazer parte da solução para o problema das mudanças climáticas ao buscar reduções de Gees de motores de combustão interna e novas tecnologias. Esta é uma visão geral de algumas das tecnologias da Cummins em exibição na ACT EXPO, que ajudam a permitir reduções nos Gees:
X15H-Cummins inaugura este motor a hidrogênio de 15 litros este mês. Este motor é fabricado na nova plataforma agnóstica da Cummins, onde, abaixo da junta de cabeçote, cada motor do tipo combustível tem componentes em grande parte semelhantes, e acima da junta principal, cada um tem componentes diferentes para diferentes tipos de combustível. Esta versão, com expectativa de produção total em 2027, combina combustível de hidrogênio limpo e zero carbono. A Cummins também planeja lançar um motor a hidrogênio de 6,7 litros.
X15N-o X15N ajuda os clientes a atingirem as emissões de GEE líquidas zero quando combinados com gás natural renovável e reduzem as emissões de NOx. Este motor oferece tamanho e peso de pacote reduzidos em comparação com o diesel e curvas de potência e torque quase idênticas ao diesel. Construída em uma base sólida e com mais de 30 anos de experiência em produção de motores a gás natural, essa solução totalmente integrada está funcionando bem em mercados globais e chegará à produção nos EUA em 2024.
B 6.7 propano-este motor é a primeira plataforma de ignição por faísca, de serviço médio e turbocomprimida de propósito do setor para combustíveis propano. Com base no legado da lendária plataforma da série B da Cummins, o propano B 6.7 foi projetado para oferecer durabilidade e desempenho diesel-like e um custo total de operação mais baixo do que qualquer motor de propano no mercado atualmente. O motor B 6.7 propano tem como alvo a certificação de NOx Ultrabaixa no lançamento, atendendo aos regulamentos de emissões da EPA e do CARB para 2024 e 2027.
Sistemas de combustível Clean Fuel Technologies da Cummins-essas configurações de sistema de combustível a gás natural se integram a vários OEM do corpo e incluem a traseira da cabine, a frente do corpo, montagem lateral, montagem no teto e sistemas de montagem da bagageira. As aplicações de caminhões incluem lixo, estrada, construção, Porto, entrega de bebidas e muito mais.
Caminhão demonstrador elétrico de célula de combustível-este sistema de energia elétrica de célula de combustível e bateria foi projetado para aplicações vocacionais, incluindo transporte regional; operações de entrega urbana; drayage portuário; e tratamento de contêineres terminais. Este caminhão usa um trem de força elétrico de célula de combustível que substitui um motor de combustão interna convencional. O motor elétrico é movido por baterias de alta tensão e motores de célula de combustível. À medida que o veículo é acionado, o sistema opera os motores de célula de combustível Dual HD90 da Cummins para gerenciar dinamicamente a carga das baterias de alta tensão, conforme as exigências da carga de energia da operação do veículo. O armazenamento de energia inclui sete tanques de combustível de hidrogênio com um total de 32 kg de gás hidrogênio comprimido a 350 bar, e está equipado com sete baterias de alta tensão, cada uma com 53,4 kWh de capacidade que fornece uma faixa de aproximadamente 200 milhas.
Trator terminal com o PowerDrive 8000-este sistema de bateria-elétrico foi projetado para aplicações de tratores de terminais nos mercados portuário, intermodal e de distribuição. Os componentes incluem um único motor de tração direta, um sistema de gerenciamento térmico do módulo de controle e pacotes de bateria BP30E. As baterias também foram projetadas para atender às necessidades dos ciclos de serviço do trator terminal, inclusive ajudando os operadores a passar por seus turnos de 10 a 12 horas. No caso de uma cobrança ser necessária, o veículo é compatível com o DC-Fast Charge e pode estar em 85 por cento do estado de carga em apenas 45 minutos. Este trem de força elétrico tem uma melhor manobrabilidade resultante do aumento da eficiência, do torque instantâneo e de vibrações reduzidas.
Ônibus escolar elétrico da bateria-este ônibus escolar elétrico Blue Bird com motor Cummins é testado e aprovado pela estrada. Mais de 450 ônibus escolares elétricos já estão na estrada em todo o país. Os ônibus elétricos têm um menor custo de manutenção do que os ônibus de motor de combustão interna e fornecem zero emissões de escape quando em uso. Um local de carregamento central pode ser construído em um pátio de ônibus.
O compromisso com emissões líquidas requer mudanças nos produtos da Cummins e nas fontes de energia que os energizam. Este trabalho requer colaboração e liderança de governos, serviços públicos e outros setores. Os fatores de direção do ritmo da transição incluem investimento em infraestrutura, avanços regulatórios e requisitos do cliente. Como muitos parceiros influenciarão essas mudanças, os funcionários da Cummins em todo o mundo estão trabalhando em suas comunidades para se associar a esses esforços.
Este trabalho se baseia no quadro da estratégia de sustentabilidade ambiental do PLANET 2050 da empresa, que também inclui um enfoque na melhoria de suas comunidades e no uso dos recursos naturais da maneira mais sustentável. O PLANET 2050 inclui metas quantificáveis para 2030 e aspirações visionárias e de longo prazo para 2050.
A Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia, é uma corporação de segmentos de negócios complementares que projeta, fabrica, distribui e fornece serviços para um amplo portfólio de soluções de energia. Os produtos da empresa vão desde soluções e componentes de combustão interna, elétrica e híbrida, incluindo filtragem, pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, sistemas de controle, sistemas de tratamento de ar, transmissões automatizadas, sistemas de geração de energia elétrica, controles de microrede, baterias, eletrômetros e produtos de célula de combustível. Com sede em Columbus, Indiana (EUA), desde sua fundação em 1919, a Cummins emprega aproximadamente 59.900 pessoas comprometidas a impulsionar um mundo mais próspero por meio de três prioridades de responsabilidade corporativa globais que são essenciais para comunidades saudáveis: educação, meio ambiente e igualdade de oportunidades. Cummins serves its customers online, through a network of company-owned and independent distributor locations, and through thousands of dealer locations worldwide and earned about $2.1 billion on sales of $24 billion in 2021.