Instalações de geradores a gás da Cummins fornecem energia equivalente a 52, 000 casas

Daventry, Reino Unido
HSK78G
HSK78G

Daventry, Reino Unido – desde o seu lançamento em 2019 de março, as instalações de geradores a gás HSK78G da Cummins Inc. alcançaram uma capacidade de instalação de mais de 80MW – equivalente a energia em torno de 52, 000 casas.

Com o aumento da demanda por geração de energia de baixo carbono, organizações em todos os setores estão buscando fontes alternativas de energia para reduzir sua pegada de carbono, proporcionando um desempenho confiável e robusto. Para atender a essa necessidade, a Cummins investiu pesadamente na expansão de sua gama de gás, lançando a faixa de geradores a gás HSK78G em março de 2019.

Com uma densidade de potência de até 2MW, os geradores a gás de queima magra da Cummins são projetados para fornecer energia confiável para um conjunto diversificado de indústrias, desde mineração e fabricação até shoppings e hospitais. Com flexibilidade de combustível em toda a faixa, os geradores HSK78G usam fontes de combustível gratuitas naturais, de baixo custo e baixa BTU, que de outra forma seriam consideradas produtos residuais.

Uma solução de geração de energia sustentável

"Estamos vendo um maior interesse de uma gama diversificada de setores, os quais estão considerando a chave para alternativas de baixa emissão de carbono para a geração de energia. Com eficiência térmica líder de mercado em 47,1% e 2110 kW de saída térmica para aquecimento, resfriamento e geração de vapor, a série de geradores oferece benefícios ambientais significativos. Eles também podem funcionar em paralelo com os sistemas de calor e energia combinados (CHP), que podem converter 70-90% da energia do combustível que é queimada em eletricidade ou calor útil, aumentando ainda mais as credenciais sustentáveis ", disse Ann-Kristin deVerdier, diretora executiva de gestão de energia da Cummins.

O HSK78G foi instalado com sucesso em uma ampla gama de aplicações, desde as operações de horticultura, logística e fabricação até o fornecimento de energia de gás para estações de alimentação elétrica e energia de reserva para a rede elétrica nacional.

"Trabalhamos arduamente para desenvolver uma solução que atenda às expectativas do mercado de desempenho, tempo de atividade e custos operacionais, além de atender à necessidade de reduzir as emissões. A série de geradores HSK78G fornece potência confiável, não importa o quão extrema seja a fonte de combustível ou as condições de operação para aplicações de energia primária e de pico ", acrescentou deVerdier.

O poder da cogeração

O gerador provou-se em várias aplicações de energia primária, principalmente para aplicação combinada de calor e energia (CHP) recentemente realizada para a Varegro, uma empresa de horticultura belga. Com um retorno total superior a 100%, a empresa foi capaz de atender a todas as suas necessidades de energia, incluindo iluminação, recuperação CO2 e requisitos de água quente, tudo isso produzindo excesso de potência suficiente para vendê-lo de volta à rede nacional.

Em outros lugares, uma indústria agrícola nos EUA selecionou a Cummins para fornecer um sistema de cogeração, que fornecerá 2MW de potência contínua para uma estufa. O grupo gerador HSK78G 60Hz foi projetado para funcionar em grade-modo paralelo, oferecendo uma alta eficiência elétrica de até 43,5%, o que proporcionará maior economia de combustível ao cliente.

Energia confiável fora da rede

O HSK78G oferece potência confiável, não importando a existência de uma infraestrutura de grade. Para um fabricante de têxteis remotos no Paquistão, bem como a Walker & Son (Hauliers) Ltd., uma empresa de transporte e armazenamento com sede no Reino Unido, os benefícios são enormes, fornecendo ambas as instalações com recursos robustos e rentáveis de geração de energia fora da rede, juntamente com uma alta eficiência elétrica de até 44,2%.

Aplicações paralelas de potência e grade de pico

Adequado para aplicações de energia de pico, os geradores a gás podem ser usados como sistemas de alimentação elétrica de emergência, apoiando a grade em tempos de alta demanda, bem como compensando as flutuações de fontes de energia renováveis, como energia eólica e solar. Trabalhando com a TMS Grid Ltd., uma empresa de engenharia e consultoria com sede no Reino Unido, 10 HSK78G unidades fornecerão um total de 20MW de energia de reserva ininterrupta. Além da alta eficiência do produto, a certificação de conformidade do código de rede do gerador (GCC) possibilitou a TMS Grid Ltd. demonstrar conformidade com os requisitos do G99 U.K.. Além disso, as unidades HSK78G atendem aos mais recentes limites de emissões estabelecidos pela nova diretiva de fábrica média de combustão (MCPD), eliminando a necessidade de sistemas de pós-tratamento de escape, o que, por sua vez, oferece um custo total de propriedade mais baixo.

Mais 11 unidades foram instaladas recentemente em uma central elétrica híbrida com sede na Austrália Ocidental, oferecendo um total de capacidade instalada de 22MW. Com uma mistura de tecnologia solar, eólica e de bateria, os modelos de geradores HSK78G serão usados para estabilizar a fonte de alimentação elétrica, proporcionando menos perturbações de tensão e frequência e tempos de recuperação mais rápidos.

Em Mianmar, a Cummins fornecerá oito unidades HSK78G para a Petro & trans, uma empresa petroquímica que opera como varejista e atacadista com uma grande pegada de distribuição, que será instalada em duas de suas usinas de energia, oferecendo um total de 16 MW de potência. A energia gerada será usada para alimentar a energia elétrica para a rede nacional, proporcionando benefícios financeiros significativos para a empresa.

Acesse a página da Web da Cummins HSK78G gerador de gás série para obter mais informações.

Contato da mídia
Angela Papageorgiou
Especialista em comunicação de marketing
+441843252099
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.