Perguntas frequentes sobre motores a diesel

O tópico dos motores a diesel avançados pode rapidamente se tornar esmagadoramente técnico e transformar uma simples pergunta em uma análise de mergulho profundo. Nossa equipe da Cummins quer tornar este e os tópicos circundantes o mais digestível possível, e é por isso que reunimos esta página de perguntas comuns que temos em funcionamento em motores a diesel avançados em torno.
O que é a vida útil do motor a diesel?
Os motores a diesel são máquinas robustas que têm maior expectativa de vida do que você pode esperar. A vida útil de um motor a diesel médio é de 400, 000 milhas a 1, 000, 000 milhas, enquanto a vida útil média de um motor a gás é de cerca de 200, 000 milhas. Por que isso? Os motores a diesel são projetados diferentemente dos motores a gasolina, o que significa que eles têm mais espaço dentro do motor para que mais óleo se mova livremente. Isso permite que os componentes do motor sejam executados por mais tempo em níveis ideais. Outros fatores-chave na durabilidade dos motores a diesel são seu projeto geral e seus usos de aplicações em comparação com outros motores.
Como diagnosticar os problemas do motor diesel?
Problemas de motor a diesel podem impactar significativamente a longevidade. Existem complicações comuns do motor a diesel que você pode executar durante a operação regular. O método mais preciso para diagnosticar problemas do motor é entrar em contato com o fabricante do motor para obter informações sobre as soluções. Além disso, aqui estão alguns problemas comuns do motor a diesel.
- Black Smoke: Uma característica comum dos antigos motores de locomotivas, a fumaça preta é um claro sinal de um problema sério com o seu motor a diesel. Existem várias causas para a fumaça preta, como uma bomba injetora defeituosa, uma válvula EGR ruim ou algo tão simples quanto temperaturas de operação baixas. A limpeza do sistema de ar é um excelente primeiro passo para combatê-lo, mas em última instância, você deve consultar um especialista.
- Hard starts: Condições mais frias podem geralmente levar a partidas difíceis para motores a diesel. O clima é apenas um catalisador que leva à questão do arranque rígido do motor. Um arranque duro ou não pode ser causado por velas com brilho defeituoso, bateria defeituosa ou um problema com o sistema de combustível, para citar alguns.
- combustível contaminado: Devido à sua maior viscosidade, o combustível diesel tem maior chance de se tornar contaminado. Água, fuligem e outros detritos são contaminantes comuns de combustível. Reabastecer é uma solução simples, mas se você não conseguir pegar esse problema cedo o suficiente, você precisará levar o motor a um profissional para ser consertado.
Esses problemas e soluções de motor diesel são difíceis de gerenciar por conta própria. Sempre que você puder identificar um problema sério com o motor, é aconselhável levá-lo a um especialista ou contatar o fabricante. Os motores podem ser corrigidos, mas apenas corretamente por profissionais. Para profissionais confiáveis do setor, considere levar todos os seus problemas de motor diesel para Cummins . Nossos motores e serviço são os melhores da categoria.
Com que frequência um motor a diesel deve ser atendido?
Dependendo do desempenho do motor, a frequência com que ele precisa ser atendido variará. Uma prática segura seria ter um motor a diesel prestado manutenção a cada seis meses. No mínimo, deve ser olhado uma vez por ano para garantir que tudo esteja em ordem. Não se trata de uma regra concreta, pois o tipo de motor a diesel e para o que é usado terá um impacto significativo na frequência com que ele precisará ser atendido. O manual de serviço da Cummins é um ótimo recurso que fornece cronogramas de manutenção com base no tipo de produto.
Um outro aspecto fundamental para a manutenção de um motor a diesel é a variação. Por exemplo, um caminhão de longa distância que funciona por várias centenas de milhas por dia teria uma necessidade de serviço/manutenção diferente do que o carro pessoal com motor a diesel que só precisaria ser atendido uma vez a cada seis meses.
Outro exemplo dessa variação seria para caminhões de mineração. Eles transportam cargas amazônicas, quase o dia inteiro, por semanas e meses em ambientes muito sujos, de modo que suas necessidades de manutenção/serviço seriam novamente muito diferentes das de um caminhão de longa distância ou de um carro comercial diário.
Quem fabrica os motores a diesel mais no mundo?
Podemos lhe dar uma dica, você está lendo um de seus Blogs agora mesmo. Nossa talentosa equipe da Cummins é uma das líderes em fabricação de motores a diesel no mundo. Em 2018, a Cummins forneceu os motores a diesel mais da classe 8 . Existiam 309, 701 motores a diesel usados nos caminhões da classe 8 naquele ano, e a Cummins era responsável por 38,3% delas.
Quais são os tipos de motores a diesel?
Os tipos de motor diesel são mais comumente designados por tamanho. Existem três tipos: motores a diesel pequenos, médios e grandes.
- pequeno: Os motores a diesel pequenos são classificados como outputting no máximo, 288 HP. Estes também são motores de injeção direta, em linha, de quatro ou seis cilindros. Devido ao seu tamanho e potência relativos, eles são mais comumente encontrados em caminhões ou automóveis menores. Dos três tipos, este é o motor a diesel mais comum produzido.
- médio: Os motores a diesel médios são um passo a mais do que os pequenos. Eles podem produzir até 1, 000 HP. Alguns motores V-8 e V-12 pertencem a esse grupo. Este tipo de motor é comumente usado em caminhões de serviço pesado.
- grande: Neste nível, estamos discutindo o poder sério. Os motores a diesel de grande porte são usados para trens, navios e outros veículos grandes ou equipamentos de grande porte. Eles operam com um excesso de 1, 000 HP.
Os motores a diesel modernos são limpos?
Embora os motores a diesel sejam conhecidos por poluir emitindo fumaça e fuligem durante o uso, eles são mais limpos do que você imagina. Um subproduto positivo da regulamentos da Agência de proteção ambiental (EPA) é que os motores a diesel estão mais limpos do que nunca. Devido aos motores mais saudáveis e mais eficientes que estão sendo fabricados, eles podem durar 30 anos ou mais. Embora nenhum motor de combustão interna (ICE) esteja operando 100% limpo, o conceito de Clean diesel tem sido em obras em empresas como a Cummins há algum tempo. biodiesel é apenas uma maneira em que nos esforçamos para criar alternativas mais limpas. A Cummins, em comum com todos os outros fabricantes de motores, apenas certifica os motores para atender aos combustíveis registrados da EPA (ou de outra agência reguladora local) prescrito.
Quais são as desvantagens dos motores a diesel?
Antes de detalhar algumas das desvantagens do uso de motores a diesel, sentimos que é importante esclarecer alguns dos benefícios em primeiro lugar. As duas vantagens mais gritantes que eles fornecem são os motores a diesel que são mais duráveis e confiáveis que os motores a gasolina. Eles não exigem velas de ignição para inflamar o combustível. Os motores a diesel também têm melhor economia de combustível do que os motores a gasolina. Com isso dito, os motores a diesel são usados em veículos, máquinas e outros projetos nos quais os motores a gasolina simplesmente não seriam capazes de executar as tarefas.
Uma grande desvantagem gritante do uso de motores a diesel que a maioria das pessoas associam a eles é o seu impacto ambiental. O da EPA comenta que "as emissões dos motores a diesel contribuem para a produção de ozônio no nível do solo que danifica culturas, árvores e outra vegetação. Também é produzida a chuva ácida, que afeta o solo, lagos e córregos e entra na cadeia alimentar humana por meio de água, produtos, carnes e peixes. " É por isso que a Cummins está constantemente trabalhando com novas iniciativas para criar um futuro mais limpo para os motores a diesel.
Embora os motores a diesel sejam a opção preferida em circunstâncias específicas, ainda há algumas desvantagens em usá-los. Para um, os motores a diesel, em média, custam mais para abastecer do que os motores a gasolina. Acima, mencionamos como esses motores podem durar mais de 30 anos. Isso significa que esses motores estarão trabalhando mais e mais difícil do que seus homólogos, o que resultará em serviços dispendiosos para mantê-los em boas condições de trabalho.
As vantagens e desvantagens da gasolina e do diesel serão mais ou menos repotenciados às necessidades do uso prático individual ou da organização. Para operações em grande escala, é necessário ter grandes motores a diesel à sua disposição na maioria dos casos. Em ambos os casos, trabalhar com um fabricante como Cummins garantirá que você receba o melhor motor para suas necessidades.
Os motores a diesel funcionam com diesel renovável?
Uma maneira mais fácil de responder a essa pergunta seria enquadrá-la como "motores a diesel podem funcionar com diesel renovável?" Nesse caso, sim. diesel renovável é adequado para uso em motores a diesel. Anunciamos compatibilidade com combustíveis diesel renováveis selecionados para nossos motores B 6.7 e L9. Este tipo de combustível é um excelente movimento na direção certa para combater as desvantagens associadas ao uso do diesel.
Cummins: trazendo o diesel para novas fronteiras
Estamos sempre procurando maneiras de obter o máximo de produtos. Sabemos que existem muitas opções para motores a diesel, mas nenhum outro fabricante é mais confiável do que nossa equipe na Cummins.
entre em contato conosco hoje para descobrir tudo o que podemos fornecer a você.