Mais de 140 toneladas de resíduos salvos dos aterros sanitários

O E-waste é o fluxo de resíduos domésticos de crescimento mais rápido do mundo, de acordo com as Nações Unidas; no entanto, menos de 18% dos componentes eletrônicos são coletados e reciclados. Os dias de reciclagem da Comunidade estão ajudando a mudar isso, limitando o que acaba em aterros sanitários, incineradores e outros meios de eliminação de resíduos. Uma vez por ano, no entanto, a Cummins Inc. fornece o local, a mão-de-obra e o financiamento para supervisionar a eliminação adequada e segura de itens difíceis de reciclar, como tintas e produtos eletrônicos, através de reciclagem da Comunidade da Cummins.
A Columbus Engine Plant (CEP) é uma das várias fábricas da Cummins a realizar este evento durante o mês ambiental. A combinação de envolvimento da Comunidade e práticas ambientais responsáveis suporta a certificação interna da CEP da Cummins de eliminação zero (aterro zero) para o site, que foi adquirido em junho de 2018.
Descarte zero e status de aterro sanitário
Um dos requisitos da Cummins para a obtenção do status de zero em aterros é que um site tem que reciclar com sucesso 100% de seus resíduos e pode comprovar quatro trimestres consecutivos de zero de desperdício. Manutenção de materiais fora do aterro sanitário e conservação de res naturais
o urces sempre que possível tem sido importante para a CEP, pois está de acordo com o compromisso geral da Cummins com a administração ambiental. Também faz parte da PLANET2050, uma estratégia da Cummins para reduzir emissões, água e resíduos e reutilizar ou reciclar com responsabilidade.
As metas da fábrica de zero estado de aterro também se estendem para as comunidades vizinhas, que têm participado consistentemente na eliminação adequada de seus resíduos durante o dia da reciclagem da Comunidade da Cummins. Como prova, a popularidade do dia de reciclagem da Cummins cresceu de 150 carros alinhados até a queda de itens no início em 2010, para mais de 1, 500 carros participantes no ano passado.
Por meio deste evento realizado em Columbus, IND. (EUA) e outro na fábrica de motores de Jamestown (JEP) em Jamestown, Nova York (EUA), CEP e JEP supervisionaram a destinação responsável de mais de 370 toneladas de resíduos domésticos durante um período de cinco anos. Isso é desperdício equivalente a 92 elefantes-imagine mais de 7 piscinas de tamanho olímpico cheias de lixo.
Com a ajuda de parceiros – centenas de funcionários voluntários, fornecedores, organizações e residentes locais da Cummins – essas usinas combinaram um impacto positivo nas comunidades que atendem, alinhando com os alvos da missão e PLANET2050 da Cummins Core. E eles o fizeram ao desviar baterias, pneus, tintas, eletrônicos e muito mais da resolução em aterros sanitários, salvando inúmeras pessoas e vida selvagem de sérios riscos à saúde que podem resultar de substâncias químicas tóxicas e corrosivas e substâncias como o mercúrio, chumbo e cádmio lixiviação no solo e água no subsolo.
"Um dos itens que me deram atenção e a atenção de muitos de nossos voluntários foi o número de TVs antigas que vimos com os tubos de raios catódicos", disse David Wehrkamp, ex-líder de saúde, segurança e meio ambiente da CEP. "Havia alguns dos grandes e pesados com painéis de madeira. Eu não achava que as pessoas ainda tinham, mas sim. "
TVs mais antigas com tubos de raios catódicos normalmente mantêm chumbo, fósforo à base de cádmio e outros produtos químicos tóxicos que os tornam potencialmente perigosos e difíceis de reciclar. Muitos lugares nos Estados Unidos cobram alguns por manuseá-los, o que ressalta a importância de eventos como este que os levam sem nenhum custo.
Assim, quantas toneladas de resíduos serão os dias de reciclagem da Cummins desviam de aterros sanitários este ano? Fique atento para descobrir.
saiba mais sobre as estratégias do planeta 2050 e do Destination zero da Cummins.