Benefícios de sustentabilidade ambiental dos motores a propano

O gás de petróleo liquefeito, ou GPL, é um combustível constituído por uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente propano e butano. Tem sido usado há décadas em uma variedade de aplicações, inclusive como combustível de cozimento e aquecimento, como fluido refrigerante em sistemas de ar condicionado e como um propulsor em sprays de aerossol. Quando é usado como combustível para veículos a motor, às vezes é conhecido como Autogas ou, simplesmente, como propano.
Geralmente é obtido ao refinar o óleo cru ou o gás natural úmido. O gás natural úmido é o gás natural que contém uma proporção excessiva de propano, butano e outras moléculas de hidrocarbonetos não-metano.
O propano é usado em uma variedade de aplicações de transporte, incluindo veículos leves, médios e pesados. Sua disponibilidade e uso variam conforme o país. Alguns países promoveram o uso de propano como combustível de motor como parte de sua política de energia. Na Turquia, por exemplo, quase 40% de todos os veículos de passageiros funcionam com propano, de acordo com a Associação Mundial de GLP. Globalmente, é o terceiro combustível mais usado, depois da gasolina e do diesel. Você pode saber mais sobre como o GLP se compara ao gás natural e a outros combustíveis .
Os motores a propano concedem um conjunto de benefícios ambientais aos usuários. Aqui estão os principais:
Motores a gás propano reduzem emissões de gases de efeito estufa
Os veículos propano podem ter significativamente mais baixas emissões de emissões do que a gasolina, gás natural fóssil e veículos a diesel. As emissões de poço para rodas são responsáveis pelas emissões que ocorrem como resultado da produção, transporte e distribuição de combustíveis. Ao comparar as emissões de gás de efeito estufa (GEE) resultantes do uso de diferentes combustíveis, as emissões de well-to-Wheels são uma métrica mais significativa do que as emissões de motores de escape.
Ao contrário do metano, o principal constituinte do gás natural, propano não é um GHG. Vazamentos e outros lançamentos irregulares durante o transporte e o armazenamento são incluídos em qualquer contabilidade de poço para rodas, mas não dão contribuição para o aquecimento global.
Um estudo do Instituto de tecnologia do gás constatou que os ônibus escolares em funcionamento com propano podem gerar emissões de GEE de 21% mais baixas em comparação com os ônibus em operação com gasolina. Eles também podem ser 7% mais baixos que o diesel e 12% mais baixo que o gás natural comprimido.
O biopropano tem um papel na descarbonização
As matérias-primas renováveis, como resíduos agrícolas, óleo de cozinha gasto e gorduras animais, também podem ser usadas para fabricar propano. O biopropano é frequentemente coproduzido juntamente com o biodiesel por meio de processos químicos complexos. Quimicamente, o biopropano é quase idêntico ao propano obtido a partir de recursos fósseis, de modo que ambos os combustíveis são intercambiáveis em muitas aplicações.
O uso de biopropano pode efetivamente minimizar as emissões de carbono de um veículo, como gás natural renovável ou biodiesel. Em comparação com outros biocombustíveis, no entanto, o biopropano atualmente continua sendo um combustível de uso de nicho que é produzido em quantidades relativamente pequenas e tem disponibilidade limitada. À medida que o suprimento de biodiesel e combustível bio Jet cresce, assim como o fornecimento de propano renovável.
Motores a gás propano reduzem emissões de poluentes atmosféricos
Os modernos motores a propano produzem quantidades extremamente pequenas de NOx. Sob certas condições de direção, como a baixa velocidade da cidade, os motores a propano gerarão menos que 4% do NOx que um motor a diesel comparável produziria.
Os motores a propano também produzem quase nenhuma fuligem-apenas 2% de um motor a diesel-e muito pouco monóxido de carbono. Tudo isso faz com que os veículos de propano sejam intrinsecamente limpos. Eles são uma opção atraente para as empresas que são obrigadas a cumprir padrões rígidos de emissões, como o da Califórnia. Os motores a propano também serão uma ótima opção para aqueles que desejam fazer um impacto positivo na qualidade do ar nas comunidades em que residem.
Propano não é tóxico para o meio ambiente
Ao contrário de outros combustíveis petrolíferos, o propano é não tóxico e não apresenta risco de contaminação do solo ou da água. Se o propano for derramado ou vazado ao ar livre, ele vaporizará rapidamente e se dissipará sem danos na atmosfera. Isso torna a instalação de estações de abastecimento de propano fácil e econômica. Não há permissão exigida pela Agência de proteção ambiental. Não afeta a camada de ozônio e, como afirmado, tem um potencial de aquecimento global muito baixo.
O propano pode não ser um poluente ambiental, mas é uma substância perigosa. É extremamente inflamável e, sendo mais pesado que o ar, os vapores de propano podem se acumular em áreas de baixa altitude. É por isso que muitas vezes os veículos de propano não podem usar parques de estacionamento subterrâneos.
Em resumo, propano é uma ótima opção para veículos limpos e ecológicos. Os veículos de propano têm emissões extremamente baixas de poluentes do ar e emissões de GEE substancialmente mais baixas do que outros veículos em funcionamento em outros combustíveis fósseis. O propano também não é tóxico, não é um perigo para a vida vegetal ou animal e não contaminará o ambiente. Também fornece a potência e a faixa exigidas para muitas aplicações de veículos comerciais.
Nunca perca o mais recente e fique à frente. Inscreva-se abaixo para receber o que há de mais recente em tecnologias, produtos, notícias do setor e muito mais.