Quando uma tempestade de inverno Freak atingiu o Texas em 2021 de fevereiro, a rede elétrica do estado não conseguiu lidar com isso. Quase 5 milhões pessoas de repente se viram sem eletricidade em temperaturas congelantes, provocando uma crise humanitária.
A pior queda de energia da história do Texas foi uma chamada de alerta. Interrupções de energia no inverno podem ser sérias, mesmo se você vive em um clima tipicamente quente.
Aqui estão algumas dicas de tempo no caso de sua família nunca se encontra sem energia elétrica no meio do inverno:
- adicione a isolação a seu do sótão-além do que ajudando a manter o frio para fora e o calor dentro, a quantidade apropriada de isolação pode ajudar a impedir que as represas de gelo formem nas bordas de seu telhado, que podem conduzir aos danos da água dentro de seu repouso.
- estocada em alimentos não perecíveis e água -guarde comida suficiente que não precise ser cozida e água para todos na família certifique-se de ter um abridor de latas manual também.
- não use um fogão a gás ou forno para calor -durante uma queda de energia sua casa tem menos fluxo de ar. Isso aumenta o risco de intoxicação por monóxido de carbono se você operar o fogão ou o forno continuamente. Os fogões a gás são projetados para uso intermitente e de curto prazo e não têm todos os recursos de segurança de um forno a gás.
- use uma lareira a lenha, se você tiver um -apenas certifique-se de ter lenha suficiente e temperada na mão e sua chaminé regularmente limpa e inspecionada.
- Baixe nosso Power Outage Ultimate Checklist -fornece informações detalhadas sobre o que fazer antes, durante e depois de uma interrupção. Ele ainda mostra o que fazer para crianças, animais de estimação e membros da família com necessidades médicas. Você pode baixá-lo aqui .
- vestido em camadas -use uma camada básica de polipropileno, em seguida, adicione uma camisa morna e uma camisola ou cardigã. Use calças sintéticas ou de lã isoladas em vez de jeans ou cáqui. O tecido de algodão não é um bom isolante. Certifique-se de ter luvas quentes, meias de lã e um boné de malha também.
- compre lanternas e baterias extras -certifique-se de ter o suficiente para todos os membros da família. Se a temperatura ficar muito fria no interior, as baterias alcalinas não funcionam muito bem. Ou mantê-los perto de seu corpo (para mantê-los aquecidos) até que você precise usá-los ou investir em algumas baterias de íon-lítio, que funcionam melhor no frio.
- Mantenha os telefones celulares carregados e tanques de gás completos -seus telefones e seus veículos são a sua Lifelines para o mundo exterior. Se você tiver um EV, verifique se ele está totalmente carregado.
- proteja seus tubos -à medida que a água congela, ela se expande. Isso pode estourar os canos em sua casa. Adicione isolamento aos tubos expostos. Durante uma queda de energia, você também pode abrir cada torneira para permitir um gotejamento lento. Esse fluxo de água ajudará a manter a água congelando nos canos.
- Winterproof Your Home -selar as portas e janelas para reduzir os rascunhos para que você mantenha o máximo de calor dentro do possível.
- Invista em um gerador de reserva para casa inteira -para obter a tranquilidade final, considere um dos Cummins QuietConnect™ geradores domésticos de reserva . No caso de uma queda de energia, seu gerador desligará automaticamente e manterá sua casa com motor.
- Instale detectores de monóxido de carbono com reserva de bateria s-Coloque-os em locais centrais em todos os andares, assim, se qualquer monóxido de carbono entrar em casa, você será imediatamente alertado.
Quedas de energia são sempre inconvenientes. Mas as quedas de energia no inverno podem ser assustadoras. Para ver as diferentes maneiras que a Cummins pode ajudar a manter sua família aquecida e aconchegante durante uma queda de energia no inverno, visite-nos no cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable ou encontre um revendedor local na cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer .