combustíveis alternativos estão em ascensão e propensos a deslocar combustíveis fósseis, como o diesel e a gasolina, em muitas aplicações industriais. Aqui estão alguns exemplos da vida real de usos bem-sucedidos dos combustíveis alternativos .
Data centers de descarbonização de diesel renovável
óleo vegetal Hidrotratado (HVO) , também conhecido como diesel renovável, é um combustível versátil e com baixo teor de carbono que muitas vezes pode ser usado como um substituto para o diesel sem modificações. Toda a linha de grupos geradores a diesel da Cummins é aprovada para uso com HVO, em aplicações de energia para emergências. Em 2021, a Cummins Inc. fez parceria com a Microsoft Corp. em seus locais de data center Des Moines, Iowa (EUA) e Phoenix, Arizona (EUA) para poder QSK95 grupos geradores no combustível HVO. Essa solução apoiou a meta da Microsoft de interromper o uso do diesel em seus datacenters em 2030.
Biodiesel usado como combustível alternativo em veículos
A maioria dos motores a diesel da Cummins podem funcionar com outro combustível alternativo com base em biodiesel, como o B20. O grau de combustível B20 é produzido misturando um teor de biodiesel de 20% com o diesel regular. O B20 é uma mistura comum com um bom equilíbrio de custos, desempenho em clima frio e efeito de descarbonização, mantendo a compatibilidade com os motores existentes. Os veículos que operam no B20 não têm perda de desempenho, torque ou economia de combustível em comparação com quando operam com diesel não misturado.
Gás natural ajuda Universidade a cumprir metas de descarbonização
A Cummins é um fornecedor líder de motores a gás natural para caminhões, ônibus e outros veículos pesados. A Cummins forneceu motores a gás natural para emissões quase zero para uma frota de 80 caminhões pertencentes e operados pela Matheson Inc., uma empresa de serviços postais dos EUA. Os motores a gás natural ajudaram o serviço postal a cumprir seus objetivos de descarbonização mandatados pelo Congresso, ao mesmo tempo em que economizam seu proprietário, Matheson, tempo e dinheiro.
Os motores a gás natural estacionário da Cummins também podem economizar dinheiro para clientes comerciais, industriais e institucionais. A Clark University, em Worcester, Massachusetts (EUA), por exemplo, atualizou seu sistema de aquecimento e resfriamento com um sistema de cogeração construído em torno de QSV91G geradores a gás natural fornecidos pela Cummins . O gerador fornece energia e calor para todo o campus através de túneis a vapor existentes. O sistema também permite que a Universidade exporte eletricidade em excesso para a rede elétrica, economizando o dinheiro da Universidade e aumentando a eficiência.
Uso de gás natural renovável em veículos mitiga emissões de metano
Quando se trata de mudar para gás natural renovável, as empresas dos EUA da Califórnia são early adopters. De acordo com o Air Resources Board (CARB) da Califórnia, o uso de gás natural renovável aumentou em 170% no espaço de cinco anos e a grande maioria dos veículos compatíveis com gás natural em estradas da Califórnia usa gás natural renovável. Os principais casos de uso de gás natural renovável incluem caminhões de lixo, veículos de entrega e ônibus de transporte urbano. A adoção de gás natural renovável é uma estratégia climática crítica. Ele mitiga as emissões de metano dos fluxos de resíduos orgânicos, corta CO2 emissões e apoia as economias locais de comunidades agrícolas.
Misturas de gás natural e hidrogênio pilotadas em redes de gás
A mistura de hidrogênio em redes a gás natural já está em andamento na Europa. Utilitários como National Grid (Reino Unido) e a rede de gás escocesa estão realizando programas piloto nos quais até 20% por volume de hidrogênio é injetado em sistemas de gás natural existentes. Do outro lado do Atlântico, empresas de gás como a Southern California Gas Company estão preparando programas similares. A mistura de hidrogênio é outra maneira de reduzir as emissões CO2 dos usuários de gás natural em todos os sentidos. A prática também permite o transporte e a distribuição de hidrogênio na ausência de redes dedicadas a hidrogênio, o que pode levar décadas de desenvolvimento antes que eles atinjam a densidade de redes de gás natural.
Soluções de hidrogênio verde descarbonizando o setor de transporte
A Cummins está liderando o desenvolvimento de soluções de mobilidade de hidrogênio para veículos pesados, inclusive powertrains com base em células de combustível ou motores de combustão interna. A Cummins está empenhada em um esforço de longo prazo para validar seu motor a hidrogênio de 15 litros com empresas Werner. O motor foi introduzido recentemente na ACT EXPO em Long Beach, Califórnia (EUA), e deverá entrar em plena produção em 2027; As soluções de hidrogênio da Cummins ajudarão a descarbonizar o setor de transporte comercial.
Também é importante considerar as vantagens e desvantagens dos combustíveis alternativos e seu estado de adoção , ao fazer uma seleção.