Status de adoção entre os combustíveis alternativos

Nos últimos cem anos, o mundo tem petróleo. Combustíveis de petróleo como gasolina, diesel, óleo combustível e querosene têm motores automóveis, caminhões, navios e aviões com pouca concorrência de combustíveis alternativos . Isso está mudando rapidamente, graças a uma série de novos combustíveis. Aqui estão os principais e seus respectivos Estados de adoção.
Demanda de diesel renovável está aumentando
óleo vegetal Hidrotratado (HVO) , também conhecido como diesel renovável, é um substituto para o diesel. Seu uso é limitado apenas por sua disponibilidade, que atualmente é bastante limitada. De acordo com o departamento de energia dos EUA, havia cinco fábricas que produziam diesel renovável em 2020, com capacidade combinada de 550 milhões galões por ano. Embora possa parecer muito, é apenas uma gota em comparação com o uso geral de diesel-cerca de 122 milhões galões por dia nos Estados Unidos sozinho.
Com mais capacidade de produção em linha que poderia adicionar 8.000.000.000 galões por dia em capacidade-e demanda sustentada-o uso de diesel renovável é obrigado a aumentar drasticamente nos próximos cinco a dez anos, tanto para aplicações rodoviárias e aplicações industriais.
Biodiesel – seu uso de impacto de disponibilidade será?
O uso de misturas de biodiesel não é incomum, embora o uso também seja limitado pela disponibilidade. Em 2020, cerca de 2.000.000.000 galões de biodiesel foram produzidos nos Estados Unidos. Em muitos aspectos, o diesel renovável é superior ao biodiesel. O diesel renovável é normalmente visto como um substituto substituto para o diesel regular, enquanto a operação com misturas de biodiesel que excedem o B20 cria desafios relacionados ao armazenamento de combustível, ao Gelling do combustível em temperaturas moderadamente baixas e à durabilidade do sistema de injeção. Espera-se, portanto, suplantar o biodiesel em todas as aplicações, mas nicho durante a próxima década.
O gás natural está suplantando combustíveis líquidos em muitas aplicações industriais
O gás natural é atualmente o combustível alternativo número um para aplicações motoras. Caminhões de lixo e ônibus de transporte urbano que funcionam com gás natural são especialmente comuns. O gás natural também continua a suplantar os combustíveis líquidos em uma variedade de aplicações industriais, como picos de geração de energia, produção de petróleo e gás, mineração e outras aplicações. O consumo de gás natural em todo o mundo tem crescido de forma constante a uma taxa de cerca de 2% ao ano nos últimos 20 anos. Para o período entre 2021 e 2025, a Agência Internacional de energia espera uma ligeira desaceleração no crescimento da demanda. A maior parte da nova demanda será proveniente da região Ásia-Pacífico. Além de 2025, as previsões podem diferir amplamente, dependendo dos cenários macro da adoção de energia renovável.
Gás natural renovável, uma alternativa hipocarbónica ao gás natural
Gás natural renovável (RNG), é produzido a partir de resíduos orgânicos, como esterco animal. É quase indistinguível do gás natural obtido a partir de recursos fósseis. O RNG é usado como uma alternativa de baixo carbono ao gás natural, ou simplesmente onde a disponibilidade de gás natural é limitada. Embora exista uma grande demanda por RNG, sua disponibilidade é impulsionada por aplicações e regiões geográficas. Por exemplo, 60% de todo o combustível de gás natural em estrada usado nos EUA já está RNG.
Mistura de gás natural e hidrogênio verde é popular entre os consumidores
A mistura de hidrogênio Obtida de energias renováveis em redes de gás natural existentes é uma idéia atraente. Para os produtores de hidrogênio, ele resolve o problema do transporte do hidrogênio para os clientes. Para os consumidores, isso resulta em emissões CO2 reduzidas sem ou pouco esforço. A Europa lidera a esse respeito, com vários projectos-piloto em andamento. A mistura fora da rede também é ativamente perseguida por concessionárias de energia e está definida para ganhar força. A mistura fora da rede é uma opção para usinas de energia quando seu serviço de gás natural não mistura hidrogênio ainda. As usinas de energia misturam hidrogênio com o gás natural que recebem em suas instalações. O hidrogênio pode ser produzido localmente ou recebido de outros meios. Em Utah (EUA), por exemplo, a usina de energia Intermountain está atualmente sendo repotenciada com turbinas de combustão projetadas para funcionar com uma mistura de 20% de hidrogênio e gás natural inicialmente, com a intenção de progredir para 100% de queima de hidrogênio nos próximos 10 anos.
Uso de hidrogênio verde esperado para crescer
O uso de hidrogênio verde em veículos motorizados é raro, mas espera-se que se torne cada vez mais comum em aplicações de serviço médio e pesado . A Cummins Inc. está desenvolvendo tanto células de combustível quanto motores de combustão interna a hidrogênio para uso em caminhões, ônibus e outros veículos.
Há também um grande interesse em usar o hidrogênio verde nas indústrias de processamento químico e para a produção de amônia (principalmente para a produção de fertilizantes).
Metanol e amoníaco-mais fácil de armazenar, transportar e manusear
Metanol e amônia são transportadores de energia que podem ser produzidos a partir de hidrogênio verde. Uma vez que eles estão em forma líquida à temperatura ambiente, eles são mais fáceis de armazenar, transportar e manusear do que o hidrogênio. Hoje, o metanol e a amônia são produzidos principalmente a partir de gás natural. O metanol e a amônia também podem ser produzidos a partir de recursos renováveis, como biomassa ou hidrogênio renovável. O metanol e a amônia são produtos químicos comuns usados em uma grande variedade de processos industriais. Esses processos podem ser efetivamente descarbonizados ao mudar para metanol verde ou amônia. Eles também mostram potencial como os combustíveis de motor, particularmente na propulsão marítima, ou no caso da amônia, como combustível substituto para o carvão em usinas de energia existentes. Esses usos estão atualmente limitados a programas de demonstração, mas os especialistas citados pelo Lloyd ' s Register esperam que, em 2030, a amônia possa ser responsável por 7% de todo o combustível usado para o transporte marítimo em todo o mundo. Há também vários navios movidos a metanol na água hoje, incluindo balsas, embarcações de apoio offshore e tanqueiros químicos. O metanol está disponível globalmente e mostra boa compatibilidade com as tecnologias de motor existentes. Uma das principais vantagens do metanol é que ela se mistura facilmente com água e é apenas moderadamente perigosa para o ambiente marítimo – ao contrário dos combustíveis de petróleo e da amônia.
Assim como o estado de adoção de combustíveis alternativos, é importante considerar sua capacidade de redução de emissões e outras vantagens e desvantagens que podem ser enfrentadas ao mudar para esses combustíveis .