Como o gás natural renovável descarboniza motores de gás natural

O que é o gás natural renovável?
O gás natural renovável, ou RNG, às vezes é conhecido como biometano ou biogás atualizado. A digestão anaeróbia, um processo no qual as bactérias quebram a matéria orgânica, produz biogás. O biogás pode gerar calor e eletricidade com apenas uma limpeza menor. O refino adicional remove contaminantes como CO2 e nitrogênio. Nesse ponto, o biogás torna-se gás natural renovável-metano quase puro. Para muitas aplicações, RNG é funcionalmente idêntico ao gás natural padrão. A maioria das redes de distribuição de gás natural permite a mistura de biogás renovável, e motores a gás natural usá-lo.
Aqui estão algumas das principais fontes de matéria orgânica usadas para alimentar as bactérias produtoras de biogás:
A matéria orgânica despejada em aterros tende a fermentar espontaneamente. As emissões de biogás resultantes são responsáveis por quase um quinto das emissões de metano causadas pelo homem nos Estados Unidos de acordo com a agência de proteção ambiental. O metano produz, na verdade, 25 vezes mais emissões de gases de efeito estufa em comparação com CO2. Não só é uma grande fonte de combustível, mas a captura de metano em aterros também previne as emissões de poderosos gases de efeito estufa.
Fazendas de gado e fazendas de frango tendem a produzir grandes quantidades um estrume-um ótimo lanche para as bactérias responsáveis pela digestão anaeróbia. A produção de biogás industrial vem do estrume usando, por exemplo, grandes tanques herméticos de fermentação conhecidos como digestores.
As estações de tratamento de efluentes produzem muitas lamas. É basicamente o que resta do efluente depois que a maior parte da água limpa foi removida. O lodo de esgoto é normalmente transportado para um aterro sanitário ou, às vezes, usado como fertilizante; Mas, devido ao seu alto teor em matéria orgânica, também pode servir como matéria-prima para a produção de biogás. Muitas fábricas de efluentes fazem isso e usam o próprio biogás, por exemplo, para aquecer as lagoas de fermentação.
Quais são os benefícios do gás natural renovável nos motores a gás natural?
Quando usado em um motor, o gás natural tem características de desempenho semelhantes em comparação com o diesel , mas é mais silencioso e muito mais limpo. Seus sistemas simplificados de pós-tratamento resultam em níveis quase zero de NOx. O gás natural, no entanto, continua sendo um combustível fóssil e seu uso sempre resulta em emissões CO2. É aqui que os benefícios adicionais do RNG brilham.
O teor de carbono do RNG, em contrapartida, é não fóssil. O RNG em chamas é, portanto, neutro em carbono, uma vez que não adiciona carbono à atmosfera. Ao contabilizar o total well to Wheels emissões de carbono, o uso do RNG permanece extremamente baixo-carbono. Em alguns casos, como o uso de gás de aterro sanitário, pode até ser negativo para carbono, como mencionado anteriormente.
Seja usado para produzir calor e eletricidade ou para alimentar sua frota, o RNG ajuda a reduzir as emissões líquidas de carbono . O RNG é classificado como um biocombustível avançado sob o padrão de combustível renovável dos Estados Unidos, contribuindo para os motores a gás natural de papel desempenham em nosso futuro renovável .
Há também outros benefícios para a produção de biogás. Depois que as bactérias são feitas e a água é removida, os sólidos deixados nos digestores podem ser usados como fertilizante, mulch, ou fundamento animal. Os pesquisadores estão até avaliando o uso desses sólidos para produzir etanol – uma maneira de espremer ainda mais energia da matéria-prima original.
As áreas rurais agora podem diversificar suas economias além da agricultura sozinhas ao produzirem biogás e digimóveis. Muitos agricultores têm investido em digestores e, assim, são capazes de produzir e vender biogás e gás natural renovável. Em áreas rurais não alcançadas por redes de distribuição de gás natural, isso pode tornar o RNG disponível para transporte e outras finalidades. Na Fair Oaks farm , uma operação de laticínios em grande escala em Indiana, a RNG é produzida no local. O RNG é então usado para abastecer os caminhões usados pela fazenda para entregar o leite que produz aos seus clientes. Os caminhões de leite contam com os motores a gás natural ISL G de 9 litros da Cummins. o RNG também é usado em outras aplicações , como caminhões de trabalho, ônibus de transporte urbano e escolar e caminhões médios.
Como o RNG se compara a outros combustíveis?
Os veículos a gás natural são mais limpos, silenciosos e exigem menos manutenção do que os veículos a diesel entre outros benefícios . Os veículos RNG são de baixa emissão de carbono e até mesmo às vezes carbono-negativos. Em aplicações comerciais, o RNG pode ser o combustível alternativo mais amplamente usado. A NGVAmerica, uma associação comercial que promove o uso de gás natural em veículos, relata que o RNG representou 64% do uso de gás natural rodoviário em 2021. É seguro, efetivo e relativamente acessível, mas os gerentes de frota que desejam mudar para motores a gás natural precisam fazer considerações adicionais.
Uma consideração com RNG é se temos RNG suficiente para atender às necessidades de mobilidade comercial. Embora a RNG não possa atender a todas as necessidades de energia da humanidade, ela tem a capacidade de desempenhar um papel na descarbonização de aplicações de mobilidade comercial selecionadas. Os últimos anos têm visto um crescimento na produção de RNG, uma tendência esperada para continuar em uma das mais rápidas taxas de crescimento de combustível do setor. De acordo com a Agência Internacional de energia, a RNG fez até 1% da produção de biocombustíveis em 2020 e deverá aumentar para 20% em 2050.
Leia mais sobre como o RNG compara outros combustíveis alternativos .
Nunca perca o mais recente e fique à frente. Inscreva-se abaixo para receber o que há de mais recente em tecnologias, produtos, notícias do setor e muito mais.