Nos Estados Unidos, os veículos de serviço médio e pesado são responsáveis por cerca de um quarto de todas as emissões de gases de efeito estufa do transporte. Eles também são a causa de cerca de um terço das emissões de NOx de fontes móveis. Não é de admirar que o setor de transporte comercial esteja sendo solicitado a reduzir as emissões.
É necessário limitar as emissões de gases de efeito estufa e poluentes comuns. Os regulamentos do governo não são o único fator que impulsiona essas reduções. As crescentes demandas de clientes que preferem fazer negócios com provedores de serviços ambientalmente mais amigáveis são outras. Algumas empresas também acreditam que a redução de suas emissões é necessária para garantir a sustentabilidade a longo prazo de seus negócios.
A mudança para veículos com motores a hidrogênio pode fornecer uma gama de benefícios adicionais em inúmeras aplicações .
Motores a hidrogênio e redução de emissões de GEE
O hidrogênio é um combustível sem carbono. Veículos comerciais ou equipamentos com esses motores podem acelerar a descarbonização ao fornecer mais de 99% de redução nas emissões de carbono. Você pode saber mais sobre como os motores a hidrogênio funcionam em aplicações rodoviárias .
Se o hidrogênio verde for usado, esses veículos também terão emissões de gases de efeito estufa de baixa a zero "bem para bomba".
Em relação aos combustíveis fósseis, as emissões de poço a bomba consistem em todas as emissões de gases de efeito estufa antes de abastecer um veículo. Estas são também as emissões resultantes da extração, processamento e transporte do combustível até o momento em que é dispensado em um posto de combustível. Por extensão, as emissões de hidrogênio de poço a bomba incluem as emissões causadas pelas atividades necessárias na fabricação e entrega de combustível.
O hidrogênio cinza tem altas emissões de bombas. É fabricado a partir de metano usando um processo industrial comum. Portanto, o hidrogênio cinza não deve ser usado para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de um veículo.
O hidrogênio verde, em contrapartida, é feito usando processos que não liberam gases de efeito estufa. A eletrólise da água usando energia renovável, por exemplo, é uma forma de fabricar hidrogênio verde.
Nenhum combustível é totalmente livre de emissões de gases de efeito estufa de boa a bomba. É impossível descarbonizar totalmente todas as atividades conectadas ao fornecimento de combustível. O hidrogênio verde, no entanto, vem tão perto de ser zero-carbono quanto qualquer combustível possível.
Motores a hidrogênio e emissões de poluentes atmosféricos comuns
O produto de combustão de hidrogênio é o principal vapor de água, simplesmente porque o combustível a hidrogênio não tem outros elementos, como carbono ou enxofre. Com motores a hidrogênio especificamente, não há emissões de carbono do próprio combustível. Além disso, quando o hidrogênio verde é usado, também não há emissões de gases de efeito estufa provenientes da produção de combustível de hidrogênio.
Os motores a hidrogênio, no entanto, podem gerar pequenas quantidades de moléculas de NOx. O NOx é o produto de uma reação entre as moléculas de nitrogênio e oxigênio presentes no ar. Ocorre sob as temperaturas de combustão nos cilindros do motor. Para evitar a liberação de quantidades em excesso de NOx, os veículos com um motor a hidrogênio exigirão um sistema de pós-tratamento para eliminar o NOx de seu escape.
Fabricação e operação de motores a hidrogênio com recursos existentes
O uso de motores a hidrogênio também ajuda o meio ambiente de forma indireta. Os motores a hidrogênio são semelhantes aos motores de combustão interna regulares, que beneficia os operadores de frota . A produção de motores a hidrogênio pode ocorrer economicamente e em escala usando fábricas existentes. Quando usado em determinadas aplicações comerciais, não é necessária uma infraestrutura de abastecimento densa. Os ônibus de hidrogênio, por exemplo, podem reabastecer todas as noites usando estações de abastecimento localizadas no terminal de ônibus Central. Graças a esses atributos, os motores a hidrogênio são mais fáceis de adotar do que as células de combustível de hidrogênio para muitas aplicações.
Inevitavelmente, o uso de motores a hidrogênio em aplicações de serviço médio e pesado levará a uma maior disponibilidade de hidrogênio verde. Também impulsionará a escala na fabricação de componentes de armazenamento de hidrogênio usados em outras tecnologias de hidrogênio. Como resultado, os motores a hidrogênio estão bem posicionados para garantir a economia do hidrogênio e, indiretamente, acelerar o ritmo de descarbonização.
Se você está interessado em aprender mais, não se esqueça de conferir respostas para perguntas frequentes em torno de motores a hidrogênio.
Nunca perca o mais recente e fique à frente. Inscreva-se abaixo para receber o que há de mais recente em tecnologias, produtos, notícias do setor e muito mais.