Reduzindo as emissões da sua frota com motores a gás natural

Há muitas boas razões para mudar para veículos com motores a gás natural , como poupar dinheiro em combustível e no veículo, uma melhor capacidade de prever os custos operacionais e evitar problemas de clima frio.
Outra razão principal pela qual muitos operadores de frota investem em veículos de gás natural comprimido (GNC) é que eles podem reduzir drasticamente as emissões. De fato, o relatório do estado das frotas sustentáveis 2022 constatou que 96 por cento dos usuários de GNC pesquisados dizem que os veículos GNC são iguais ou melhores na redução de emissões que os motores a diesel e a gasolina.
Por que é importante reduzir as emissões?
Os veículos motorizados são uma ferramenta indispensável para muitas empresas. Infelizmente, eles podem causar poluição do ar e contribuir para as mudanças climáticas. As atualizações corretas podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa e poluentes comuns, que afetam a qualidade do ar localmente.
Para algumas empresas, a redução de emissões é uma questão de ser responsiva às necessidades de seus clientes. As empresas de coleta de lixo, por exemplo, podem melhorar sua reputação nas comunidades que atendem ao operar caminhões mais limpos e silenciosos. Empresas de ônibus escolares contratadas podem se diferenciar operando ônibus que não causam poluição do ar em torno das escolas no tempo de coleta.
Algumas empresas também têm metas ambientais, sociais e de governança mais amplas que incluem uma redução de emissões. Embora as atualizações de redução de emissões tenham um custo, muitas empresas públicas compartilham a visão de que o progresso do ESG aumenta o valor do acionista no longo prazo.
Em alguns casos, a redução de emissões é uma questão de conformidade com as normas ambientais. O porto de Los Angeles, por exemplo, tem rigorosos padrões de emissões que os caminhões de perfuração que atendem ao porto devem cumprir.
Por que escolher o gás natural para reduzir as emissões da frota?
Existem várias maneiras de reduzir as emissões de gases de efeito estufa de um veículo. Usar biocombustíveis, por exemplo, é uma boa maneira de tornar a operação de um veículo mais neutra em termos de carbono.
Há também outras maneiras de esfregar o escape de um veículo a partir de NOx, material particulado e outros poluentes. Os veículos a diesel equipados com um filtro de partículas e um conversor catalítico, por exemplo, podem operar com emissões mínimas. quando você muda para motores a gás natural , você pode fazer as duas coisas.
Os veículos a gás natural são uma tecnologia tentada e verdadeira que existe há décadas. Nos Estados Unidos, cerca de um terço de todos os ônibus de transporte urbano são fabricados a cada ano em gás natural. Além de ônibus de transporte urbano, há muitos outros exemplos de motores a gás natural em caminhões e ônibus.
Há muitos benefícios dos motores a gás natural no transporte . Você pode reduzir as emissões de poluentes comuns da sua frota e cortar o nível de gases de efeito estufa. O gás natural também tende a ser significativamente mais barato que os combustíveis de petróleo, de modo que há um benefício econômico imediato ao adotar motores a gás natural .
Ao longo de 2021, a GNC manteve uma clara vantagem de custos e relativa estabilidade de preços em comparação com a volatilidade do preço do diesel. O GNC viu um aumento de preço de aproximadamente 3% em média em estações de abastecimento públicas, enquanto os preços do diesel aumentaram quase 19% em todo o país e foram, em média, 25% mais altos que o preço do GNC em uma base de DGE (equivalente a diesel) . Consequentemente, o custo do combustível foi um benefício primordial dos usuários de GNC no inquérito anual sobre as frotas sustentáveis, com 79% dos entrevistados informando que os custos são mais baixos como uma vantagem.
Quais são os resultados que você deve esperar dos motores a gás natural?
Como você está atualizando uma frota de veículos mais antigos, você pode esperar reduções nas emissões de gases de efeito estufa.
Um novo ônibus de transporte urbano equipado com um motor Cummins L9N a gás natural, por exemplo, normalmente terá 11% menos emissões de gases de efeito estufa do que um ônibus diesel mais antigo. (Se o ônibus mais antigo for substituído por um novo ônibus com a versão diesel do motor L9N, as emissões seriam reduzidas em apenas 6%). A substituição de uma frota de tamanho médio composta de 100 ônibus de transporte urbano com ônibus de GNC pode, em média, eliminar cerca de 1, 300 toneladas de emissões CO2 por ano. Isso equivale a tirar 280 carros das estradas.
Se for usado gás natural renovável (RNG), a redução das emissões de gases de efeito estufa pode ser ainda maior. O gás natural renovável é fabricado principalmente usando metano que vem da decomposição de resíduos orgânicos. Isso pode incluir gás ou metano em aterros capturados de instalações de tratamento de efluentes ou resíduos agrícolas.
O uso do RNG traz a pontuação total de intensidade do carbono para baixo, porque o RNG é fabricado com metano que de outra forma teria sido desativado por gás. A captura desses gases impede que eles entrem na atmosfera e reduz a pontuação total de de roda de poço para roda significativamente. Pode até soltar a intensidade de carbono para abaixo de zero dependendo da matéria-prima RNG. O gás natural renovável é funcionalmente idêntico ao gás natural obtido a partir de recursos fósseis. A mistura de gás natural fóssil e até pequenas quantidades de RNG pode resultar em benefícios ambientais imediatos. E a cada ano a RNG se torna uma porcentagem maior de todos os GNC que estão sendo usados na América do Norte, contribuindo para o papel do para o gás natural para jogar em nosso futuro renovável .
Não importa por que você está considerando a integração de veículos a gás natural em sua frota. A Cummins tem uma gama de opções de motores GNC para obter os trabalhos mais difíceis feitos.
Nunca perca o mais recente e fique à frente. Inscreva-se abaixo para receber o que há de mais recente em tecnologias, produtos, notícias do setor e muito mais.