Exemplos de motores a gás natural em ônibus e caminhões

Em comparação com os motores a diesel tradicionais, os motores a gás natural têm várias vantagens. Alguns dos benefícios dos motores A gás natural são que eles causam menos poluição do ar, são mais silenciosos e movidos a combustível que é mais barato e menos volátil do que o diesel. Por outro lado, a operação de veículos a gás natural requer uma estratégia de combustível deliberada, pois há poucas estações de abastecimento de gás natural comprimido (GNC) no estado selvagem.
Por causa desses atributos, você pode encontrar mais freqüentemente exemplos de motores a gás natural entre aplicações pesadas e médias. Aqui estão algumas aplicações líderes em motores a gás natural.
Caminhonetes vocacionais com motores a gás natural
Os motores a gás natural são uma ótima opção para as empresas que operam caminhões vocacionais. Exemplos de casos de uso de gás natural bem-sucedidos incluem caminhões de lixo, caminhões basculantes e tratores de terminais (Spotters Yard). Os motores a gás natural podem fornecer potências nominais de torque e potência semelhantes aos motores a diesel. Mesmo veículos muito pesados, como misturadores de concreto carregados e caminhões de transporte, podem confiar em um motor a gás natural sem problemas.
O gás natural é especialmente adequado para veículos vocacionais que operam em ambiente urbano. Não existe tal coisa como um caminhão de lixo silencioso, mas os motores a gás natural podem tornar os caminhões de lixo mais silenciosos e menos poluentes. As empresas de coleta de lixo frequentemente relatam maior satisfação do cliente como resultado da mudança para caminhões a gás natural, especialmente clientes que têm seu lixo coletado no início da manhã.
os motores a gás natural também podem oferecer benefícios ambientais e ajudar a melhorar a qualidade do ar. Por exemplo, o porto de Los Angeles-um dos portos mais movimentados da América do Norte-vê o tráfego de caminhões muito concentrado. Todos os dias, milhares de caminhões pesados caem fora e pegam contêineres. Seu tráfego contribui significativamente para a poluição do ar nas comunidades vizinhas, como os bairros ao longo da Interstate 710. Melhorar a qualidade do ar é uma das razões pelas quais a Cummins trabalhou com várias empresas de transporte servindo o porto de Los Angeles. O objetivo da colaboração foi demonstrar que os motores a gás natural podem ser eficazes nas operações de perfuração. Um ano após o programa, vinte caminhões acumularam mais de um milhão de milhas de condução sem problemas usando os motores a gás natural ISX12N da Cummins.
Ônibus de transporte urbano e escolar com motores a gás natural
Os sistemas de transporte urbano estão entre os maiores operadores de veículos a gás natural. De acordo com o departamento de energia dos EUA, quase 30% de todos os ônibus de transporte urbano em serviço nos Estados Unidos em 2019 operavam com gás natural. É fácil entender o porquê. Os ônibus de transporte urbano tendem a operar nas cidades e tendem a retornar a um depósito central no final do dia, onde podem reabastecer a cada noite.
Também pode ser difícil para os sistemas de transporte urbano ajustar as tarifas quando o preço do diesel é alto. Em alguns casos, os sistemas de transporte urbano são obrigados a eliminar rotas ou reduzir o serviço para evitar dificuldades financeiras. Com o gás natural, cujo preço é mais baixo e mais estável que o preço do diesel, os operadores de ônibus fazem a cobertura de sua exposição a esse tipo de risco-outro importante benefício financeiro dos motores a gás natural .
Os ônibus de gás natural também são populares entre os distritos escolares por muitas das mesmas razões. Reduzir a exposição de crianças à poluição do ar em torno das escolas, no entanto, é especialmente importante. Nos Estados Unidos, uma variedade de concessões estaduais e federais estão disponíveis para ajudar os sistemas escolares a atualizar suas frotas de ônibus.

Caminhões de serviço médio com motores a gás natural
Caminhões médios usados em aplicações locais e semilocais também constituem ótimos casos de uso para motores a gás natural. Entrega urbana e entrega em última milha são exemplos típicos. Em ambos os casos, os veículos geralmente podem concluir o trabalho de um dia sem reabastecimento. No final do dia, eles voltam para uma "home base", onde podem encher seus cilindros durante a noite usando um distribuidor de tempo de enchimento de GNC. Nos Estados Unidos, a UPS, uma das principais empresas de entrega nacional, está seguindo em frente com planos de investir em mais veículos de GNC. A UPS disse que compraria mais de 6, 000 caminhões GNC entre 2020 e 2022.
Se esses casos de uso forem relevantes para você, pense em começar a pensar em quando mudar para motores a gás natural .
Caminhões de transporte regional com motores a gás natural
Os veículos GNC também podem ser usados para transporte de maior alcance, desde que as estações de combustível estejam disponíveis ao longo do caminho ou em destinos. Esse pode ser o mesmo caso para caminhões que executam rotas fixas entre os centros de distribuição.
Se esses exemplos estiverem de acordo com suas necessidades, não se esqueça de também conferir nossas respostas às perguntas frequentes sobre sobre motores a gás natural . Essas respostas abrangem temas como custo, praticidade e viabilidade de integração de gás natural em frotas comerciais.
Nunca perca o mais recente e fique à frente. Inscreva-se abaixo para receber o que há de mais recente em tecnologias, produtos, notícias do setor e muito mais.