Pode ser difícil entender o papel motores a gás natural que os motores desempenham quando se trata de reduzir as emissões de transporte e tornar a indústria de caminhões mais sustentável. O gás natural é um combustível fóssil, assim como o diesel e a gasolina, de modo que existem alguns equívocos sobre os benefícios ambientais que ele pode fornecer, especialmente quando comparados às opções de trem de força alternativas emergentes, como célula de combustível de hidrogênio ou veículos elétricos de bateria (BEV). Tanto a célula de combustível quanto os veículos da BEV são muitas vezes chamados de opções de "emissões zero". Embora seja verdade que eles não produzem nenhuma emissão de tubo de cauda, que só conta parte da história de sustentabilidade.
O que torna o gás natural um combustível ecologicamente correto?
Assim como os motores a diesel, os motores a gás natural são motores de combustão interna. Todos eles liberam algum nível de emissões de gases de efeito estufa (GEE), mas para o mesmo número de milhas impulsionadas, um veículo a gás natural geralmente resulta em uma quantidade geral mais baixa de Gees e material particulado como dióxido de carbono (CO2) e óxidos de nitrogênio (NOx), ao mesmo tempo em que fornece potência e desempenho semelhantes.
Uma maneira de comparar os gases de efeito estufa e a intensidade de carbono dos combustíveis como gás natural, gás natural renovável, diesel e veículos é olhar para uma métrica chamada emissões de poço para roda. As emissões de poço para roda incluem as emissões totais de GEE geradas a partir do uso do combustível e da produção e transporte ou geração do combustível.
Motores a gás natural reduzem as emissões de GEE
Ao olhar para o impacto total do poço-a-roda do gás natural comprimido (GNC) e do diesel, o GNC fornece reduções de GEE em algum lugar da faixa de 13% a 17%. Os números CO2 são ainda melhores, com uma redução média de 25% ou mais.
A calculadora de emissões de GEE da Cummins fornece uma análise das emissões de veículos médios e pesados de serviço pesado com base nos combustíveis típicos disponíveis na América do Norte. A calculadora de emissões de GEE é baseada em modelos detalhados de ciclo de vida desenvolvidos por pesquisadores do laboratório nacional de Argonne. Na maioria das aplicações de serviços médios e pesados, um motor a gás natural pode resultar em emissões de gases de efeito estufa bem mais baixas que um motor a diesel equivalente. Por exemplo, um ônibus de transporte urbano equipado com o motor de gás natural L9N da Cummins pode resultar em cerca de 6% menos emissões de gases de efeito estufa do que o mesmo caminhão equipado com um motor a diesel. Se o ônibus a gás natural substitui um ônibus diesel mais antigo, as reduções de emissões de estufa podem ser ainda maiores-13% ou mais.
Sustentabilidade ambiental e gás natural renovável
O impacto da sustentabilidade do gás natural realmente brilha quando você fatora o gás natural renovável (RNG). O gás natural renovável é fabricado principalmente usando metano que vem da decomposição de resíduos orgânicos. Isso pode incluir gás ou metano em aterros capturados de instalações de tratamento de efluentes ou resíduos agrícolas.
O uso do RNG traz a pontuação total de intensidade do carbono para baixo, porque o RNG é fabricado com metano que de outra forma teria sido desativado por gás. A captura desses gases os impede de entrar na atmosfera e reduz significativamente a pontuação total do poço até a roda. Pode até soltar a intensidade de carbono para abaixo de zero, dependendo da matéria-prima RNG. O gás natural renovável é funcionalmente idêntico ao gás natural obtido a partir de recursos fósseis. A mistura de gás natural fóssil e até pequenas quantidades de RNG pode resultar em benefícios ambientais imediatos. E a cada ano a RNG se torna uma porcentagem maior de todos os GNC que estão sendo usados na América do Norte, contribuindo para o papel do gás natural no nosso futuro renovável.
Redução de critérios de emissões aéreas com motores a gás natural
Emissões de gases de efeito estufa reduzidas são apenas parte da equação. Os veículos a gás natural também ajudam a reduzir a poluição do ar. Mais precisamente, os veículos a gás natural causam menos poluição do ar sem a necessidade de sistemas de pós-tratamento complicados projetados para esfregar poluentes do escape de um veículo. Os motores a gás natural são certificados em níveis de NOx baixos quase zero (0.02 g/BHP-hr) e liberam quantidades mínimas de compostos orgânicos voláteis prejudiciais (COV) como o benzeno. Quando uma grande frota substitui os veículos a diesel mais antigos por motores a gás natural, esses benefícios podem ter um impacto local positivo imediato na qualidade do ar. Esta é uma das razões pelas quais os veículos a gás natural são especialmente populares nas áreas urbanas, e por isso que os ônibus de transporte urbano e caminhões de lixo estão entre os exemplos mais comuns de motores a gás natural em caminhões e ônibus.
Sem vazamentos prejudiciais ao meio ambiente
Do ponto de vista ambiental, o gás natural comprimido tem uma vantagem adicional em relação aos combustíveis petrolíferos. Ao contrário dos destilados de petróleo e petróleo, como o diesel e a gasolina, o gás natural é, bem, um gás. Isso significa que, se ocorrer um vazamento, qualquer gás natural que escape se dissipará quase instantaneamente na atmosfera. O vazamento de gás natural no ar não é sem impacto ambiental. Mas é sempre preferível derramar hidrocarbonetos líquidos, que podem levar à contaminação do solo e da água. Inúmeros postos de gasolina em todo o mundo, tanques de gasolina subterrânea com vazamento em inúmeros postos de gasolina têm causado contaminação significativa do solo. Com o gás natural, isso não é um problema.
O gás natural, em resumo, pode não ser a única solução para a poluição feita pelo homem no setor de transporte, mas tem um papel a desempenhar quando se trata de reduzir as emissões agora sem grandes interrupções em modelos de negócio atuais. De fato, a Walmart anunciou recentemente que fornecerá caminhões pesados para a Cummins se integrarem ao novo motor a gás natural de 15 litros, o X15N™ , que funciona com gás natural comprimido (GNC). Depois de receber a entrega, o Walmart testará em campo os caminhões acabados em seu centro de distribuição em Fontana, Califórnia, com a Chevron fornecendo os caminhões com GNC vinculados a gás natural renovável.
Além disso, há outros benefícios dos motores a gás natural no transporte , especialmente quando se trata de benefícios financeiros dos motores a gás natural.
Nunca perca o mais recente e fique à frente. Inscreva-se abaixo para receber o que há de mais recente em tecnologias, produtos, notícias do setor e muito mais.