Quando se trata de motores a gás natural , há uma gama de perguntas frequentes sobre o custo, a praticidade e a viabilidade da integração de gás natural em frotas comerciais. Certamente há preparações que precisam ser consideradas, mas a curva de aprendizado para implementar motores a gás natural não é tão íngreme quanto as pessoas possam pensar, especialmente em comparação com os benefícios do gás natural nas aplicações de transporte .
Neste artigo, responderemos a algumas das perguntas mais freqüentes quando se trata de adicionar motores a gás natural à sua frota de veículos comerciais.
Um motor a diesel pode funcionar com gás natural?
A resposta curta é não. Se você abastecia um motor a diesel com gás natural, ele simplesmente não começaria. Os motores a diesel não podem funcionar com gás natural, pois a combustão a gás natural requer velas de ignição. Os motores a diesel causam combustível para ignição por meio de compressão. Para autorincendiar-se, o gás natural precisaria ser comprimido em uma proporção muito maior do que os motores de combustão interna podem aplicar.
No entanto, existem motores especialmente modificados que podem ser movidos a diesel ou a gás natural. Veículos com esse tipo de motor, que são conhecidos como motores bicombustível ou duplo combustível, apresentam dois sistemas de combustível e podem alternar entre um combustível e outro conforme necessário. Por exemplo, se o cilindro de gás natural comprimido (GNC) se esgotar e não houver nenhuma estação de GNC nas proximidades, os operadores podem simplesmente apertar uma chave e continuar a dirigir no diesel. Há também motores que usam o diesel e o gás natural ao mesmo tempo. Nesses motores, o diesel fornece ignição e o gás natural fornece energia. Esses motores são especialmente populares em aplicações estacionárias de perfuração de petróleo e gás. Se o gás natural estiver sendo extraído, ele pode ser usado para abastecer os motores. Se nenhum gás natural estiver disponível, os motores podem reverter para o uso de diesel. O motor Cummins QSK 50 , por exemplo, é um motor de combustível duplo popular comumente usado em aplicações de petróleo e gás.
Um motor a gás natural pode funcionar com gás natural renovável?
Absolutamente! A opção de operar com gás natural renovável (RNG) é uma grande razão para as frotas mudarem para veículos a gás natural. While virgin natural gas has many sustainability benefits, including 13% - 17% lower well-to-wheel greenhouse gas (GHG) emissions and 27% lower CO2 emissions than petroleum. Mas os benefícios ambientais realmente brilham ao usar o RNG feito com biogás.
Para obter combustíveis além do RNG, você pode saber mais sobre como o gás natural se compara ao GLP, GNL e diesel aqui .
Quais são os benefícios ambientais do RNG?
Dependendo da fonte de energia, a intensidade do carbono do gás natural renovável pode ser neutra ou até abaixo de zero. Como isso é possível, você pode perguntar?
É porque os principais elementos da RNG provêm do biogás, que é a fermentação de resíduos orgânicos em locais como aterros sanitários, instalações de tratamento de efluentes, ou digestores de resíduos da agricultura industrial. O biogás como o metano é capturado durante este processo de tratamento, impedindo que ele seja sempre emitido para a atmosfera. Essa Pontuação de intensidade de carbono é um fator no cálculo total de emissões de poço a volante do veículo.
O biogás refinado é funcionalmente indistinguível do gás natural fóssil e pode ser usado como substituto de gás natural. Se estiver interessado, saiba mais sobre a produção e processamento de biogás, gás natural e outros combustíveis de baixo carbono .
É mais barato operar motores a gás natural?
Na maioria das vezes, sim. Os veículos a gás natural exigem menos manutenção do que os veículos a diesel equipados com sistemas de tratamento de escape pós-combustão. Eles também resultam em custos de combustível significativamente mais baixos. Nos Estados Unidos, o preço médio do combustível a retalho tem sido significativamente inferior ao preço médio de retalho da gasolina e do diesel há mais de 20 anos. Os preços de gás natural a retalho também são mais estáveis do que o preço de outros combustíveis fósseis.
O retorno sobre um veículo a gás natural depende de vários fatores, incluindo a aplicação específica, o ciclo de trabalho, o número de milhas conduzidas por ano e o custo do combustível em comparação com o diesel. Mas, na maioria das métricas, o gás natural fornece um custo total de operação mais baixo do que o diesel.

Os motores a gás natural começam melhor do que os motores a diesel em clima frio?
Nenhum motor é totalmente imune a desafios de clima frio. Alguns problemas são comuns à maioria dos veículos, inclusive aqueles que usam um motor de combustão interna. Um problema que os motores a gás natural às vezes experimentam em tempo congelante é uma perda de potência por parte da bateria. Há também problemas potenciais específicos para o uso de gás natural. Por exemplo, os anéis-o no recipiente de abastecimento podem ficar congelados, impedindo que o bico do combustível se engate corretamente com o receptáculo.
Há duas dificuldades de tempo frio que os motoristas a diesel enfrentam, que os motoristas de gás natural nunca experimentarão. O primeiro é, ao contrário do diesel, o gás natural não gira em gel quando está frio. Independentemente da temperatura, o gás natural é totalmente gasoso quando entra no motor. O metano, o principal constituinte do gás natural, tem um ponto de ebulição de-258 ° f, ou-161 ° c.
A outra dificuldade é causada pelo fluido de escape diesel, ou DEF, em veículos a diesel. O DEF consiste principalmente em água e pode congelar facilmente. Armazenar e manusear o DEF em climas frios pode ser desafiador. Como o gás natural queima de forma limpa e com a formação mínima de NOx (óxidos de nitrogênio), os veículos a gás natural não precisam de purificadores de NOx que consomem o DEF pesado. Como resultado, os problemas relacionados com DEF e DEF são desconhecidos para os motoristas de veículos a gás natural.
Quem fabrica motores a gás natural?
A Cummins Inc. e vários outros fabricantes de motores de serviço pesado e médio têm um extenso portfólio de motores a gás natural adequados para uma grande variedade de aplicações rodoviárias, fora-de-estrada e estacionárias. A maioria dos fabricantes de caminhões e ônibus têm linhas de produtos com motores a gás natural, para que as empresas interessadas em explorar opções de gás natural geralmente possam fazê-lo com seu fabricante de caminhão preferido. saiba mais sobre a linha completa de motores a gás natural da Cummins .