A redução da poluição do ar gerada por veículos comerciais é um dos muitos benefícios dos motores a gás natural . Aninhado em um vale nos Alpes franceses, a cidade de Chamonix é conhecida por vistas deslumbrantes do Mont Blanc, por ser o berço do montanhismo moderno e, infelizmente, pela sua terrível qualidade do ar. As emissões dos veículos que passam são as culpadas. A cidade senta-se por um túnel de estrada principal usado por mais de meio milhão de veículos pesados, todos os anos.
Não seria bom se o escape de todos esses veículos pudesse ser limpo? Os residentes de Chamonix agradeceriam por isso. Assim como os incontáveis milhões que vivem em cidades poluídas.
Os motores a gás natural usam tecnologia confiável
Uma tecnologia segura para reduzir a poluição do ar já existe – motores a gás natural. Centenas de milhares de veículos com motores a gás natural operam em todo o mundo. Eles geram quase nenhuma emissão de óxidos de nitrogênio, material particulado, compostos orgânicos voláteis ou monóxido de carbono. Sistemas de transporte urbano em todo o mundo implantaram ônibus a gás natural para reduzir a poluição do ar.
Os motores a gás natural também são um ótimo ajuste para uma ampla variedade de aplicações de serviços médios e pesados, como caminhões de coleta de lixo, caminhões de entrega e reboques para trator. Os motores a gás natural existem há muito tempo. São duráveis, confiáveis e têm potência suficiente para fazer o trabalho.
Os motores a gás natural são gentis com o meio ambiente
Veículos a gás natural podem ajudar frotas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. De acordo com um modelo well-to-Wheels desenvolvido pelo Argonne National Laboratory, os veículos de gás natural comprimido (GNC) foram mostrados para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 16% em comparação com um veículo equivalente em operação com gasolina. Esses modelos de roda incorporam emissões que ocorrem como resultado da extração, processamento e transporte de combustíveis.
Os veículos a gás natural também podem funcionar com gás natural renovável. O gás natural renovável é fabricado usando resíduos orgânicos, como dejetos de animais, lamas de esgoto ou subprodutos agrícolas. Depois de refinado adequadamente, o gás natural renovável pode ser usado de forma intercambiável com gás natural regular. Dependendo da fonte de energia, a intensidade do carbono do gás natural renovável pode ser neutra ou até abaixo de zero. A mudança para o gás natural renovável é uma ótima maneira para as empresas reduzirem sua pegada de carbono e reduzir as emissões de transporte. Muitas vezes, isso pode ser feito sem qualquer investimento de capital. É também uma maneira de agir agora sem esperar por tecnologia que pode não estar disponível por vários anos.
O gás natural apresenta benefícios ambientais adicionais. Por exemplo, o gás natural não pode derramar, já que é mais leve que o ar. Ele não pode poça ou levar a contaminação do solo como um derramamento de óleo. Você pode ler mais sobre esses benefícios muitas vezes negligenciados dos motores a gás natural em sustentabilidade ambiental.

Os motores a gás natural são bons para as finanças do negócio
Os veículos a gás natural também podem levar a grandes poupanças para as empresas. Ao contrário de alguns veículos com motores a diesel, os veículos a gás natural não exigem sistemas extensos de pós-tratamento de escape. Muitos operadores gastam muito tempo e dinheiro mantendo esses sistemas. Em segundo lugar, o combustível a gás natural custa menos que a gasolina e o diesel. Em algumas áreas, o preço de varejo do gás natural é menos da metade do preço do diesel. Os preços do gás natural também são estáveis-na América do Norte, os preços médios de varejo permaneceram relativamente estáveis nos últimos 20 anos. Isso torna fácil para as frotas prever seus custos mensais e anuais de combustível.
A mudança para veículos a gás natural também pode ajudar as empresas a aumentar suas receitas. Os veículos a gás natural reduzem as emissões de transporte, o que é um benefício atrativo para as empresas que buscam opções de menor carbono que podem ajudá-las a atender às metas de sustentabilidade corporativa ou ESG (ambiental, social e de governança).
Os motores a gás natural são visivelmente mais silenciosos que os motores a diesel , tornando-os uma opção atraente para empresas de serviços, frotas de entrega, empresas de transporte urbano e corporações escolares que operam em ambientes urbanos. Por exemplo, empresas de coleta de lixo ou operadores de ônibus escolares privados que licitam contratos de cidade.
Os motores a gás natural são a tecnologia de energia alternativa madura, comprovada e menos disruptiva disponível atualmente
Veículos a gás natural se encaixam nos modelos atuais de transporte, pessoas e movimentação de mercadorias. A integração de caminhões a gás natural em sua frota não exige mudanças radicais na tecnologia do veículo, na infraestrutura de transporte ou nas redes de suporte. Os motores a gás natural compartilham aproximadamente 80% dos mesmos componentes que seus homólogos a diesel, facilitando para as frotas mistas manter as peças no estoque e facilitar a formação de técnicos de serviço.
Se estiver interessado em diferentes combustíveis, não se esqueça de explorar gás natural (GNC), GLP, GNL, RNG e diesel .
A curva de aprendizado a gás natural não é tão íngreme quanto muitas pessoas pensam
Quando se trata de integrar veículos a gás natural em uma frota comercial ou municipal, a Cummins Inc. é uma parceira de confiança com mais de 30 anos de experiência na fabricação de motores a gás natural. Mantemos relacionamentos profundos com parceiros de canal para ajudar os clientes a entender se o gás natural é a escolha certa para sua frota. Também trabalhamos diretamente com o OEM de caminhões, fornecedores de combustível, equipes de manutenção da frota, etc. para garantir uma integração suave.
Se esses benefícios soam interessantes para você, não se esqueça de também conferir nossas respostas às perguntas frequentes sobre motores a gás natural . Essas respostas abrangem temas como custo, praticidade e viabilidade de integração de gás natural em frotas comerciais.
Motoristas como a condução de caminhões a gás natural
Você sabia que os motoristas preferem a experiência de operação de veículos a gás natural? Você pode saber por que lendo sobre como motores a diesel e gás natural comparam .