Como as plataformas de motores independente de combustível podem reduzir as emissões de carbono do transporte comercial

O setor de transporte emite 5 milhões toneladas métricas de CO2 por dia nos EUA. Isso é cerca de 36 libras de carbono todos os dias para cada pessoa nos EUA.
Carros de passageiros, motocicletas, caminhões pesados, trens, barcos e aviões contribuem para essa emissão de carbono, mas em níveis variados. Quando você olha para as maiores emissões de gases de efeito estufa (GEE) entre essas aplicações de transporte, você encontra algumas tendências inesperadas.
Por exemplo, aeronaves, navios e barcos coletivamente estão gerando menos emissões de GEE em comparação com 30 anos atrás.
Enquanto isso, caminhões médios e pesados de serviço coletivo tiveram o maior aumento nas emissões de GEE durante o mesmo período. De fato, as emissões de GEE de de caminhões subiram 93%.

Há uma gama de tecnologias para alterar essa tendência de emissões para caminhões. As pilhas de combustível e as baterias são duas delas. Atualmente, eles são financeiramente e operacionalmente viáveis em poucas aplicações de caminhões médios e pesados.
As plataformas de motores agnósticos de combustível são outra tecnologia para alterar essa tendência e já são financeiramente e operacionalmente viáveis em uma ampla gama de aplicações de caminhões de serviço pesado e médio.
O que é uma plataforma de motor de combustível e agnóstica?
Uma plataforma de motor independente do combustível oferece versões diferentes do mesmo motor de base. As extremidades inferiores dos motores têm a mesma aparência, e as cabeçotes exclusivas do cilindro são projetadas para acomodar um combustível de carbono baixo ou zero diferente. Cada motor dentro da plataforma pode funcionar com um combustível específico; motores flexíveis de combustível diferentes que podem funcionar com vários combustíveis. Essas diferentes versões do motor têm um alto grau de peças em comum.
Vejamos como essas plataformas de motores agnósticos de combustível podem reduzir ou eliminar as emissões de carbono.
Como reduzir as emissões ao tornar-se agnóstico de combustível e usar motores?
As plataformas de motores agnósticos de combustível reduzem as emissões de carbono ao permitir que os veículos sejam executados com combustíveis de carbono de baixa a zero usando a tecnologia de motor de combustão interna familiar.
O gás natural é um desses combustíveis de baixo carbono. Hoje, você já pode pedir motores a gás natural que emitem 90% menos NOx e 16% menos CO2 em comparação com os padrões atuais da EPA. Esses motores podem até mesmo atingir a negatividade de carbono quando abastecido com gás natural renovável (RNG).
Em seguida, vem o hidrogênio, um combustível de zero carbono, no tubo de escape. Você pode usar motores de combustão interna e usar o hidrogênio como combustível para abastecer suas frotas. Mais recentemente, anunciamos a colaboração com a Werner Enterprises para integrar motores de combustão interna de hidrogênio em veículos. Estamos otimistas de que traremos motores a hidrogênio a mais clientes em um futuro próximo.
Esses são grandes desenvolvimentos em termos de redução e eliminação de emissões de carbono. Enquanto isso, você pode já estar se perguntando como tornar-se agnóstico de combustível pode impactar a confiabilidade e a realização da missão dos veículos.
Confiabilidade e realização da missão ao mesmo tempo que são agnósticos de combustível
A escolha entre confiabilidade e emissões reduzidas não é um trade-off. Acredito que tornar-me agnóstico em combustível ao usar motores de combustão interna oferece o equilíbrio ideal de confiabilidade e emissões de carbono reduzidas.
Essas plataformas agnósticas a combustível são projetadas e construídas com base nas aprendizagens extraídas de milhões de motores diesel fabricados e em uso. Também aproveitamos as tecnologias digitais atuais para extrair insights específicos para cada ciclo de trabalho do motor e aproveitá-las para projetar plataformas confiáveis e agnósticas de combustível.
Além disso, a familiaridade existente dos técnicos com essas plataformas agnósticas de combustível fortalece a confiabilidade do dia a dia desses motores. Sim, há tarefas de serviço e manutenção que variam de acordo com o tipo de combustível, mas a maioria dessas tarefas é familiar para os técnicos.
Isso nos leva à última consideração: acessibilidade econômica de plataformas de motores agnósticos de combustível.
Custo reduzido de adotar tecnologias de baixa e zero emissões de carbono
Redesenho do veículo, mudanças nos processos de fabricação e treinamento técnico são alguns dos custos para adotar novas tecnologias para veículos. O uso de motores de combustão interna para se tornarem agnósticos de combustível traz importantes vantagens financeiras para os OEM e as frotas.
- redesenho de veículo mínimo : os motores dentro de uma plataforma de combustível-agnóstico têm uma arquitetura de produto comum. Para os OEM, há menos necessidade de alterar o projeto do veículo para acomodar diferentes versões da mesma família de motores. Enquanto isso, ainda haverá diferenças de projeto entre os motores que usam combustíveis diferentes quando se trata de tanques de combustível e sistemas de pós-tratamento.
- processo de fabricação limitado muda : a necessidade de re-ferramentas de linhas de produção e criar processos de fabricação para acomodar os motores que fazem parte de uma plataforma de combustível-agnóstico é menor do que a adopção de uma tecnologia de energia completamente nova.
- de treinamento técnico incremental reduzido: os motores dentro de uma plataforma agnóstica de combustível parecem e sentem como os técnicos de produtos já estão familiarizados. Essa familiaridade resulta em semelhanças de serviço e manutenção para técnicos já capazes de trabalhar com contrapartes a diesel.
As plataformas de motores agnósticos de combustível oferecem uma combinação exclusiva de benefícios para OEM e frotas interessadas em reduzir as emissões de seus veículos. A redução imediata de emissões de carbono, viabilidade econômica e confiabilidade são três dos benefícios mais críticos das plataformas de motores agnósticos de combustível.