Na virada do século XX, Theodore Roosevelt tornou-se o 26º Presidente dos EUA e, alguns anos depois, Henry Ford estreou o modelo T em Detroit, Michigan. Apenas alguns visionários da época podem ter imaginado um futuro com um intrincado sistema rodoviário, transportando pessoas e bens de uma costa para outra em questão de dias. Ou carrinhos e bondes tornando-se enormes ônibus urbanos, executando centenas de pessoas em torno de um centro da cidade. Não foi até 1912 que a primeira entrega de caminhão transnacional foi feita por uma tripulação de cinco homens viajando de Filadélfia a Petaluma, Califórnia, para entregar uma carga de sabão em um tempo recorde de 91 dias.

Desde que o sabão foi entregue, o caminhão cresceu e tornou-se a força vital de nossa economia, movendo bens essenciais, suprimentos médicos e outros itens. Manteve-se reinventando por meio da grande depressão, do crescimento do transporte aéreo e do surgimento da globalização. À medida que o e-commerce disparou, o caminhão foi novamente reinventado, tornando-se parte integrante de nossas vidas modernas também. Por meio desta jornada, o transporte rodoviário tem visto a adoção de tecnologias como mitigação de colisões, eletrificação e combustíveis de baixo carbono. À medida que o setor de transporte comercial enfrenta os regulamentos em rápida mutação e as necessidades crescentes dos clientes, a tecnologia avançada abrirá o caminho para não apenas atender a esses requisitos, mas para exceder o que pensávamos ser possível anteriormente. Com vista para o futuro, o futuro do transporte comercial será moldado por três perspectivas: uma mistura de energia movediça, inovações em software e processos de uso em evolução movidos por direção autônoma e veículo como serviço (VaaS).
Primeiro será a mistura de energia em mudança e a intensidade reduzida de carbono
A história começa em nossas cidades, onde a necessidade e o benefício para descarbonização são os mais altos. As cidades também oferecem duas circunstâncias para estimular a descarbonização: uma população densa de ativos de transporte que compartilham uma infraestrutura comum e os casos de uso que são mais fáceis de descarbonizar, como a entrega em última milha.
Para o transporte comercial, o futuro da energia pode ser resumido de forma simples: zero emissões de carbono, bem como rodas. Este é o destino, impulsionado pela pressão social e pelas necessidades ambientais. Isso exigirá uma mudança no mix de energia, e a jornada para descarbonizar o transporte comercial estará enraizada em um roteiro de tecnologia abrangente com três componentes principais: tecnologias de emissões zero, como a bateria elétrica e a célula de combustível elétrica; combustíveis de baixo a zero carbono; e plataformas de trem de força agnóstica de combustível.
os 2020s serão moldados por duas tendências: aquelas que farão o salto para zero e a subida de combustíveis de carbono de baixa a zero. Ônibus que operam em áreas urbanas estão liderando o setor em dar o salto para zero soluções de emissões de carbono, no tubo da cauda. As emissões de transporte diminuirão ~ 1,4% nos EUA quando a maioria dos ônibus mudar para tecnologias de emissões de carbono zero. Há um outro benefício negligenciado dos ônibus que lideram o caminho para zero emissões de carbono: inovações de rastreamento rápido. À medida que mais de nossos parceiros de ônibus escolherem tecnologias de emissões zero, encontraremos soluções inovadoras para atender às suas necessidades. Esses learnings preparam as tecnologias de emissão de carbono zero para outros casos de uso de transporte-casos mais cedo. Quando se trata da ascensão de combustíveis de carbono de baixa a zero, gás natural renovável, misturas de biodiesel e hidrogênio que liderará o caminho, e a tecnologia de motor de combustão interna verá eficiências melhoradas. Enquanto isso, também planejamos tornar nossos novos motores compatíveis com misturas crescentes de combustíveis de baixo carbono. Durante esta era, os motores a hidrogênio também podem ganhar tração entre caminhões de transporte de linha. A chave para a adoção do hidrogênio será a paridade de custos do hidrogênio com o diesel e a infraestrutura para reabastecimento.
no 2030s, começaremos a ver uma escala acentuada de novas tecnologias e combustíveis. As soluções elétricas a bateria e a célula de combustível serão viáveis para mais casos de uso, especialmente com veículos urbanos. Enquanto isso, combustíveis alternativos, como gás natural renovável (RNG), hidrogênio e misturas de biodiesel, podem ter pegadas globais. Em um nível regional, a disponibilidade local variável de diferentes matérias-primas manterá menos populares combustíveis de carbono de baixa a zero em jogo. Para os combustíveis derivados de biocombustíveis, uma dinâmica interessante pode ser desempenada durante esta década. Dado que esses combustíveis derivados de biotecnologia de estoque limitado poderiam ser o único caminho viável para descarbonizar a aviação, provavelmente veríamos um uso limitado deles no transporte rodoviário. Os 2030s também serão a década em que aprenderemos mais sobre a viabilidade dos combustíveis sintéticos para o transporte comercial. O custo, a disponibilidade e a eficiência das vias de energia serão três dos principais fatores a serem vigiada.
na de 2040s, a eletrificação se tornará mais viável até para os casos de uso de difícil eletrificação de hoje. Por exemplo, caminhões de serviço pesado e de linha de transporte são desafiadores para eletrificar hoje, principalmente porque a densidade de energia das baterias atuais e a infraestrutura de recarga limitada interfeririam no trabalho do caminhão. Isso pode tornar-se cada e menos um obstáculo à medida que a tecnologia e a infraestrutura continuam avançando. À medida que a eletrificação do veículo elimina as emissões do tanque até a roda, as emissões de poço para tanque receberão o holofote crescente. A boa notícia é que, em 2040, a eletricidade renovável está prevista para contabilizar mais de 60% de nossa eletricidade 1 . To get there will take doubling the investments in electricity industry, as a share of GDP, towards $1.2 trillion a year by the second half of the 2020s, and strong public and private partnerships.

Um transporte mais seguro, confiável e eficiente, com motor de software
O setor de transporte comercial já iniciou um período rápido de desenvolvimento de software, ajudando as frotas a evitar acidentes, otimizar seu uso de combustível e identificar as melhores rotas. No futuro, a segurança continuará a ser primordial; Enquanto isso, a conectividade e o desenvolvimento de software revolucionarão o monitoramento de condições e a otimização do desempenho. Essa revolução ocorrerá em três níveis: nível de ativos, sistema e intermodal.
Em um futuro próximo, conectividade de nível de ativos continuará sob os holofotes. Por exemplo, a Cummins Inc. já está testando algoritmos prognósticos que alteram o jogo que aproveitam enormes quantidades de dados para afastar os clientes dos modelos de serviço reativos para manutenção planejada e preditiva. A ideia é esta: os sensores do veículo monitoram a forma em que o equipamento está executando e relatam anormalidades. Isso nos permite detectar problemas potenciais cedo o suficiente para que as medidas necessárias possam ser tomadas, seja por meio de atualizações over-the-Air ou na próxima manutenção programada, de modo que o tempo de inatividade não planejado seja reduzido, aumentando a disponibilidade e a confiabilidade do equipamento.
Em breve, veremos um foco maior em de conectividade de nível de sistema, onde a ênfase se expandirá para o gerenciamento de todos os elementos da frota e do sistema, como centros de distribuição e postos de reabastecimento. Com isso, veremos que o setor continuará a impulsionar a tomada de decisão automatizada por meio de uma maior dependência do aproveitamento de dados em tempo real e recursos de computação.

Finalmente, conectividade intermodal conectará diferentes modos de transporte. Isso criará um ecossistema de transporte comercial no qual os ativos individuais entre diferentes modos de transporte, como estradas, ferrovias, mar e ar, estão conectados e operam em harmonia.
Evolução do uso do transporte comercial-casos movidos por direção autônoma e veículo-como-um-serviço (VaaS)
Uma das coisas comuns entre caminhões autônomos e VaaS é que ambos podem impulsionar uma evolução entre os casos de uso de transporte comercial, mas em diferentes escalas.
O transporte autônomo pode ter um impacto mais profundo no transporte, à medida que mais veículos começam a se comunicar entre si e com elementos de infraestrutura como sinais de trânsito e depósitos. Um dos principais resultados do surgimento de caminhões autônomos pode ser a competitividade do caminhão contra outros modos de transporte, como o transporte ferroviário. O transporte autônomo também pode impactar os financeiros do setor; como esses veículos serão altamente utilizados, o que pode levar a ciclos de reposição mais curtos e menores volumes de veículos para possuir. À medida que as considerações de segurança estiverem sendo abordadas, esse e o foco crescente na conectividade no nível do sistema também continuarão a moldar o papel dos motoristas em veículos autônomos.
O veículo como serviço, por outro lado, pode ter um impacto limitado no transporte comercial. VaaS, que espelha o modelo de eficiência usado pela Uber e Airbnb, depende principalmente dos ativos subutilizados. Enquanto isso, o transporte comercial é inerentemente diferente de carros e casas de propriedade privada, onde existe uma riqueza desses ativos subutilizados. No transporte comercial, não há uma grande reserva de ativos subutilizados. Portanto, o impacto dos VaaS no transporte comercial pode ser limitado a duas áreas. Em primeiro lugar, as frotas com veículos subutilizados podem ver melhores eficiências com VaaS. Em segundo lugar, VaaS também pode encontrar tração com frotas onde o acesso aos recursos financeiros é limitado. Nesses casos de uso, o aumento do custo dos veículos, devido a uma combinação de descarbonização, conectividade avançada e recursos autônomos, pode tornar mais difícil para as frotas gastar alto CAPEX adiantado. Para essas frotas, os VaaS podem ser o caminho mais economicamente viável a seguir. Também pode haver casos de uso em que uma combinação de VaaS e autonomia avançada (sem motorista) possa abordar problemas de escassez de driver crônico. Enquanto isso, para frotas onde as taxas de utilização já são muito altas e o acesso a finanças não é um problema, o impacto dos VaaS será limitado.
O transporte comercial certamente está em um período de rápida mudança, mas o setor sempre pressionou arduamente para garantir que atendesse às necessidades da sociedade. Hoje, essas necessidades são cada vez mais exigentes, e a tecnologia voltará a superar o desafio.
Referências:
1 World Energy Outlook 2021 [arquivo PDF]. Agência Internacional de energia (2021). Recuperado de: https://www.iea.org/
DECLARAÇÃO PROSPECTIVA
As informações fornecidas neste artigo incluem declarações prospectivas, incluindo declarações sobre Previsões de negócios, expectativas, esperanças, crenças e intenções sobre estratégias relativas ao futuro. Os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados em declarações prospectivas devido a vários fatores. Os leitores e os investidores são instados a considerar esses fatores cuidadosamente na avaliação das declarações prospectivas e são advertidos para não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas feitas aqui são feitas apenas a partir da data deste artigo e a Cummins não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.