A nova estratégia de plataforma de motores de combustível de baixo carbono agnóstico da Cummins

Em um evento especial de imprensa do dia dos namorados hoje, a Cummins revelou as primeiras plataformas de trem de combustão interna unificadas e agnósticas de combustível do setor, ajudando as frotas a descarbonizarem hoje.
Aqui estão cinco coisas para saber sobre essa nova e empolgante abordagem da tecnologia da Cummins.
1. uma abordagem do setor em primeiro lugar
Essas novas plataformas de motores agnósticos de combustível contam com uma série de versões do motor derivadas de um motor base comum, o que significa que eles têm um alto grau de comunalidade de peças. Abaixo a junta de cabeça de cada motor terá componentes semelhantes e acima da junta de cabeça terá componentes diferentes para diferentes tipos de combustível. Cada versão do motor funcionará usando um combustível único e diferente.
Trata-se de uma indústria em primeiro lugar. Essas são as primeiras plataformas de motor a serem intencionalidade projetadas com a comunalidade em mente, tanto para a pegada do motor quanto para os componentes entre tipos de combustível.
Essa abordagem de tecnologia será aplicada em todas as plataformas de produtos X-Series, L-Series e série B da Cummins, que estarão disponíveis para diesel, gás natural e hidrogênio, e irão trampolim para a capacidade de nossos clientes de personalizar suas transições para zero.
2. tangibly abordar a mudança climática hoje
As mudanças climáticas são a crise existencial de nosso tempo, e há um papel para cada um de nós jogar. Temos a oportunidade de ter um impacto positivo ao fazer parte da solução e nosso planeta precisa que todos façam o que podem.
Nossa abordagem deve ser um esforço combinado de zero emissões onde esteja disponível e usando nossa energia mais limpa ou carbono reduzido onde não está. Não há uma solução única ou "Magic Bullet" para chegar a zero que funcionará para todos os tipos de aplicação em todos os mercados e ciclos de trabalho.
É hidrogênio? É bateria elétrica? Gás natural? Diesel avançado?
A resposta é sim para todos os acima. Esta é a maneira mais rápida para o mundo chegar ao destino zero.
3. construído com base em um legado de inovação e confiabilidade
Essas plataformas agnósticas a combustível são projetadas e construídas com base nas aprendizagens extraídas de milhões de motores a diesel e a gás natural fabricados e atualmente em uso. As tecnologias digitais e conectadas atuais permitem que a Cummins Extraia insights específicos para diferentes ciclos de serviço do motor e os aproveita para projetar plataformas confiáveis e agnósticas de combustível.
O processo de teste e avaliação inigualável da Cummins garante produtos de alto desempenho. Além disso, esses produtos são apoiados pela maior rede de vendas, serviço e suporte do setor.
4. a Cummins está melhor equipada
11,000 engineers, 37 technical centers, $1 billion annually spent on research and technology and 10,600 Cummins certified dealer locations. Esses recursos essenciais, criados nos últimos 100 anos, aceleram nossa capacidade de ajudar nossos clientes a descarbonizar.
Trabalhar com a Cummins para navegar pela jornada até as emissões zero significa trabalhar com um parceiro experiente que tenha o conhecimento, as ferramentas e os recursos certos para ajudar as frotas a fazer a transição para novas opções de energia.
5. dá opções a todos para fazer um impacto
O caminho mais curto para zero requer examinar toda a cadeia de bem a rodas. Significa fazer saltos onde podemos e dar passos menores onde não podemos. Aqueles que podem mudar para pilhas elétricas ou de combustível hoje em dia devem fazê-lo. Aqueles que não conseguem, podem aproveitar essas novas plataformas de motores agnósticos de combustível para iniciar a descarbonização hoje.
A Cummins acredita que levará a todos nós a puxar como um para alcançar o zero líquido. E continuaremos nos concentrando em soluções inovadoras de emissões baixas ao lado de nossa tecnologia de emissões zero para garantir um futuro sustentável para todas as indústrias que mantêm o mundo em funcionamento.
Junte-se a nós para fazer parte da solução. Nosso planeta precisa que todos façam o que podem e continuem nos perguntando: "o que podemos fazer este ano para fazer a diferença?" O que podemos fazer neste momento? "
Saiba mais sobre como nossas novas plataformas de motores de baixo carbono que agnósticos de combustível fazem parte da resposta de descarbonização.