Benefícios de combustíveis alternativos e flexibilidade de combustível

Os motores de combustão interna que usam combustíveis tradicionais e alternativos são parte integrante da vida em todas as partes do mundo. Eles são quase universalmente usados em veículos motorizados de todos os tipos, na geração de energia e muito mais. Tradicionalmente, os motores de combustão interna funcionam com combustíveis líquidos. Esses combustíveis são destilados do petróleo. Pense em gasolina, diesel, querosene ou óleo combustível pesado.
O que são combustíveis alternativos?
Combustíveis fósseis líquidos são convenientes e acessíveis, mas não são os únicos combustíveis que os motores podem queimar. De fato, os combustíveis alternativos estão disponíveis desde que os motores de combustão interna tenham existido. Por exemplo, os veículos em funcionamento com um combustível conhecido como gás de madeira foram amplamente usados durante a segunda guerra mundial. Isso permitiu economizar o combustível necessário para o esforço de guerra. O gás de madeira foi gerado pela combustão incompleta de lascas de madeira. O processo seria realizado em uma espécie de chaleira grande. A chaleira pode ser colocada em um reboque atrás de um veículo e, de lá, canalizada para o motor do veículo.
Hoje, poucos veículos funcionam com gás de madeira, mas muitos outros combustíveis alternativos estão disponíveis, e vários outros estão sendo desenvolvidos. Alguns, como gás natural comprimido (GNC) e gás de petróleo líquido (GLP-uma mistura de propano e butano), são derivados de combustíveis fósseis. Outros, como diesel renovável, biodiesel, etanol e biogás, são obtidos de culturas energéticas ou de resíduos orgânicos. Você pode conferir quais são os combustíveis de baixo carbono para saber mais.
Os avanços na engenharia química e em outras disciplinas também tornaram possível a síntese de metano, hidrogênio, diesel e mais a partir de matérias-primas não fósseis, como dióxido de carbono (CO2) e água usando eletricidade renovável. Esses combustíveis sintéticos às vezes são conhecidos como "e-Fuels". Você pode conferir quais são os motores de energia a x e e-combustíveis para saber mais.
O diesel renovável pode ser usado como substituições de drop-in. Para a maioria dos motores, nenhuma modificação é obrigatória. Os biodiesels devem ser misturados com diesel fóssil para serem usados em motores de ignição por compressão (CI) padrão. O etanol-basicamente, o álcool-também pode ser usado em veículos tradicionais SI (ignição por faísca) quando é misturado com gasolina. A mistura de etanol é extremamente comum. Mais de 98% de toda a gasolina vendida nos Estados Unidos contém uma proporção significativa de etanol.
Por exemplo, o motor Cummins Inc. ethos Spark acendeu pode executar E85 (etanol de 85%) sem qualquer modificação. Enquanto isso, os motores capazes de funcionar com Flex Fuel podem usar uma mistura de gasolina e etanol de 51% a 83% (E85). Veículos com essa capacidade, conhecidos como veículos de combustível-flex, não são raros-de acordo com o departamento de energia dos EUA, há mais de 21 milhões veículos de combustível flex que dirigem nas estradas dos EUA.
O que é flexibilidade de combustível?
A flexibilidade de combustível também é uma opção para os proprietários de equipamentos que desejam usar GNC ou GLP como alternativa à gasolina. Qualquer um pode ser alcançado com a adição de um sistema de combustível separado e a adição de um novo conjunto de injetores de combustível no motor. Os proprietários de veículos de combustível duplo podem, assim, funcionar com GNC, e, se nenhuma estação de abastecimento de GNC estiver nas proximidades quando o combustível gasoso acabar, continue dirigindo na gasolina.
Combustíveis alternativos não são apenas para veículos rodoviários. Máquinas agrícolas, de equipamentos de mineração , navios, locomotivas e outros veículos podem beneficiar-se potencialmente do uso de combustíveis alternativos. Os combustíveis alternativos também são uma opção para motores de combustão interna estacionária. Motores estacionários são comumente usados em aplicações industriais, como extração de petróleo e gás ou de geração de energia . Os proprietários de usinas de energia podem atender mais facilmente aos seus objetivos operacionais e financeiros quando têm a opção de usar o diesel tradicional, o biodiesel ou o gás natural em sua usina de energia. Usinas de energia baseadas em geradores de energia de motores alternativos , por exemplo, podem iniciar seus motores com gás natural. Assim que os motores estiverem em funcionamento, eles podem ser transferidos para o biodiesel, permitindo que a operação líquida CO 2 seja livre.
As empresas que operam frotas de veículos estão constantemente fazendo trocas entre vários objetivos, como reduzir os custos de capital, reduzir os custos de manutenção, reduzir os custos de combustível e reduzir as emissões, levando em consideração as restrições de alcance e reabastecimento, entre outros. A adoção do uso de um combustível alternativo pode ajudar a promover um ou mais desses objetivos.
Benefícios ambientais dos combustíveis alternativos
Usar um combustível alternativo pode ser uma boa maneira de reduzir as emissões de carbono. A queima de combustíveis fósseis libera o carbono na atmosfera que foi armazenada anteriormente no subsolo.
Os biocombustíveis, em contrapartida, liberam o carbono que foi retirado da atmosfera pelas culturas de que são fabricados. É por isso que os biocombustíveis são pensados como net-CO 2 combustíveis livres. Da mesma forma, o combustível de gás natural renovável produzido a partir de aterros sanitários ou gás de esgoto pode ser considerado como um combustível com intensidade de carbono negativa.
Para empresas que desejam reduzir sua pegada de carbono, os combustíveis alternativos apresentam uma variedade de opções. Switching to CNG or LPG can result in significant CO2 reductions, despite their fossil nature. Usar um combustível com um maior teor de etanol ou biodiesel também pode ser eficaz. Para empresas que buscam mais reduções nas emissões CO 2, conversões completas de biodiesel, óleo vegetal hidrotratado (HVO), etanol, gás natural renovável ou até hidrogênio, ou um e-Fuel também podem ser uma opção.
Besides CO2, internal combustion engines emit other gases in their exhaust. A maioria das empresas deve se preocupar com as emissões não de carbono de suas frotas de veículos. Combustíveis alternativos de queima limpa podem ajudar nesse sentido. Em alguns casos, por exemplo, a conversão de um caminhão a diesel para funcionar com GNC pode ser mais rentável a longo prazo do que investir em equipamentos de controle de emissões de escape diesel.
Em certos setores, além disso, as emissões não carbónicas representam um conjunto específico de problemas. Esses problemas podem levar a soluções transformadoras projetadas em torno de um combustível alternativo. As minas, por exemplo, exigem um sistema de ventilação potente para manter um ambiente seguro e respirável. Com máquinas pesadas operando no subsolo, essa não é uma tarefa fácil. Operando esse sistema de ventilação pode ser muito caro e consumir muita energia. Essas considerações levaram várias empresas de mineração a explorar opções para abastecer essa maquinaria com hidrogênio. O uso de hidrogênio como combustível resultaria em nenhuma emissão em todos os, e, portanto, muito menores necessidades de ventilação.
Benefícios econômicos dos combustíveis alternativos
Combustíveis fósseis tradicionais, como gasolina e diesel, geralmente são convenientes e acessíveis, mas há situações em que os combustíveis alternativos são mais baratos. O gás natural, especificamente, tem sido consistentemente mais barato do que a gasolina e o diesel quando medido em uma base equivalente a um galão de gasolina. Operadores de ônibus da cidade, caminhões de lixo e outros veículos comerciais economizaram milhões de dólares ao converter suas frotas para funcionar com GNC.

Além de ser baixa, o preço do gás natural também é estável ao longo do tempo. Os preços do gás natural tendem a evitar as flutuações cíclicas dos preços que os combustíveis à base de petróleo, como a experiência com a gasolina. Como resultado, os proprietários de veículos a gás natural comprimido desfrutam de custos operacionais que são mais baixos e mais previsíveis.
Manutenção e outras vantagens dos combustíveis alternativos
Os combustíveis alternativos apresentam uma variedade de outras vantagens. Veja alguns benefícios adicionais:
- de vida útil: ao contrário da gasolina e do diesel, o gás natural e o propano têm uma vida útil ilimitada, assim como o hidrogênio e os e-combustíveis baseados em amônia. Isso também é válido para várias formulações mais recentes de biodiesel e diesel sintético, que podem durar até 10 anos.
- de compatibilidade ambiental : o biodiesel e o diesel renovável também são biodegradáveis, não tóxicos e produzem menos gases. Da mesma forma, não é provável que o GLP e o gás natural resultem em qualquer contaminação do solo ou da água se derramado, já que eles simplesmente vaporizariam.
- necessidades de manutenção reduzidas : o gás natural e o propano tendem a queimar mais limpos que os combustíveis líquidos. Uma quantidade menor de fuligem, assim, faz o seu caminho para o óleo do motor. Alguns operadores aproveitam isso ao estender os intervalos de troca de óleo. Quando uma grande frota de veículos está envolvida, isso pode facilmente resultar em uma economia de dezenas de milhares de dólares ou mais.
- de desempenho : as misturas de biodiesel e etanol também têm classificações de cetano e octanagem maiores que o diesel não misturado ou a gasolina, proporcionando melhor desempenho e aceleração. Esta é uma das razões pelas quais; nos Estados Unidos, a NASCAR anuncia o uso de uma mistura de etanol e gasolina contendo 15% de etanol – significativamente mais do que o combustível médio disponível na bomba.
Combustíveis alternativos são muito mais comuns do que muitas pessoas percebem. Vários tipos de combustíveis alternativos com histórico comprovado estão disponíveis e, quando implementados judiciosamente, podem ajudar as empresas a cumprirem seus objetivos ambientais e de redução de custos.
Benefícios de combustíveis alternativos específicos para sua empresa
Sua empresa tem características e necessidades distintas. Como resultado, você pode encontrar alguns desses combustíveis alternativos mais valiosos do que outros. Há também outros fatores, como disponibilidade de combustível, caso de uso e regulamentações locais que você precisa considerar.
Esses fatores adicionais geralmente são mais localizados. Você pode se beneficiar do trabalho com um parceiro conhecedor desses aspectos locais e entender o seu negócio mais intimamente. Recomendamos que você entre em contato com um parceiro local para encontrar a solução mais adequada para sua empresa e precisa de .