Quais são os combustíveis de baixo carbono?

Muitas empresas tornaram prioritária a redução de sua pegada de carbono. Várias maneiras de reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) estão disponíveis para os proprietários das empresas.
Um deles é comprar compensações de carbono-pague a outra pessoa para reduzir as emissões em seu nome. Outra é usar menos energia, por exemplo, fazer com que os funcionários viajem com menos frequência ou melhorando a eficiência energética de um edifício. O uso de combustíveis alternativos de baixo carbono e é uma terceira opção que se tornou viável para um número cada vez maior de empresas. Os combustíveis de baixo carbono podem ser usados como substitutos para os combustíveis fósseis tradicionais em muitas aplicações. Por exemplo, veículos de todos os tipos, incluindo carros pessoais, caminhões, veículos off-Road, navios e outros, podem funcionar com combustíveis de baixo carbono. A compra de eletricidade feita de combustíveis de baixo carbono ou energias renováveis também é uma forma de reduzir a pegada de carbono de uma empresa.
Mas o que são exatamente os combustíveis com baixo teor de carbono? Existem vários tipos de combustíveis de baixo carbono. Aqui estão os principais:
Os combustíveis de baixo carbono são de gás natural e propano?
That ' s right-apesar de sua origem fóssil, gás natural e propano são combustíveis de baixo carbono-em comparação com as alternativas tradicionais. Ambos têm um fator de emissão mais baixo que a gasolina e o diesel. Isso significa que a queima de uma certa quantidade ou gás natural ou propano liberará menos CO 2 do que queimando a quantidade equivalente de gasolina ou diesel. Fuels with higher carbon contents release more CO2 when they are burned. O gás natural consiste principalmente de metano. Uma molécula de metano contém um único átomo de carbono. Como resultado, o metano tem um menor teor de carbono para a energia do que outros combustíveis fósseis.
Os motores usados como unidades mecânicas em operações em campos petrolíferos são candidatos principais para operação de gás natural. Os poços de petróleo quase sempre produzem gás natural, além de óleo. Quando um local de extração não tem infraestrutura para coletar e transportar o gás natural disponível, o gás natural indesejado é queimado. Em vez disso, usando esse excesso de gás natural, uma alternativa ao diesel para as unidades mecânicas economiza dinheiro, reduz as emissões e ajuda a garantir o suprimento de combustível.
As conversões de usinas a gás natural alimentadas a carvão também são uma tendência importante no setor de geração de energia . Você pode ter lido sobre um fechamento de usina de carvão local? As possibilidades são, ele está sendo substituído por um gás natural-acionado usina de energia do ciclo combinado.
O que são GNC, GNL, GLP; são combustíveis de baixo carbono?
Caminhões-trator, caminhões transportadores, caminhões de lixo, ônibus e outros veículos comerciais e até mesmo navios podem ser convertidos para funcionar com gás natural comprimido (GNC), gás natural liquefeito (GNL) ou gás de petróleo liquefeito (GLP, uma forma de propano).
Isso permite que o proprietário diminua as emissões dos veículos convertidos sem quebrar o banco. Com o caso de uso correto, as conversões de combustível também oferecem vários outros benefícios. Você pode ler mais sobre esses benefícios de combustíveis alternativos e de flexibilidade de combustível.
O que são biogás e gás natural renovável?
Hidrocarbonetos gasosos também podem ser facilmente produzidos a partir da biomassa. Like renewable diesel and biodiesel, these fuels are CO2-neutral. Quantidades significativas são criadas por meio de fermentação natural em pântanos e no trato digestivo de mamíferos, particularmente vacas. As bactérias comem matéria orgânica, quebrando-a e liberando metano, CO 2 e sulfeto de hidrogênio. O gás resultante é conhecido como biogás.
O biogás também é um produto não intencional da fermentação que ocorre em aterros sanitários. Nos Estados Unidos, os aterros sanitários são obrigados a coletar o biogás para evitar sua emissão para a atmosfera. The requirement exists because methane, when it is not burned, is a much stronger greenhouse gas than CO2. Enquanto alguns aterros se desfazem do biogás coletado, outros o usam produtivamente. O biogás pode ser usado como-está em motores de combustão interna especialmente projetados para gerar eletricidade . Mais simplesmente, pode ser queimado em um forno ou uma caldeira para o calor.

Em alguns casos de uso, o biogás também pode ter valor de intensidade de carbono negativo. Isso ocorre porque a captura e o uso produtivo do biogás impedem as emissões de carbono.
Também é possível separar o metano do outro, constituintes indesejados. A seguir, obtém-se o gás natural renovável. O gás natural renovável é totalmente intercambiável com gás natural e pode ser injetado em dutos de gás natural ou usado por conta própria.
O biogás e o gás natural também são produzidos industrialmente em estações de tratamento de efluentes e operações de pecuária. Mais comumente, a biomassa-lodo de esgoto ou esterco de vaca-é fermentado em grandes tanques conhecidos como digestores, gerando biogás. Para promover a fermentação, os digestores podem ser aquecidos usando calor desperdiçado de geradores no local movidos a biogás-um estojo de uso clássico para calor e energia combinados. De acordo com o departamento de energia dos EUA, cerca de 1, 300 estações de tratamento de efluentes nos Estados Unidos produzem biogás por fermentação e o usam no local.
Running gas generators on biogas or renewable natural gas is a great way to produce CO2 free electricity from renewable resources. Ao contrário da eletricidade renovável produzida por painéis solares e turbinas eólicas, que é inerentemente variável, a eletricidade renovável produzida em um gerador usando biogás e gás natural renovável está disponível sob demanda. Isso torna as opções de grande descarbonização de biogás e gás renovável para instalações que exigem uma fonte de energia sempre disponível no local para fins de alimentação elétrica de reserva, primária ou contínua. É por isso que muitos data centers , hospitais, instalações industriais e muito mais estão explorando ou investindo em geradores de biogás e gás renovável.
O que é óleo vegetal hidrotratado; é diesel renovável?
Os combustíveis diesel-like podem ser fabricados sem o uso de quaisquer recursos fósseis. O óleo vegetal hidrotratado (HVO) é um tipo comum. O HVO é obtido pelo processamento de lipídios como óleo vegetal, sebo ou óleo de cozinha usado, que é feito de hidrocarbonetos parafínicos. O combustível é derivado das mesmas matérias-primas usadas para a produção de biodiesel. No entanto, em vez de usar o processo de transesterificação, o HVO é produzido por meio do processo hidrotratado. O HVO às vezes é chamado de diesel renovável ou diesel verde.
O que é biodiesel; o biodiesel é um combustível com baixo teor de carbono?
O biodiesel é um combustível distinto. É feito usando um processo químico conhecido como transesterificação. O processo de transesterificação resulta em moléculas chamadas ésteres metílicos de ácidos graxos, ou fama. O biodiesel consiste principalmente dessas moléculas de fama. Os combustíveis que atendem ao padrão da indústria para o diesel renovável podem ser usados como substituições de drop-in para diesel fóssil. Os biodiesels, em contrapartida, devem ser misturados com diesel fóssil para serem usados na maioria dos veículos.
Quando o diesel renovável e o biodiesel queimam, eles apenas retornam o carbono para a atmosfera-os mesmos átomos de carbono que as plantas usadas como matéria-prima se retiraram da atmosfera. Eles são, assim, net-CO 2 combustíveis livres, ou CO 2 -neutro .
O que são power-to-x e combustíveis elétricos (e-fuels)?
Trata-se de uma categoria emergente de combustíveis sintéticos de baixo carbono ou sem carbono. Os e-Fuels são fabricados a partir de matéria-prima inorgânica, principalmente CO2 e água, usando eletricidade renovável, como solar, eólica ou hidrelétrica. A categoria inclui uma variedade de combustíveis de hidrocarbonetos, como o e-metanol, e-diesel e e-metano, bem como os combustíveis não de hidrocarbonetos, como a amônia. Não se esqueça de conferir quais são os motores Power-to-x e e-Fuels com mais detalhes e exemplos.
E quanto ao hidrogênio?
Queimaduras de hidrogênio sem liberar qualquer carbono. Nem todos os hidrogênio, no entanto, é de baixo teor de carbono. A maioria do hidrogênio produzido no mundo de hoje é fabricado através do processo de reforma do metano a vapor. Esse processo usa o metano como matéria-prima e gera muitos CO2 (a menos que a matéria-prima do metano seja proveniente de biogás, caso em que o processo é CO2 neutro).
Outro processo, a eletrólise, permite a produção de hidrogênio a partir da água. A eletrólise é intensiva em energia, mas quando é realizada usando eletricidade renovável, o resultado é hidrogênio totalmente livre de CO2, ou "hidrogênio verde".
Uma variedade de aplicações que usam o hidrogênio verde estão disponíveis comercialmente ou em estágios de desenvolvimento, incluindo locomotivas, veículos pessoais, turbinas a gás, geradores de combustão interna e muito mais. O hidrogênio verde também pode ser usado como matéria-prima para outros e-combustíveis.
Encontrar o combustível alternativo certo para sua empresa
Você passou por uma gama de combustíveis alternativos e de baixo carbono. À medida que você procura atender às necessidades de seu negócio, é importante lembrar que não há uma resposta de tamanho único.
Além do combustível em si, aqui estão algumas outras que você pode levar em consideração ao encontrar o ajuste adequado para sua empresa: a disponibilidade desses combustíveis em todos os locais, os regulamentos locais com os quais o seu equipamento precisa estar em conformidade e seu caso de uso específico.
Como você notou, essas considerações adicionais são mais locais e exclusivas para sua empresa. Você pode acessar mais informações e discuti-las ainda mais ao chegar a um parceiro local para o seu negócio .