I Spy: uma caça ao tesouro com motor Cummins no Indianapolis Motor Speedway

Veja quantos veículos e aplicações com motor Cummins você pode detectar durante sua próxima viagem ao Indianapolis Motor Speedway
Em termos de tamanho, o Indianapolis Motor Speedway-carinhosamente conhecido dos fãs de corrida e locais como simplesmente "IMS"-é enorme.
Quão maciça?
Estamos falando enorme o suficiente para que Churchill Downs, o Coliseu Romano, a cidade do Vaticano, a Liberty Island e a casa branca possam se encaixar confortavelmente dentro da famosa pista de 253 acres infield.
Não acredita em nós? Tudo bem, porque Snopes-o árbitro favorito da Internet de todas as coisas verdadeiras ou não- nos apóia em um .
Como o maior local esportivo do mundo, quando você passa um dia no IMS é como visitar uma cidade dentro de uma cidade. E como o tamanho da pista faz da sua infraestrutura um microcosmo de... Bem, basta inserir o nome de sua cidade aqui... Existem poucos tipos de veículos ou outras aplicações que exigem uma fonte de alimentação primária ou auxiliar que você não encontrará ao visitar os terrenos da mais famosa oval de dois quilômetros e meio do mundo.
Ir em uma caça ao tesouro com motor Cummins
Quer estejam dentro da planície vista ou não, as aplicações com motor Cummins-desde data centers a trens (e tudo mais)-são em todos os lugares .
O mesmo pode ser dito para praticamente qualquer viagem que você e sua família façam ao IMS. Não importa se você está participando das 500 milhas de Indianápolis, do Brickyard 400 ou de qualquer um dos incontáveis eventos e atividades anuais da pista, você provavelmente estará cercado pela tecnologia da Cummins.
Identificar um aplicativo com motor Cummins no IMS é fácil depois que você sabe o que está procurando. Então, para dar-lhe um pouco de uma assistência-ou um "impulso" se estivermos usando termos de corrida-nós compilamos uma lista de veículos com motor Cummins e outras aplicações que você pode encontrar enquanto vagueia pelos terrenos da pista mais famosa do mundo.

Caminhonete RAM com motor Cummins
Fãs que assistiram a qualquer número de eventos de corrida da assinatura do IMS ao longo da história de mais de 100 anos da pista sabem que existem poucas tradições que podem aproveitar ao máximo a emoção e a emoção de desfrutar de uma corrida de seu maciço infield.
No dia da corrida, pode parecer que há tantos carros e caminhões estacionados no campo como há fãs sentados no topo dos famosos Montes de visualização do IMS. Mantenha os olhos abertos ao digitalizar o infield, porque você está certo de manchar um carneiro com motor Cummins ou dois estacionados em algum lugar naquele mar de fandom de corrida.
Cummins and RAM have a history that has lasted for more than three decades. Em 2019, as duas empresas celebraram uma parceria de 30 anos que começou com o Cummins 5.9 L turbo diesel no ano de modelo 1989.
saber onde procurar: Vire sua atenção para o infield perto da curva 3. Pontos de bônus se você identificar os fãs assistindo a corrida da cama de sua RAM com motor Cummins como carros de corrida passam por eles a velocidades superiores a 230 mph.
Motorhome classe A
Há poucas formas de viajar tão luxuosas quanto o seu Motorhome típico de classe A. Pegue sua casa, coloque rodas... e voila! Você começa a idéia.
Talvez seja por isso que as motorhomes classe a são muitas vezes o principal modo de transporte e residência temporária de eleição para a maioria dos principais músicos e motoristas de carros de corrida. Afinal, uma vida na estrada pode ser cansativa, e um motorhome classe A dá-lhe essa sensação de "casa longe de casa".
Se acontecer de você estar no IMS durante uma de suas corridas exclusivas, ou mesmo participando de um dos muitos shows que as instalações realizam ao longo do ano, você não precisa pesquisar muito para encontrar um motorhome classe a com motor da Cummins.
pro Tip : durante os fins de semana de corrida, faça uma viagem para a famosa "beco A gasolina" do IMS e você provavelmente verá A motorhomes da classe A com motores Cummins e geradores .
Transportador da equipe de corrida
Nós cobrimos isso extensivamente em um artigo anterior, mas muitas equipes de corrida contam com a Cummins para energia dos caminhões de equipe que são tão cruciais para ajudá-los a transportar seus equipamentos-carros incluídos-de e para a pista de corrida.

Os motoristas de caminhão são tipicamente os primeiros a chegarem à pista e, muitas vezes, os últimos a saírem. Alguns até dizem que têm o trabalho mais difícil no circuito de corrida. Esse é um ponto que certamente não discutirão, já que os transportadores de equipe da Stewart-Haas Racing geralmente estão na estrada há mais de 220 dias por ano, cada um cobrindo cerca de 70, 000 milhas anualmente.
Caminhões de mercadorias e reboques
Nenhuma visita à sua pista favorita está completa sem uma parada em um dos caminhões de mercadorias e reboques localizados em toda a instalação nos fins de semana de corrida.
Muitas vezes localizado dentro e fora da pista principal, a próxima vez que você parar no caminhão de mercadorias de seu motorista ou equipe favorita, pergunte a si mesmo: " esse caminhão de Merch poderia ser movido pela Cummins ?"
Falando em "Race Merch", tenha você comprou seu equipamento de corrida da Cummins ainda ?
Desculpe, não pudemos resistir.
Caminhão de bombeiros
Você é obrigado a identificar um bombeiro ou socorrista que esteja pronto para o veículo com motor Cummins em praticamente qualquer evento importante realizado no IMS.
A população atual de Speedway, Indiana -a casa oficial do IMS-é de aproximadamente 13, 000 residentes. Com o aumento da população da cidade em aproximadamente 400, 000 pessoas durante o mês de maio, os socorristas desempenham um papel importante ao manterem os espectadores e os motoristas em segurança. A Cummins orgulha-se de ter ganhado sua confiança ao longo de nossa história de mais de 101 anos.

Fact: More firefighting and EMS professionals depend on Cummins than any other clean diesel engine.
Caminhão de alimentos
Foodies do mundo, alegram-se! Da próxima vez que você afundar seus dentes em um sanduíche de lombo de porco empanado ou desfrutar de um gole de um refrescante suco de limão, o caminhão de comida que você está na frente pode ser movido por um de gerador móvel comercial Cummins.
O IMS é quase tão famoso por sua infinidade de opções de comida do dia da corrida quanto por ser uma certa raça que hospeda o último domingo de maio. Ok, talvez isso seja um pouco hiperbólico, mas o mundo dos caminhões de comida é expansivo e nenhuma viagem ao IMS está completa sem agarrar uma mordida para comer em um dos muitos caminhões que fazem compras dentro e fora da pista nos fins de semana de corrida.
Cão de milho, qualquer um?
Veículo recreativo (RV)
Existe uma tradição conhecida e amada por seus fãs de esportes como tailgating?
Como a "capital da corrida do mundo", o Indianapolis Motor Speedway atrai fãs de todos os cantos. Com o crescimento recorde da indústria de veículos recreativos nos últimos anos, é uma pequena surpresa que o IMS tenha encontrado uma maneira de atender e, de fato, abraçar os visitantes que gostam de se afastar do conforto de seus veículos recreativos.
A Cummins e a Onan têm um rico histórico que fornece energia estacionária e móvel confiável em todo o mundo, incluindo motores e geradores para RVs. Se você se encontrar no IMS no dia da corrida, dirija sua atenção para os estacionamentos que cercam a pista. Apostamos que você verá dezenas de RVs equipados com a potência da Cummins.
Gerador portátil
Os geradores portáteis são pequenos, convenientes e projetados para ir onde quer que você esteja. Em outras palavras, eles são a fonte perfeita de energia para eventos de camping, tailgating e outdoor. Eles também são populares entre as equipes de automobilismo e os operadores de caminhões de alimentos. Isso é o que chamamos de versatilidade!
A Cummins oferece três modelos de geradores portáteis diferentes , cada um perfeito para um dia na pista, dependendo de suas necessidades de energia.
Se você quiser identificar potencialmente um gerador portátil Cummins no IMS, basta ouvir seus ouvidos e seguir a música.
Pagoda Indianapolis Motor Speedway
Nenhuma viagem para o Indianapolis Motor Speedway está completa sem parar para uma foto-op em frente ao famoso Pagoda da pista.
Houve vários pagode diferentes ao longo da história de 112 anos da pista, cada um icônico e reverenciado por direito próprio. O atual Pagoda foi construído entre 1998-2000, substituindo o Pagoda anterior que ficava no seu lugar desde 1957.

Hoje, a Cummins fornece a fonte primária de energia de reserva para a estrutura que se eleva a aproximadamente 153 pés de terra até o teto-sobre a famosa Yard of Bricks da pista.
quando em Roma : depois de tirar sua foto na frente do pagode, não se esqueça de beijar esses tijolos! Prometemos que você não vai se meter em encrenca.
Corrida em frente – para um mundo que está sempre ligado
Assim, na próxima vez que você e sua família se encontrarem "oohing e aahing" na história e na magnitude da Indianapolis Motor Speedway, tomem uma caça ao tesouro ao ver quantos dos aplicativos acima da Cummins você pode detectar.
Depois de saber o que procurar, você começará a perceber a tecnologia da Cummins em quase todos os lugares.