Com os furacões aumentando em frequência, essas dicas fáceis de temporada de pré-furacões economizará muito tempo antes que as tempestades cheguem.
Não há como confundir a realidade de que a temporada de furacões está ficando mais ativa ano a ano. Isso também significa que o potencial para você se encontrar no caminho da qualquer tempestade de força está aumentando também.
No início deste ano, o Climate Prediction Center da NOAA anunciou que eles estavam atualizando seu período de referência de 30 anos de atividade histórica de furacões a 1991-2020 de 1981-2010. O significado dessa mudança é que os últimos anos de atividade consistentemente acima da média dos furacões moveram o padrão "médio" da NOAA mais alto do que era anteriormente.
Em outras palavras, houve tantos furacões ultimamente que a NOAA teve que elevar a fasquia.
Eles não são a única organização que observa essa tendência, tampouco.
A Organização Meteorológica Mundial (a agência da ONU encarregada da coleta e distribuição de dados meteorológicos entre 193 nações) anunciou recentemente que o alfabeto grego não seria mais usado depois que uma determinada temporada de furacões se esgote de nomes na lista atribuída, como aconteceu durante a prolífica temporada 2020. Citando a probabilidade de que a lista se esgote novamente devido a temporadas de tempestades superativas, o comitê elegeu para criar uma lista permanente de nomes suplementares.
Parece claro que a costa Atlântica está na sexta temporada de furacões "acima da média" em linha reta.
A triste realidade é que não é preciso uma grande categoria de 4 ou 5 tempestades para danificar sua casa e impactar substancialmente sua vida cotidiana. Mesmo uma tempestade tropical mais fraca pode causar quedas de energia e inundações.
Em vez de ser apanhado na correria louca para se preparar para uma tempestade que está em sua direção, aqui estão uma série de dicas úteis que você pode tomar agora para obter uma vantagem sobre a prova de tempestades de sua casa.
Preparações de furacão fáceis para fora de sua casa
Quando uma tempestade aparece à sua porta, infelizmente, há pouco que você possa fazer sobre as condições reais; a chuva vai cair e o vento vai soprar.
O que podemos controlar são as coisas que uma tempestade pode impactar que, em seguida, danificará nossa casa ou propriedade.
Árvores e paisagismo
Mesmo uma tempestade tropical pode embalar ventos em excesso de 70 mph, com rajadas que podem ser superiores em rajadas curtas. Embora as árvores normalmente saudáveis devam ser capazes de suportar essas rajadas, uma árvore não tão saudável ou até mesmo um membro moribundo pode atingir o ponto de ruptura e cair.
Quando essas árvores ou membros caem durante uma tempestade menor, danificando o seu telhado ou aniquilando suas linhas de alimentação, essa pequena tempestade pode rapidamente se transformar em um grande problema.
Sem um teto intacto para protegê-lo, a água da chuva pode derramar em sua casa, causando quantidades incalculáveis de danos ao interior da sua casa. E sem energia, os alimentos armazenados podem estragar, as bombas de depósito podem parar de funcionar e, de repente, sua casa não consegue manter a temperatura que você deseja sem HVAC.
Identificar árvores e membros mortos
Antes que uma tempestade chegue, tome o tempo para examinar rapidamente sua propriedade, e sua propriedade adjacente dos vizinhos. Certifique-se de gastar tempo suficiente Olhando para cada árvore desde o tronco até a ponta, e todos os galhos.
As árvores saudáveis devem ter sinais óbvios de crescimento (brotos ou folhas da folha) em seus galhos, e a casca da árvore deve parecer uniforme e ininterrupta. Todas as ramificações devem parecer mais ou menos iguais no crescimento da folha e na qualidade da casca. A árvore deve realmente parecer "saudável".
- Dica de ação : Qualquer árvore em sua propriedade que "não pareça correta" deve ser avaliada por um Arborista qualificado (um especialista em árvores). Se você identificar essas condições na árvore de um vizinho que podem estar em risco de bater em sua casa ou linhas de alimentação, vale a pena ter uma discussão com esse vizinho sobre a avaliação da árvore.
Geralmente, os arborists são fáceis de encontrar, e podem avaliar rapidamente todas as suas árvores com recomendações de especialistas qualificadas, a um custo mínimo para você.
Ajardinar
Arbustos, áreas de plantio e camas muito bem mulched tendem a fazer uma casa parecer muito agradável da rua, mas essas áreas de plantio também podem causar chuvas pesadas para ficar contra sua casa em vez de drenar para longe. Isso pode causar infiltração de água em uma área de porão seca de outra forma.
- Dica de ação : Apare arbustos e arbustos perto da casa para que as plantas não possam balançar ao vento e danificar sua casa.
- Dica de ação : Antes de mulching plantar camas, certifique-se de que o solo abaixo inclina-se longe de seu repouso e deixe um 4-6 "Gap entre o mulch e sua fundação. Isso impedirá que a água se agrupe contra a sua fundação durante chuvas intensas.
Gestão de precipitação e água
Danos à água muitas vezes podem estar entre os danos caseiros mais caros para reparo, e quando a água entra em seu molde doméstico também pode ser uma preocupação. Felizmente, uma casa típica é projetado para resistir à entrada de água, desde que façamos a nossa parte para ajudá-lo ao longo.
A melhor parte: Agrimensura sua casa para preocupações com a água não requer uma tempestade severa para acontecer primeiro.
- Dica de ação : Durante a próxima chuva torrencial, tome alguns minutos para jogar uma capa de chuva e caminhe pela sua propriedade. Tirar fotos de onde a água tende a se juntar, e onde o escoamento tende a coletar e formar riachos. Procure lugares onde a água seja pega por obstruções em vez de sair suavemente de sua propriedade ou onde a água deseja canalizar. Considere todas as mudanças que você pode fazer para permitir que a água seja um caminho mais suave longe de sua casa.
Após a tempestade, use as fotos para corrigir alguns problemas você mesmo ou consulte um designer de paisagem para atenuar os problemas.
Calhas e downspouts
As calhas e downspouts em sua casa existem para capturar e canalizar a água da chuva para longe da sua fundação. Assim como a dica anterior, se a água é permitida a piscina em torno de sua fundação, ele acabará por começar a entrar através das paredes da Fundação. É só uma questão de tempo. Especialmente quando você considera a quantidade de água que pode se unir durante uma chuva torrencial mais pesada.
Para colocar isso em perspectiva, 2 "de chuva caindo em 1, 500 pés quadrados de telhado (aproximadamente o tamanho do telhado de uma casa média de 1200 pés quadrados) produzirá quase 2, 000 galões de escoamento.
Se uma tempestade tropical ou furacão está na previsão, você provavelmente pode esperar muitas vezes que a chuva muito a cair.
- Dica de ação : Limpe as calhas da sua casa ou Terceirize essa tarefa para um profissional. Considere ter uma tampa/filtro de calha instalada que permita a entrada de água e não de detritos.
- Dica de ação : Verifique todos os seus downspouts e certifique-se de que o downspout ejeta a água pelo menos 10 pés da base de sua fundação.
Em muitos casos, essas dicas fáceis de "endurecer a tempestade" no exterior da sua casa Irão percorrer um longo caminho para evitar danos causados por tempestades severas.
Mas o que acontece se a tempestade passa por suas defesas exteriores e começa a afetar o interior?
Dicas de preparação para dentro de sua casa
Mesmo que a tempestade sobrecarrega suas defesas exteriores, tudo não está completamente perdido. Há apenas tantos passos simples que podemos tomar para evitar que uma casa danificada se torne uma catástrofe muito maior.
Entrada de água e bombas de central
Se você tem uma bomba de depósito em seu porão, em seguida, sua casa já experimentou água antes. As bombas de depósito sentam-se nos poços que são projetados coletar a água abaixo de sua fundação e bombeá-la para fora a um lugar onde possa com segurança sair de sua propriedade sem funcionar de volta à casa.
Durante qualquer tempestade normal, você pode ver a água lentamente encher o poço até atingir o nível onde a bomba de depósito ativa e bombeia a água para longe. Quando a bomba Remove água suficiente que o flutuador de ativação da bomba é redefinido, a bomba desliga.
Durante o tempo mais severo, especialmente as chuvas intensas, essa bomba de depósito funcionará mais duramente e por períodos mais longos removendo a água que está coletando lá a uma taxa mais rápida que a normal. Se a bomba morrer por qualquer motivo, o porão começará a inundar rapidamente.
- Dica de ação : Verifique a etiqueta da sua bomba. Procure a data de um fabricante e se a sua bomba tiver mais de cinco anos de idade, você deve substituí-la independentemente da condição.
- Dica de ação : Verifique a saída na qual sua bomba está conectada e determine se qualquer outra coisa está conectada ao mesmo circuito (você pode fazer isso ao desligar o disjuntor para esse circuito e ver se qualquer outra coisa desliga). Considere mover esses outros itens para um circuito diferente.
Durante tempestades pesadas e trabalho freqüente, a bomba terá um empate médio mais alto, o que pode fazer com que o disjuntor seja desengate se houver muitas cargas nele. Se isso acontecer sem você perceber, o porão inundará.
Proteja seus objetos de valor
Nesse caso, "objetos de valor" significa todas as coisas que você não pode substituir, não importa o que você faça. Fotos penduradas na parede, armazenamento de imagens digitais, documentos importantes e até memórias importantes que estão no papel. Muitos desses itens são cruciais para voltar ao normal se ocorrerem danos, e muitos também não podem ser substituídos.
- Dica de ação : Compre um scanner de documentos digitais baratos na sua loja de suprimentos de escritório local. Passe uma tarde fácil coletando todos os documentos importantes que você tem em sua casa (passaportes, certidões de nascimento, ações, documentos de seguro, cartões de segurança social, declarações bancárias, etc.) e digitalizando todos os documentos em formato digital.
Faça o mesmo com todas as imagens físicas que você tem pendurado em torno de sua casa, ou use uma câmera digital para tirar uma foto da imagem. Muitas vezes, a memória vale mais do que apenas a qualidade da imagem.
Carregue todos esses arquivos digitais para um serviço de armazenamento em nuvem de sua escolha, ou se a segurança é uma preocupação para você, salve todos os arquivos digitais em algumas unidades USB à prova de intempéries. Coloque uma unidade em um local secreto em seu veículo e coloque outra em um local abrigado em sua casa.
- Dica de ação : Para proteger ainda mais todas as coisas importantes que você acabou de coletar e escaneada, considere a compra de um documento seguro à prova de fogo/impermeável. Esses cofres baratos lhe darão um lugar para armazenar com segurança seus documentos insubstituíveis e protegê-los contra inundações ou incêndios.
Proteção contra interrupções de energia
Durante uma tempestade, quase tudo fica pior se a potência for para fora. O controle climático desliga, as bombas de água morrem, e o armazenamento de alimentos frios torna-se uma corrida contra o tempo.
Pior ainda, se sua casa não tem um telefone fixo, então você é dependente de seu telefone celular para comunicação. Em caso de emergência, a energia da bateria pode ser crítica.
- Dica de ação : Considere a compra de alguns pacotes de bateria portáteis com projeto de vida útil. Eles são baratos e têm portas USB, o que significa uma fonte sólida de energia de telefone de emergência que ainda é portátil.
- Dica de ação : Consulte o seu revendedor de geradores domésticos Cummins local para uma estimativa rápida e indolor em um gerador de reserva. Esses geradores começam automaticamente durante uma interrupção e mantêm os sistemas HVAC, as bombas de depósito e o armazenamento frio operando normalmente, independentemente do tempo.
Prepare n ow para evitar a pressa antes da tempestade
Você já viu isso antes: assim que uma tempestade nomeada receber uma predição de landfall, a compra e a preparação do pânico começarão. Encontrar suprimentos será mais difícil do que nunca e de repente sua lista de coisas que precisa ser feita crescerá mais rapidamente do que você pode conferir os itens.
Por que não tirar algumas coisas dessa lista agora e dar-se tranquilidade de que você já abordou muitas perguntas maiores para sua preparação para casa?
As tempestades estão chegando e eles são previstos para serem mais freqüentes. O tempo de preparação é agora.
E se você quiser a tranquilidade final que garante que sua casa nunca estará sem energia confiável, independentemente das condições externas, entre em contato com o revendedor de geradores domésticos Cummins mais próximo amigável . Tudo o que é preciso é uma pesquisa domiciliar rápida e você saberá exatamente o que precisará para o padrão ouro de preparação de tempestades: um gerador reserva.