O eletrolisador PEM da Cummins fornecerá hidrogênio na Dinamarca, Europa, demonstrando recursos sólidos de produção de hidrogênio

A Cummins e seus parceiros anunciaram que a HyBalance, uma das instalações de produção de hidrogênio mais avançadas da Europa, continuará produzindo hidrogênio para clientes em toda a Europa. A HyBalance foi fundada em 2018 como um projeto piloto, e o piloto foi concluído em setembro de 2020, demonstrando ótimos resultados.
"A Hybalance é um exemplo líder para outros clientes e comunidades de que o futuro da energia pode ser confiável usando nossos recursos de eletrólise da água", disse Amy Adams, vice-presidente de tecnologias de célula de combustível e hidrogênio da Cummins Inc. "Sendo a primeira do seu tipo, a instalação demonstrou que a tecnologia de eletrólise com PEM é altamente dinâmica e flexível em termos de flutuações de energia, e é capaz de equilibrar a rede elétrica para melhor utilizar a energia renovável. Isso é um grande avanço para as capacidades da Cummins e continua melhorando nossa reputação como uma líder em tecnologia de hidrogênio para diversas aplicações."
A HyBalance foi fundada pela Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking e pelo programa EUDP dinamarquês, e é liderada pela Air Liquide, Cummins (por meio de sua divisão Hydrogenics), Centrica Energy Trading, LBST e Hydrogen Valley.
Localizado na Dinamarca, o eletrolisador de membrana de troca de prótons (PEM) da HyBalance fornece hidrogênio para clientes da Air Liquide, uma líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e o setor de saúde, e a Air Liquide opera a instalação. O projeto demonstrou que produzir hidrogênio para armazenar energia em grande escala – incluindo eletricidade de fontes renováveis – é tecnicamente e economicamente viável. Além disso, a instalação validou a tecnologia de eletrólise por PEM como sendo altamente dinâmica, capaz de lidar com rápidos aumentos e diminuições de energia. Desde 2018, o eletrolisador PEM de 1,2 megawatt produziu 120 toneladas de hidrogênio, possibilitando a entrega 24 horas por dia, 7 dias por semana, de 60 toneladas de hidrogênio para um cliente industrial e demonstrando sua capacidade de equilibrar a rede elétrica. As 60 toneladas restantes foram fornecidas a outros clientes, incluindo estações de hidrogênio para táxis movidos a células de combustível em Copenhague, capital da Dinamarca.
O hidrogênio torna outras formas de energia renovável mais viáveis, fornecendo armazenamento eficiente e portátil de eletricidade. Fornecimento de energia de turbinas eólicas, o eletryzer PEM pode converter economicamente a energia eólica em hidrogênio e oxigênio em um processo chamado de eletrólise da água. O hidrogênio é produzido quando os preços da eletricidade estão baixos, o que normalmente acontece quando a energia eólica é abundante. Em seguida, o hidrogênio pode ser armazenado ou transportado facilmente para os clientes.
"A Air Liquide tem orgulho de ter contribuído para o sucesso do projeto HyBalance. O hidrogênio limpo é uma grande alavanca para um mundo neutro em carbono, a fábrica continuará a fornecer hidrogênio de baixo carbono aos clientes ", Pierre-Étienne Franc, vice-presidente de energia de hidrogênio, Air Liquide. "A instalação já é um modelo para eletrômetros PEM de maior escala em todo o mundo, incluindo outra fábrica de liquide de ar localizada em Bécancour, Québec, com um eletryzer de 20 MW, para começar em breve."
Os eletryzers possibilitam a produção de hidrogênio, que pode ser usado por clientes industriais ou armazenado e usado para aplicações de energia, incluindo trens, ônibus, caminhões e muito mais. A Cummins tem centenas operacionais em campo. A eletrólise da água não produz emissões prejudiciais – somente oxigênio e hidrogênio. E quando o hidrogênio é usado para abastecer um veículo elétrico de célula de combustível, apenas a água pura é liberada.
A Dinamarca está na vanguarda da energia limpa. Em 2019, 47% da eletricidade consumida na Dinamarca veio da energia eólica, em comparação com apenas 6,6% nos EUA. Ao converter eletricidade em hidrogênio, o projeto HyBalance ajuda a equilibrar a grade e permite que o excesso de eletricidade seja armazenado e usado em um momento posterior no setor industrial ou como combustível limpo para o transporte. A instalação na Dinamarca é capaz de fornecer uma frota de mais de 1, 000 veículos elétricos de célula de combustível.
Em 2019 de setembro, a Cummins adquiriu a Hidgenics Corporation, que forneceu às células de combustível PEM da Cummins, bem como aos eletrízers alcalinos e PEM, usados para gerar hidrogênio. A Cummins continua a demonstrar a viabilidade técnica e econômica de produzir e armazenar hidrogênio em grande escala, e este eletrizante de primeira linha marca um sucesso empolgante tanto para a tecnologia da Cummins quanto da célula de combustível de hidrogênio em geral. O projeto HyBalance preparou o caminho para os eletrífismos da PEM em todo o mundo, incluindo o maior eletryzer PEM do mundo, o eletryzer PEM de 20 megawatts da Cummins, localizado em Bécancour, Québec. O PEM electrolyzer, que está sendo construído em parceria com a Air Liquide, será o maior de seu tipo no mundo com uma potência de hidrogênio anual de aproximadamente 3,000 toneladas.