Máquina do mês: pulverizador Apache AS1250XP

Apache AS 1250 XP sprayer with a B6.7 Cummins Performance Series engine
O pulverizador Apache AS 1250 XP com um motor Cummins B6.7 da série Performance

Pulverizadores: eles são grandes, versáteis e estão entre as ferramentas mais valiosas para os agricultores de hoje.

Uma das máquinas mais importantes no ciclo moderno de produção de plantio em linha é o pulverizador. Desde ajudar a preparar o solo antes do plantio até aplicar fertilizantes durante os pontos mais importantes do ciclo de cultivo, um pulverizador é um equipamento valioso para os agricultores atuais.

O pulverizador Apache AS 1250 XP da Equipment Technologies (ET), que é movido por um motor B6.7 da Série Performance da Cummins de 260 ou 300 HP, é um dos mais eficientes do mercado.

"Com os novos motores da Série Performance, os pulverizadores Apache recebem um aumento de desempenho de até 15 por cento devido ao aumento de potência e torque disponíveis em toda a faixa de velocidade do motor", disse Veera Rajendran, vice-presidente de engenharia da ET. "Eles também são mais produtivos na fazenda, economizando oito por cento em combustível com uma economia combinada de combustível e fluido de escape diesel (DEF) total de três por cento. Isso não só traz benefícios significativos de sustentabilidade ambiental, mas também reduz os custos operacionais, o que é uma grande vantagem para nossos clientes", acrescentou.

Com um aumento de até 132 pés, um tanque de produto de 1200 galões, um afastamento da plantação de 50 polegadas e pesando 22.500 libras, o Apache AS1250XP é o maior pulverizador da família AS. Esse pulverizador pode enfrentar uma série de condições em praticamente qualquer campo.

Além do tamanho e da potência necessários para lidar com qualquer tipo de condição de campo, a família de pulverizadores AS já ganhou quatro prêmios Equipment Watch™ pelo maior valor agregado em todas as categorias de produtos.
 

Cummins Office Building

Cummins Inc.

A Cummins é líder mundial em energia que projeta, fabrica, vende e comercializa motores diesel e de combustível alternativo de 2,8 a 95 litros, grupos geradores elétricos movidos a diesel e alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, bem como componentes e tecnologia relacionados. A Cummins atende a seus clientes por meio de sua rede de 600 instalações de distribuidores independentes e de propriedade da empresa e mais de 7, 200 locais de revendedores em mais de 190 países e territórios.

Электрический мини-экскаватор от Hyundai CE и a Cummins

Hyundai R35E Electric

Компании Hyundai equipamentos de construção (Строительное оборудование Hyundai) и Cummins Inc. объединились для разработки компактного экскаватора с электрическим приводоеским приводоеским

 

В этом году экспериментальный электричекспериментальныгвке Bauma на выставке а также на международной выставке строго обоунального обмнародной вания онального обоуналь

«Компания Hyundai рада сотрудничеству с мировым лидером отрасли мировым лидером оттаким как Cummins, для решения проблемы, которую обе компании связывают с быстро растущим спросастущим спросом и уна компактные экскаваторы с электроприводом», - сказал Стэн парк, вице-президент по дистрибьюции и маркетингу Hyundai Construction Equipment Americas.

«Компания Cummins обратилась к Hyundai для работы над этим проектом после тооты как обнаружила растущий интерес к машинам с полностью электрическим приводогеским приводом ескособенно на рынке аренды».

В 3, 5-тонном экскаваторе установлены восемторов аккумуляторов {4.4 E, соединенных в последовательную конфигурацию и обеспечивающих полный ргии 35 кВт/ч.

В аккумуляторах, разработанных и изготовленных Cummins Inc. (Cummins-designed), которые устанавливаются вблизи основания экскаватора, используется литий-ионная технология, позволяющая достичь более высокой плотности энергии, и запатентованная технология управления для поддержания уровня заряда батареи, что обеспечивает более длительное время работы с нулевым уровнем выбросов. Модульная конструкция также обеспечивает масштабируевтрукция такируемость для других областей применения и режимов работы.

Экологически чистая и бесшумная энергия чиная энергия

Прототип экскаватора Hyundai R35E, получающий энергию от аккумуляторов Cummins BM 4.4 E (4, 4 кВт/ч каждый), рассчитан на работу в течение полной рабочей смены.

«При непрерывной работе возможно, это я неполная рабочая Смена рабочая смовило, кая правило машины этого типа не используются непрерывно (-) д Венейбл, директор подразделения внедорожной техники Cummins Inc.. «Его можно перезарядить примерно за 3 часа».

Кроме нулевой эмиссии, в мен умиссии сугшине енно снижен увенно снижен умовень шумен уровечто делает ее идеальной для использования ных строительных стригородных строительных объектах.

Конференция «Cummins-Гоночная команда ГАЗ Рейд спорт-ГАЗ)

Gazelle  4x4 sports car

5 февраля, перед началом первого этапа Кубка мира по бахам, компания o Cummins и гоночная команда ГАЗ Рейд спорт провейд спорт провейд спорт посвященную двигателям Cummins ISF 2,8 на спортивных болидах Газель Next и Соболь 4Х4, а также перспективам этих моторов в серийном производсном на россерном рынказком оров в серийном на российном Конференция была проведена на территории дилерского Центра Газ балентра Газ балентра Газ балсанкт-Петербург и собрала не только представителей дилерских центров группы Газ, но и специалистов крупных автопарков, сервисных служб, тюнинговых ателье и просто любителей гоночной технн бителей гоночной тех

 

O практическое представление и демонстрацию двигателей Cummins ISF 2.8 на спортивных болидах Газель болидах Газель 4х4 провел Вячеслав Субботин, Спореййанды ГАЗ Реуд спонитан команды ГАЗ реййанды ГАЗ Рейд сподавший высочайшую оценку техническим и экристикационным харакуеристикам мотеристикам мотеристикане раз испытанных пилотами в сложнейших условиях гонки. O подробно перед аудиторией такженностени особенностей поведения ISF настроек и ресурса двигателей.

С докладом о компании a Cummins, ее истории и глобальной позиции в индустрии дизелестроения (s), обзором продуктовой линейки и новых перспективных моделей ых моделей ых моделей а также сотрудничестве с группой Алексей пипил Алексей пивон Алексей пивовалоксей генеральный менеджер отделения двигателения двигателения двигателеноджер о На вопросы аудитории также ответили сотрудники Cummins Петр Русинов, старший эксперт по техническим вопросам, и Игорь Криворотов, специалист отдела развития продаж и дилерской сети.

Обсуждались вопросы по техническому обслуживанию двигателей Евро 5, методам борьбы с отказами, технические особенности эксплуатации, интервалы сервисного обслуживания, а также перспективы применяемости ISF 2.8 уровня Евро 6.

С 6 по 9 февраля 2020 года на территории ленинградской области состоялся Первый этап кубка мира по бахам «Россия северный лес 2020» и Первый этап чемпионата Россия поната Россия по рата росси Центром автоспортивного соревнования Стара Драйлекс "Игора Драйв". В десятку лучших в абсолютном зачете Куока мемпионаших в аны вонучших в чемпионапа страемпионшел экипаж Алексея Игнатова/Евгения Павлова, команды ГАЗ РЕЙД Спорт на e. а команда Евгения Суховенко/Кирилла Евгения Суховенко Ния Сакже на ГАЗЕЛи próxima заняла 3 место в категории Рейд спорт в чемпионате страны, оба болида-с двигателем Cummins ISF 2.8. В результате в общем командном зачете ГАЗ заняд спорт занял 2 место.

Поздравляем команду ГАЗ Рейд спорт с первыми победами и желаем удачи в сезоне заездов 2020!

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.