Prepare-se para a temporada de incêndios ao investir em energia de back-up

A temporada de incêndios não é estranha para os residentes da Califórnia.
Somente em 2019, o estado experimentou 6, 872 incidentes de incêndio que afetaram mais de 250, 000 acres de terra e 732 estruturas físicas. Mesmo que as chamas traiçoeiras não o façam à sua porta, há muitos outros efeitos que podem ter um preço no seu estilo de vida. Muitas vezes incêndios florestais e interrupções planejadas desativam a rede elétrica local, deixando sua casa sem eletricidade.
Na Cummins, queremos que você esteja preparado e protegido com uma fonte de energia alternativa durante a temporada de incêndios florestais.
Nossa rede de parceiros de canal nos Estados Unidos está disponível para ajudá-lo a encontrar o gerador residencial perfeito para suas necessidades. Na Califórnia, temos revendedores ávidos por apoiá-lo em toda a sua jornada de compra. Cristopher Jones no Legacy Electric Services em Vacaville, Califórnia (EUA) é um dos muitos especialistas dispostos a equipar a sua casa com o poder da Cummins.
O Legacy Electric é um pouco diferente dos outros provedores de geradores porque atuam como um empreiteiro elétrico e geral. Este atributo permite que eles sejam um serviço chave na mão ao instalar seu gerador, para que você não precise se apoiar em outras organizações para concluir o encanamento, o trabalho de carpintaria ou o reparo do tapume.
Outro serviço que o Legacy pode fornecer é um parcelamento solar para complementar o seu gerador. Se sua energia for para fora, a chave de transferência automática (ATS) da Cummins transformará seu gerador em manter o status quo. Depois disso, o pacote solar será sincronizado com a sua unidade para aliviar a carga do gerador, utilizando um sistema híbrido.
Jones gosta de trabalhar com a Cummins e vender nossos geradores domésticos por muitas razões. Ele diz que a Cummins "tem a manutenção mais fácil, alcança a mais baixa e mais silenciosa classificação de decibéis, passa todas as ordenanças sonoras necessárias" e "nunca tem problemas com start-up ou comissionamento". Se os clientes não estiverem familiarizados com a marca Cummins, ele os incentiva a procurar avaliações on-line. Jones diz que os comentários da Cummins são quase todos positivos e você encontrará uma fração das críticas negativas que você faz para outras marcas.
Embora os comentários de Jones incluam altos elogios, são as palavras de seus clientes que mais significam.
Após a instalação de um gerador fora da casa de um casal idoso, houve preocupações com o ruído que a unidade pode fazer se fosse para ligar no meio da noite. Alguns meses depois, Jones recebeu uma ligação informando-o de que eles haviam acordado às 7h para descobrir que seu gerador estava ligado desde as 2h depois que eles perderam a energia – nem um minuto de sono foi perdido.
Outras acomodações incluem a velocidade da chave de transferência automática. Quando há uma falha, o ATS vai chutar o seu gerador de forma tão rápida que os relógios em sua casa não vão mesmo repor. Além disso, os clientes estão muito satisfeitos com a aparência física da unidade. Muitas vezes há preocupação com o que um gerador fará para a estética de sua casa. No entanto, com a casca limpa e a coloração neutra, um gerador residencial Cummins não vai manchar nenhuma fachada da vizinhança.
Embora a aparência de sua casa seja importante, durante a proteção da estação Wildfire é prioridade máxima. É importante que você prepare sua casa para interrupções planejadas e não planejadas. Um gerador residencial Cummins pode proporcionar tranquilidade quando os fatores ambientais incontroláveis não podem. Não seja deixada no escuro; Invista em energia de reserva para quando você mais precisar.
Inscreva-se para sua avaliação gratuita em casa agora.
Interessado em se tornar um revendedor Cummins? Saiba mais aqui .