Energy IQ: o que é uma Micrograde e como as microgrades funcionam

Seja por meio de proprietários de casas que instalam painéis solares em telhados ou empresas que investem em parques eólicos, mais de nós acessará a eletricidade por meio de tecnologias descentralizadas do que a conexão direta com a rede em meados dos 2020s, de acordo com a Bloomberg NEF. Embora a maioria de nós traduza essa perspectiva para simplesmente implementar mais painéis solares e turbinas eólicas, isso é apenas metade da história. A descentralização tem impactos muito mais profundos em nossa sociedade, inclusive apresentando aos consumidores e às empresas uma opção. Uma opção para decidir como obter suas necessidades de energia. As tecnologias descentralizadas ajudam a habilitar essa escolha do consumidor.
As microgrids são uma parte fundamental dessas tecnologias descentralizadas. O termo Microgrid pode ser intimidante, porque pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, então vamos dividi-lo e destacar alguns dos benefícios.
Vamos abordar quatro perguntas e respostas comuns sobre viver em microrredes para aumentar seu QI de energia.
No. #1: o que é uma Micrograde?
Uma Micrograde é um sistema de energia local capaz de produzir, (potencialmente armazenar) e distribuir energia para as instalações dentro da rede. As microgrades podem ser compostas de vários ativos diferentes, também chamados de recursos de energia distribuída (DERs). Os DERs comumente usados para gerar energia são a energia solar fotovoltaica (PV), turbinas eólicas e geradores de energia. Sistemas de armazenamento de energia, controles inteligentes e software de gestão são outros elementos do sistema que fornecem mais funcionalidade à Microgrid. As microgrades podem ser conectadas à grade centralizada ou totalmente fora da rede e autossustentáveis. Com a óbvia necessidade de energia contínua e confiável, as instalações de serviços de saúde podem ser boas aplicações para microgrids conectadas à grade. Locais de mineração remotos que precisam de muita energia podem ser aplicações ótimas para microgrids fora da rede.
No. #2: Qual é a diferença entre as microgrades e a geração centralizada?
A diferença pode ser resumida em duas palavras; Proximidade e resiliência.
As microgrids estão perto de instalações que eles fornecem energia. Por outro lado, a eletricidade, em geração de energia centralizada, é produzida em centrais elétricas centrais que podem ser de centenas a milhares de milhas de distância de instalações que estão sendo acionadas. Essa proximidade de microrredes reduz as perdas de transmissão de energia e o custo significativo de instalação de novas redes de transmissão e distribuição.
A maioria das microrredes oferece maior resiliência de energia por meio de ders redundantes, uma combinação de geradores solares PV, gás natural ou diesel e sistemas de armazenamento de energia. Dependendo do projeto da microrrede, as instalações ainda podem ser acionadas mesmo se algum desses ders falhar. Em comparação, uma falha em uma usina de energia pode colocar as empresas no escuro.
No. #3: como funciona uma microrrede?
Controles e software de gestão inteligentes estão no cerne das microgrids. Muitos sistemas de controle podem rastrear as necessidades de energia da instalação e determinar como fornecer a energia necessária. Esses sistemas de controle consideram e avaliam fatores como custo, suprimento de combustível, clima e carga de energia exigidas para decidir quais DERs devem utilizar.
Como mencionado, as microrredes podem ser compostas de muitos ativos diferentes, esses sistemas de controle são o elemento-chave para gerenciar a expedição do melhor ativo com base nesses fatores. Finalmente, algumas microrredes também apresentam sistemas de armazenamento de energia para capturar a energia produzida de uma só vez para uso mais tarde.
Não. #4: por que precisamos de microcgrids?
Sustentabilidade
À medida que mais empresas se concentram em de sustentabilidade e implantar fontes de energia renováveis, como a solar PV, as microrredes vêm para ajudar integrando essas fontes renováveis na infraestrutura de energia. Essas fontes renováveis se tornam parte física da microrede e os controles inteligentes gerenciam sua utilização.
Economia
As microgrids contam com controles inteligentes que podem ajudar as empresas a economizar dinheiro e melhorar a economia . Esses sistemas podem monitorar o custo da energia de diferentes DERs e serviços públicos e, em seguida, fazer escolhas na ativação da opção de menor custo. Eles também maximizam a contribuição de diferentes fontes. Por exemplo, quando o vento não sopra, o sistema de armazenamento de energia pode ser ativado para utilizar a energia armazenada a partir do momento em que foi soprada para atender à carga. As microgrids também ajudam as empresas a participar dos programas de gestão de carga de demanda e resposta à demanda para reduzir seus custos.
Resiliência
As microgrades melhoram a de resiliência da infraestrutura de energia local ao adicionar DERs redundantes, que fornecem energia aos negócios. Para uma microrede amarrada em grade, isso significa que os DERs locais, desde a energia solar fotovoltaica até geradores de energia, podem continuar a abastecer os negócios e as instalações durante uma interrupção de serviço.
Envolvimento da Cummins em microrredes
A Cummins é um fornecedor líder de geradores de energia a diesel e gás natural, soluções digitais e sistemas de controle; e fez parceria com empresas que vão de estufas a instalações de saúde em seus esforços para construir microgrids. Recentemente, os investimentos da Cummins em armazenamento de energia e tecnologias avançadas de controle de MicroGrade aumentaram sua capacidade de fornecer componentes críticos da microrede e fornecer microrredes completos adaptados às necessidades exclusivas de cada empresa.
As microgrids continuarão a desempenhar um papel fundamental em nosso futuro energético. As empresas podem avaliar a relevância das microrredes por suas necessidades exclusivas como parte de sua estratégia de gestão de energia mais ampla.
Inscreva-se abaixo para o Energy IQ para receber periodicamente insights e tendências relevantes sobre gestão de energia. Para saber mais sobre soluções de geração distribuída que a Cummins oferece, acesse nossa página .
Acha que seus amigos e colegas gostariam deste conteúdo? Compartilhe no LinkedIn e no Facebook.