Sustentabilidade com mais desempenho.

Fundamentada em décadas de pesquisa e inovação, a Cummins está na vanguarda das tecnologias de baixo carbono.

Como líderes em tecnologias de bateria, célula de combustível e produção de hidrogênio, estamos liderando o caminho rumo a um futuro melhor. Hoje.

Visão geral das vantagens

Os benefícios da energia de baixo carbono são revolucionários: desempenho para atender às suas necessidades, emissão zero no ponto de uso e soluções facilmente integradas e dimensionáveis.

Zero emissões

Nossas células de combustível de hidrogênio e opções alimentadas a bateria não produzem dióxido de carbono ou gases de efeito estufa durante o uso, tornando-as opções sustentáveis de redução de emissões.

Eficiência e robustez

As células de combustível de hidrogênio convertem a energia diretamente, tornando a tecnologia uma opção eficiente capaz de competir até mesmo com alternativas movidas a combustíveis fósseis.

Serviço e manutenção reduzidos

Desde nenhuma troca de óleo até zero verificações de poluição ou substituição de velas de ignição, os veículos totalmente elétricos oferecem motores livres de manutenção, eliminando o tempo de inatividade e reduzindo custos.

Ruído reduzido

A natureza silenciosa da energia a bateria significa que os canteiros de obras podem funcionar de manhã cedo e à noite, enquanto a vizinhança se beneficia do ruído reduzido dos motores.

Guerreiro das estradas

Graças à sua alta densidade de energia, os veículos elétricos com células de combustível (FCEVs) podem percorrer grandes distâncias e sobressair mesmo com cargas mais pesadas.

Reabastecimento rápido sem recargas

Um FCEV leva quase tanto tempo para ser abastecido quanto um carro ou caminhão comum movido a combustível fóssil, o que torna essa tecnologia ideal para veículos de alta utilização.

Infraestrutura reduzida

Visto que não exigem estações de carregamento rápido, os FCEVs eliminam a necessidade de conexões de energia significativas e armazenamento de energia local.

Fonte de alimentação confiável

As células de combustível são independentes da rede, o que significa que são excelentes backups de energia para hospitais, bancos, data centers e centros de telecomunicações, em que as quedas de energia podem ser críticas.

Low-carbon energy.

Energia de baixo carbono no campo

Na estrada e fora dela, no comércio e na indústria, a Cummins é a força motriz por trás dos veículos movidos a energia de baixo carbono mais inovadores do mundo e tem aplicações para atender a todas as suas necessidades, grandes e pequenas.

Ver aplicações

Inovações em foco

No mundo inteiro, a Cummins tem mais de 500 eletrolisadores em operação e mais de 2.000 células de combustível alimentando centenas de veículos. As estatísticas falam por si só. A Cummins tem a tecnologia e a experiência do mundo real para abastecer o futuro.

Public utility leverages Cummins electrolyzer for green hydrogen.
Maior eletrolisador PEM dos Estados Unidos

Cummins usando tecnologia de hidrogênio para fornecer energia renovável a serviços públicos no estado de Washington.

                           

 

Saiba mais
Cummins employee shows solid oxide fuel cell .
Cummins é líder em tecnologia SOFC

A Cummins está rapidamente se tornando a líder em uma tecnologia de energia para usos comerciais e industriais que pode ser uma importante ponte para um futuro neutro em carbono.

Saiba mais
Alstom's hydrogen powered passenger train.
Trens com células de combustível de hidrogênio acelerando

Os trens movidos a células de combustível de hidrogênio da Cummins estão avançando na Áustria.

 

 

Saiba mais

Acompanhe as inovações em energia alternativa

Desde possibilidades para um futuro distante até inovações atuais, a Net Zero News traz destaques mensais sobre energia com baixo teor de carbono. Inscreva-se hoje para receber a próxima edição em sua caixa de entrada.

CAPTCHA
Esta pergunta é para testar se você é um visitante humano e para evitar envios automatizados de spam.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.