Programa de análise de fluidos de geradores

A análise de fluidos da Cummins é uma ferramenta de manutenção que fornece uma representação da condição do fluido e da condição interna de um componente ou sistema sem desmontá-lo. Imagine conseguir ver exatamente o que está acontecendo dentro de um motor, caixa de câmbio ou sistema hidráulico.

Testes de fluidos de alta qualidade

Você pode ter a certeza de que os testes serão feitos em um laboratório que conhece seu equipamento melhor do que ninguém. O Departamento de Vendas e Serviço da Cummins trabalha em parceria com um laboratório de testes independente com certificação ISO 17025 A2LA - o mais alto nível de qualidade possível pelos testes laboratoriais, com o apoio do corpo de credenciamento mais rigoroso do setor. Isso significa que seu programa de análise de fluidos tem o suporte de um sistema de qualidade documentado no qual você pode confiar para fornecer testes superiores, supervisão analítica e atendimento ao cliente

Rastreamento de amostras

As amostras devem ser obtidas em intervalos regulares programados e do mesmo ponto de amostragem a cada vez. Embora as recomendações de um fabricante de equipamentos forneçam um bom ponto de partida para o desenvolvimento de práticas de manutenção planejada, os intervalos de amostragem podem facilmente variar. Uma consideração importante para determinar a frequência de amostragem é a relevância de um equipamento para sua operação. Os fatores ambientais também são importantes, tais como condições de operação quentes e sujas, viagens curtas com cargas pesadas e períodos de inatividade excessivos.

Pacotes de teste de fluidos

Os pacotes de teste de análise de fluidos podem ser encomendados por meio do Departamento de Vendas e Serviço da Cummins ou como parte de seu contrato de manutenção planejada. Os testes em qualquer programa fornecem diagnósticos avançados, manutenção, testes projetados para avaliar a condição do lubrificante, o desgaste do componente e a contaminação. Ambos fornecem um relatório de teste de um laboratório independente para cada amostra enviada.

  • Pacote de teste de combustível: a análise de combustível pode identificar as possíveis causas de entupimento do filtro de combustível, fumaça, perda de potência, desempenho fraco do injetor, defeitos nos sensores de posição do acelerador e válvulas de aderência. Os testes também confirmam o teor de enxofre de um combustível diesel, o teor de biodiesel e a conformidade com as especificações e os padrões de limpeza do fabricante, que podem afetar os requisitos de garantia do equipamento
  • Pacote de teste de óleo: o óleo é a "seiva" de máquinas e equipamentos. Testes e análises de rotina podem mostrar como a condição de determinado lubrificante pode afetar o desempenho e, em última análise, a confiabilidade dos seus ativos
  • Pacote de teste de refrigerante: colher amostras em intervalos regulares sob condições de operação típicas pode detectar e prevenir desequilíbrios entre a água, o glicol e vários aditivos que os refrigerantes contêm

Recomendações

Depois que a amostra é testada, o trabalho do analista de dados é explicar e, se necessário, recomendar medidas para retificar as mudanças significativas no lubrificante ou na condição da unidade. Revisar os comentários antes de examinar os resultados reais do teste fornecerá um roteiro para as informações mais importantes do relatório. Todas as medidas que precisam ser tomadas são listadas primeiro em ordem de gravidade. As justificativas para recomendar essas medidas são apresentadas logo em seguida. Além disso, todos os relatórios de código de gravidade 3 ou 4 são revisados por um consultor de atendimento ao cliente. Você será contatado para determinar se deseja que reparos sejam feitos.

Para aproveitar o programa de análise de fluidos da Cummins, entre em contato com um representante de vendas e serviço de manutenção planejada da Cummins, ligue gratuitamente para 1-800-CUMMINS ou agende on-line o serviço.

Agendar um serviço

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.