Manutenção de geradores para pequenas empresas

A manutenção periódica é essencial para ter um desempenho ideal e prolongar a vida útil do gerador. Confira todos os detalhes sobre a manutenção periódica padrão no manual do seu operador.

Você encontra manuais de peças e operações no QuickServe Online. É preciso ter uma conta do QuickServe Online para acessar esses documentos. Clique aqui para fazer sua conta.

Sob condições de temperatura elevada e poeira, algumas operações de manutenção precisam ser realizadas com mais frequência. Mantenha um registro de manutenções realizadas e as horas corridas. Registrar as manutenções ajuda a otimizar a vida útil do serviço e serve de base para pedir suporte em garantia.

A manutenção, a substituição ou o reparo de dispositivos e sistemas de controle de emissões podem ser executados por qualquer estabelecimento ou equipe de reparo de motores. No entanto, o serviço em garantia deve ser concluído por um revendedor ou distribuidor autorizado da Cummins. Em todos os casos, você deve contratar um Revendedor da Cummins e/ou um técnico certificado para receber orientações.

Inspeção geral

O gerador deve ser atendido de acordo com o Cronograma de Manutenção Periódica incluído no manual do operador. A seguir estão as diretrizes gerais para inspeção regular.

AVISO: a partida automática do gerador durante a manutenção, o serviço ou a inspeção pode causar ferimentos graves, inclusive a morte. Coloque a chave de controle na posição Off para desativá-lo e desconecte o cabo negativo (-) da bateria para evitar que o gerador dê a partida enquanto você estiver trabalhando nele.

  • Nível de óleo: coloque o controle do grupo gerador na posição Off para desligá-lo antes de verificar o nível de óleo do motor.
  • Sistema de escape: procure e ouça se há vazamentos no sistema de escape enquanto o grupo gerador estiver funcionando. Desligue o grupo gerador se um vazamento for encontrado e conserte-o antes de retomar a operação dele.
  • Sistema de combustível: verifique se há vazamentos na linha de alimentação de combustível e nas conexões enquanto o grupo gerador estiver funcionando. Verifique se há cortes, rachaduras e abrasões nas seções flexíveis da mangueira de combustível. Certifique-se de que a linha de combustível não esteja friccionando com outras peças. Substitua as peças gastas ou danificadas da linha de combustível antes que ocorram vazamentos.
  • Conexões da bateria: verifique se as conexões estão limpas e apertadas nos terminais da bateria. Conexões frouxas ou corroídas apresentam alta resistência elétrica, o que dificulta a partida. Desligue o grupo gerador e desconecte os cabos corroídos ou frouxos da bateria (primeiro o cabo [-] negativo). Limpe e reconecte os cabos conforme as instruções em "Cuidados com a bateria" no manual do operador.
  • Mecânica: procure por danos mecânicos. Dê a partida no grupo gerador e olhe, ouça e sinta se há ruídos e vibrações incomuns. Verifique se as aberturas de entrada e saída de ar do grupo gerador não estão bloqueadas ou entupidas com detritos. Limpe a poeira acumulada e a sujeira do grupo gerador. Não limpe o grupo gerador enquanto ele estiver funcionando ou ainda estiver quente. Proteja o gerador, o filtro de ar, o painel de controle e as conexões elétricas de solventes de limpeza, água e sabão.
  • Retorne o controle do grupo gerador para a posição Auto quando terminar de fazer a manutenção.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.